Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

자동 원료 검증을 통한 폴리머 플랜트 안전성 확보

인라인 프로세스 분석 기술은 하역 전과 하역 중 유입 화학물질을 검증하여 인적 오류를 줄이고, 플랜트의 합성 폴리머 생산 워크플로우에 자동 경보 및 제어 기능을 직접 구현할 수 있도록 지원합니다.

노란색 보호복을 착용한 작업자들과 오른쪽의 탱크가 보이는 Melamin 플랜트 하역 구역
소개

폴리머 플랜트의 위험이 시작되는 곳: 화학물질 하역

폴리머 제조에서 가장 큰 안전 위험은 종종 생산이 시작되기 전에 발생합니다. 특히 화학 물류, 그중에서도 트럭 상하역 작업은 외부 공급망과 내부 플랜트 운영 사이의 가장 중요한 인계 지점입니다.

업계 데이터에 따르면 운송 관련 화학 사고의 대부분은 운송 중이 아니라 상하역 과정에서 발생하며, 잘못된 의사소통, 절차 미준수 또는 수동 검증 오류와 같은 인적 요인이 주요 원인으로 지목됩니다.

부적합하거나 혼재가 불가능한 화학물질이 이송 라인에 유입되면 그 결과는 대부분 되돌릴 수 없습니다.

  • 저장 탱크 오염
  • 혼재 불가능 물질의 혼합 위험
  • 다운스트림 중합 반응의 불안정화
인사이트

원료 검증을 시스템상에서 강제해야 하는 이유

중합 프로세스는 원료의 유형과 순도에 매우 민감합니다. 모노머 유형, 용매 구성, 억제제 존재 여부의 변화만으로도 프로세스 안전성과 제품 안정성이 모두 저하될 수 있습니다.

기존의 보호 체계인 문서 확인, 라벨 부착, 단일 포인트 샘플링은 작업자의 수행 능력과 시간이 걸리는 실험실 확인 절차에 크게 의존합니다. 반면 인라인 자동 검증은 이러한 의존성을 제거하여 실험실 업무 부담을 줄이고 운영 중에 하역 및 승인 결정이 즉각적이고 예측 가능한 방식으로 이루어지도록 지원합니다.

인라인 측정은 운영 측면에서 다음과 같은 이점을 제공합니다.

  • 이송 시작 전 화학물질 확인
  • 혼재가 불가능하거나 의도하지 않은 혼합 방지
  • 검증된 원료를 통해 다운스트림 중합 프로세스 안정화
  • 수작업 기반 샘플링 최소화로 작업자 노출 감소

인라인 Raman 분광법을 자동 밸브 제어 및 인터록 시스템과 결합하면 하역 작업을 작업자의 주관적 판단에 의존하는 방식에서 시스템이 제어하는 운영 방식으로 바꿀 수 있습니다.

실행

자동 검증을 통한 하역 워크플로우 개선

기존에는 작업자가 다음과 같은 절차를 수행했습니다.

  • 샘플 1회 채취
  • 실험실로 전달
  • 하역 전 승인 대기

하지만 Raman 모니터링을 적용하면 원료가 이동하는 동안 연속해서실시간으로 검증이 진행됩니다.

실제 워크플로우에서 달라지는 점은 다음과 같습니다.

  • 원료가 확인된 경우에만 이송 허용
  • 불일치 감지 시 자동 인터록을 통해 하역 차단
  • 하역 중 연속 조성 확인을 통해 조성 변화 감지
  • 작업자의 주관적 판단이 아닌 제어 로직에 의한 의사결정
  • 야간 실험실 승인이나 작업자 개입 의존도를 줄여 더욱 예측 가능한 하역 시간 운영과 최소 교대 인력 운영 가능
화학 제조 플랜트의 트럭 적재 스테이션 ©Endress+Hauser

하역 단계에서 공학적 안전 확보

폴리머 제조에서 하역 및 원료 인계 단계는 안전성과 프로세스 안정성이 가장 크게 위협받는 구간입니다. 인라인 Raman 검증은 하역 전과 하역 중 원료의 식별 정보를 연속적으로 가시화하여 기존의 절차적 확인을 시스템 기반 안전 관리 체계로 전환합니다.

적합한 원료가 연속적으로 확인될 때에만 이송이 허용되고 불일치 발생 시 즉시 차단되기 때문에 가장 위험한 순간에 작업자의 주관적 판단을 배제하고, 부적합하거나 혼재가 불가능한 원료의 프로세스 유입을 원천 차단할 수 있습니다. 따라서 안전을 절차가 아닌 시스템적으로 보장함을 증명하는 감사 증거를 확보할 수 있습니다.

측정 가능한 가치

현장 기술 적용: 의사결정 지점에서 검증

인라인 Raman 분광법은 하역 시작부터 종료까지 화학물질의 식별 정보를 검증합니다. 측정은 연속적으로 수행되고 자동으로 정규화되며 노출 조건의 영향을 받지 않기 때문에 폴리머 및 수지 생산에 사용되는 다양한 용매를 화학 조성 기반으로 신뢰성 있게 구분할 수 있습니다.

의사결정이 안전에 즉각적인 영향을 미치는 하역 시점에 검증을 수행하기 때문에 시간이 걸리는 실험실 확인 절차에 의존할 필요가 없어 하역 시간을 단축할 수 있고 하역장 활용도와 물류 흐름을 크게 개선할 수 있습니다.

폴리머 제조업체가 실제 운영 환경에서 입증할 수 있는 사항

폴리머 제조업체들은 하역 단계에서 자동화된 원료 검증을 도입하여 다음과 같은 사항을 입증할 수 있습니다.

  • 부적합한 원료 투입 방지
  • 실험실 승인 대기 없이 하역 속도 향상
  • 유해 화학물질 취급 및 노출 감소
  • 하역 전 과정에 걸쳐 연속적인 용매 일관성 확인
  • 적합한 원료 투입에 대한 감사용 디지털 기록 확보
  • 실험실에 의존할 필요가 없는 신속하고 예측 가능한 입고 검사
  • 즉각적인 하역 승인으로 트럭 대기 시간 감소
  • 실시간 검증을 통해 연장 근무 필요성을 줄이고 더욱 안정적인 교대 인력 운영 가능

이러한 결과는 일상 운영에서 직접 확인할 수 있으며, 화학 물류 분야에서 인적 요인 위험을 줄이기 위한 업계 권고사항과도 일치합니다.

안전하고 정확한 인라인 용매 이송을 보장하는 Raman 시스템 기반 트럭 하역 일러스트 ©Endress+Hauser
안전하고 정확한 인라인 용매 이송을 보장하는 Raman 시스템 기반 트럭 하역 일러스트
고객 사례

하역 단계의 운영 신뢰성 확보: Melamin의 원료 식별 자동화 사례

Melamin은 트럭 하역 과정에서 유입되는 모든 용매를 검증하기 위해 인라인 Raman 분광 시스템을 도입했습니다. 원료 식별 결과가 자동 밸브 라우팅 및 인터록 시스템과 연동되어 적합한 화학물질만 해당 탱크로 이송됩니다.

이 접근 방식은 기존의 오프라인 샘플링과 수동 승인 절차를 연속 온라인 검증으로 대체하여 하역 중 발생할 수 있는 조성 변화를 감지합니다. 자세한 내용은 전체 고객 사례에서 확인할 수 있습니다.

Melamin 기술 관리자 이고르 미헬리치(Igor Mihelič)

"양사 팀의 전문성과 헌신을 바탕으로 현재 엔드레스하우저의 종합적인 측정 솔루션을 구축해 운영하고 있으며, 이는 플랜트의 안정적인 운영을 뒷받침하는 핵심 요소로 자리 잡았습니다."

이고르 미헬리치(Igor Mihelič), 기술 관리자, Melamin
엔드레스하우저의 전문성

왜 엔드레스하우저인가?

엔드레스하우저는 폴리머 및 화학 제조업체가 화학 물류 및 생산 프로세스 전반에 걸쳐 공학적 안전 체계를 구축할 수 있도록 지원합니다. 엔드레스하우저의 솔루션은 프로세스 분석 기술을 안전이 중요한 워크플로우에 직접 통합하여 가장 큰 위험이 존재하는 원료 인계 지점에서 관리를 강화합니다.

  • 폴리머, 수지 및 엘라스토머 생산 분야에서 입증된 전문성
  • 위험한 안전 필수 프로세스를 위한 신뢰할 수 있는 측정 솔루션
  • 플랜트 워크플로우에 통합된 자동 원료 검증
  • 강력한 현지 기술 지원을 갖춘 광범위한 글로벌 서비스 네트워크
운영 적용

더 빠르고 명확한 화학적 정보가 프로세스 의사결정 개선에 도움이 될까요?

숙련된 팀이 Raman 분광 기술을 통해 프로세스 내 의사결정 타이밍과 운영 성과를 실질적으로 개선할 수 있는지 평가할 때 사용하는 핵심 질문들을 확인해 보세요.

주요 제품 특징

Raman 분광 시스템 살펴보기

/
FAQ

꼭 알아두어야 할 질문과 답변

다음 단계

문의하기

엔드레스하우저의 화학 산업 전문가와 함께 당면한 프로세스 과제를 논의해 보세요. 엔드레스하우저가 지원해 드리겠습니다.

미주

추천 콘텐츠