정밀화학 제품 개발에서 가장 큰 지연과 비효율이 화학 반응 자체에서 발생하는 경우는 매우 드뭅니다. 오히려 프로세스를 확장하는 과정, 즉 실험실에서 확보한 정보를 파일럿 및 생산 환경으로 안정적으로 이전하지 못할 때 발생합니다. 이미 확보한 지식을 연속적으로 활용하는 대신, 각 단계마다 프로세스에 대한 이해를 재구성하고 생산을 최적화해야 하는 상황에 직면하게 됩니다.
오프라인 분석, 수동 샘플링 및 단계별 모델 재검증으로 인해 다음과 같은 문제에 직면할 수 있습니다.
스케일업 과정에서 실험 반복
생산 규모에서 작동 범위 재확인
편차 원인 분석으로 인한 제품 출시 지연
폐기물, 재작업 및 추가 개발 비용 증가
실험실, 파일럿 및 플랜트 간에 분석 정보의 연속성이 끊어지면 스케일업은 체계적으로 설계된 과정이 아니라 반복적인 시행착오의 과정이 됩니다.
인사이트
실험실, 파일럿 및 생산 현장의 정보 연속성
Raman 분광법과 같은 인라인 프로세스 분석 기술(PAT)은 반응과 물질 변화가 실제로 일어나는 지점인 실험실 반응기, 파일럿 용기 및 생산 설비에서 화학적 정보를 제공합니다. 동일한 Raman 프로브와 분석 모델을 프로세스 스트림에 직접 적용하여 각 규모에서 연속적인 현장 측정을 수행합니다. 이를 통해 프로세스 거동을 외부 실험실 분석으로부터 재구성하는 것이 아니라 설비 내부에서 직접 확인할 수 있습니다.
Raman 분광법은 규모에 상관없이 다음과 같은 핵심 공정 정보를 지속적으로 제공합니다.
반응 진행 상태 및 주요 화학적 변화
실제 운영 조건에서 프로세스 변동성
손실이 누적된 이후가 아닌 발생 즉시 편차 확인
개발 모델을 생산에 적용 시 유효성
Raman 스펙트럼은 고유한 피크를 개별 물질에 할당할 수 있기 때문에 하나의 스펙트럼만으로 여러 성분을 동시에 측정할 수 있습니다. 정보량이 풍부한 스펙트럼은 깊이 있는 프로세스 정보를 제공하고 규모별 모델 재교정에 필요한 노력을 최소화합니다. 정량 결과를 더욱 빠르게 확보할 수 있다는 점 역시 개발 및 스케일업 단계에서 중요한 장점입니다.
연속적인 정보를 통한 개발 및 스케일업 결정 가속화
실험실, 파일럿 및 생산 단계 전반에 걸쳐 동일한 분석 측정 방식과 모델을 일관되게 적용하면 의사결정이 근본적으로 달라집니다. 즉, 결과를 사후 대응적으로 검증하는 대신, 실험과 시험이 진행되는 동안 즉시 대응할 수 있습니다.
실험실에서 프로세스까지 이어지는 분석 확장성을 통해 다음이 가능합니다.
개발 과정에서 더욱 빠르고 근거에 기반한 의사결정
스케일업 준비 상태의 조기 검증
조건 이탈 발생 시 즉시 대응
분석 모델을 새로 구축하지 않고 재사용
느리고 오류 가능성이 높은 수동 샘플링 대체
핵심 가치는 단순히 더 많은 데이터를 확보하는 것이 아니라, 규모에 상관없이 일관성을 유지하는 의사결정 수준의 정보를 확보하는 데 있습니다.
정밀화학 제조 프로세스에서는 실험실, 파일럿 및 생산 간에 프로세스 이해가 단절될 때 성능과 시장 출시 속도가 가장 큰 위험에 처합니다. 인라인 Raman 분광법은 모든 단계에서 연속적인 실시간 분석을 제공하여 중요 프로세스 변수와 일관된 제품 품질을 위해 개발부터 생산까지 이어지는 엔지니어링 기반 연속성을 구축합니다.
분석 기술 모델은 실험실 반응기에서 검증되고, 파일럿 설비에서 확인을 거친 후, 프로세스 인터페이스에서 동일한 측정 원리를 사용하여 생산 규모에서 적용됩니다. 이를 통해 가장 중요한 전환 구간에서 불확실성을 제거하고, 반복적인 시행착오가 아닌 설계 기반의 예측 가능한 스케일업, 신속한 제품 출시 및 안정적인 생산 성능을 실현할 수 있습니다.
Evonik은 연속 분석 기술을 통해 정밀화학 제품 개발 및 제조를 어떻게 변화시킬 수 있는지 보여줍니다. 수동 샘플링을 인라인 Raman 분광법으로 대체하고 R&D부터 생산까지 동일한 분석 모델을 적용하여 프로세스 이해도를 스케일업 과정 전반에 걸쳐 유지하고 이를 더욱 안전하고 효율적인 운영으로 직결시킵니다.
Evonik이 실제로 입증한 성과는 다음과 같습니다.
개발부터 생산까지 원활한 분석 모델 이전
느리고 오류 가능성이 높은 수동 샘플링을 대체하는 실시간 모니터링
교정 작업 감소 및 정량 분석 결과 도출 시간 단축
ATEX 구역을 포함해 안전성 및 운영 효율성 향상
프로세스 이해도 향상 및 시장 출시 기간 단축
전 세계적으로 50개 이상의 측정 포인트와 16대의 Raman 분석기가 도입된 이 방식은 연속 분석 기술이 어떻게 확장 가능하고 신뢰할 수 있는 제조를 가능하게 하는지 잘 보여줍니다.
"With Raman spectra, you might be able to assign isolated peaks to individual substances in the mixture. This significantly reduces the calibration effort and quickly leads to quantitative results."
Dr. Andreas Ohligschläger, PAT Engineer, Evonik Industries AG
엔드레스하우저의 전문성
왜 엔드레스하우저인가?
엔드레스하우저는 프로세스 분석 기술을 개발 및 생산 워크플로우에 직접 통합하여 정밀 및 특수 화학 제조업체들이 예측 가능하고 확장 가능한 프로세스를 구축할 수 있도록 지원합니다.
Learn how to unlock molecular insights with this overview of Raman spectroscopy—real-time, non-destructive analysis for chemical ID, process control, and innovation across industries.