제조업체는 품질을 유지하면서 신제품 개발을 가속화하고, 생산 단계로의 기술 확장을 원활하게 수행하며, 규제를 준수하는 동시에 생산성을 향상시키기 위해 지속적으로 운영 우수성을 추구해 왔습니다. 이제 실시간 인라인 공정 측정 기술이 이러한 목표를 반복 및 측정이 가능한 성과로 전환하는 데 필요한 공정 투명성을 제공합니다.
운영 우수성은 측정 횟수와 양을 늘리는 것으로 달성되지 않습니다. 그보다 더 나은 의사결정을 빠르게 내리는 것이 중요합니다. 산업 운영 전반에서 데이터가 누락되거나 인사이트 도출이 지연되면 성과에 차이가 발생하며, 이는 단편적인 해석과 시정 조치 지연으로 이어집니다.
인사이트 실행하기
정 인사이트를 높은 신뢰성으로 실행하기
운영 우수성이란 정확한 의사결정을 가능하게 하는 공정 인사이트를 실제 운영 활동과 연결하는 것입니다. 공정에서 발생하는 상황을 팀 전체가 실시간으로 이해하고 공유할 수 있다면, 변동성을 줄이고, 자신 있게 개선을 추진하며, 기술 이전과 규모 확장을 가속화하고, 위험을 최소화하면서 더욱 민첩하게 대응할 수 있습니다. 인라인 공정 측정은 조직이 사후 대응적 관리에서 선제적 최적화로 전환할 수 있도록 지원하며, 이를 통해 주기를 단축하고 운영을 안정화하며 전반적인 비즈니스 성과를 향상시킵니다. 이러한 성과를 일관되게 그리고 대규모로 달성하기 위해서는 운영 우수성이 상호 보완적인 핵심 역량 체계를 기반으로 구축되어야 합니다.
고객은 세상에 에너지를 공급하고, 엔드레스하우저는 발전소 운영에 필요한 전문 애플리케이션 노하우를 제공합니다. 화력발전(석탄, 가스, 석유), 복합화력발전, 폐기물 에너지화, 수력발전 및 원자력발전 분야를 지원합니다.
/
전문성
운영 우수성을 위한 파트너십
모든 상황에 동일하게 적용되는 획일적인 접근 방식으로는 운영 우수성을 달성할 수 없습니다. 개발 및 규모 확장뿐만 아니라 생산 전반에 걸쳐 실제 공정 상황, 의사결정 시점 및 성능 제약 요인에 대한 명확한 이해가 필요합니다. 엔드레스하우저는 심도 있는 공정 지식, 의사결정에 필요한 분석 기술 및 산업 전반에 걸친 기술 적용 전문성을 결합하여 운영 우수성을 달성하고자 하는 제조업체의 여정을 지원합니다.
단순히 계측기를 제공하는 것에 그치지 않고, 개발 가속화, 규모 확대 안정화, 변동성 감소 또는 생산 단계에서의 생산량 및 신뢰성 향상 등 고객의 목표가 무엇이든 긴밀히 협력하여 공정 인사이트를 실질적인 개선 활동으로 전환할 수 있도록 지원합니다. 동시에 운영, 엔지니어링 및 연구개발 팀과 긴밀히 협력하여 개선된 인사이트를 통해 보다 신속한 의사결정, 더 빠른 실행 및 가시적인 성과 향상을 실현할 수 있는 영역을 식별하도록 지원합니다.
이와 같은 협업 중심의 접근 방식은 제조업체가 실제 공정에 대한 이해를 기반으로 중요한 성과에 집중하면서 독립적인 측정 활동을 지속적인 운영 개선 활동으로 전환할 수 있도록 돕습니다.
At Endress+Hauser we understand the vital role that trust, communication, and collaboration play in successful partnerships for continuous improvement.