Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

배양 부피를 유지하면서 세포주 개발 가속화

추가 시약 없이도 생존 세포 농도 추세를 실시간에 가깝게 추적할 수 있어, 클론 순위 선정과 계대배양 의사결정 시점을 앞당길 수 있습니다.

연구개발 실험실에서 Raman 분광 시스템을 활용하여 세포주 개발을 수행 중인 과학자
소개

바이오공정에서 CLD가 지연되는 이유

세포주 개발(CLD)에서 세포 성장 추세에 대한 인사이트가 의사결정 시점 이후에 도출될 경우 개발 기간이 길어지게 됩니다. 특히 밀리리터 수준의 미량 배양액으로 대규모 클론 패널을 선별하는 과정에서 이러한 지연 문제가 두드러집니다. 미량 시료 측정 방식을 결합한 인라인 Raman 분광 분석은 생존 세포 농도(VCC) 및 생존율 추세를 선별 과정에서 활용할 수 있는 실질적인 공정 지표로 전환합니다. 이를 통해 조기 감지가 가능해져 클론 순위 선정을 앞당기고, 재시험 횟수를 줄이며, 향후 자동화와의 호환성을 유지하면서 배양 부피를 그대로 보존할 수 있습니다.

클론 선별 공정은 분석 문제처럼 보이지만 실제로는 생산량의 문제입니다. 기존 방식대로 세포를 측정할 수는 있지만 충분히 빠르지 않고 일관성이 떨어지며, 무엇보다 초기의 배양 샘플을 소모해야만 한다는 한계가 있습니다. VCC 분석 결과가 늦어지면 후보군 축소가 지연되고 불필요한 확인 시험을 반복하게 되어, 선별과 계대배양의 루프가 길어져 전체 개발 프로그램의 시간과 비용이 증가하게 됩니다.

인사이트

의사결정에 활용할 수 있는 VCC 추세

Raman 분광법은 여러 배양 조건에서 세포 농도 및 생존율 신호를 비침습적인 방식으로 온라인으로 추세를 분석할 수 있도록 지원합니다. 광범위한 VCC 범위를 기반으로 구축된 화학계량학 모델을 활용하면 중국 햄스터 난소(CHO) 세포 클론 간의 상대적인 VCC 추세를 구분할 수 있으며, 시약 기반의 계수 측정에 대한 의존도를 낮춘 상태에서 후보군을 비교할 수 있습니다.

Raman 분광법을 통해 확인할 수 있는 정보

  • 클론 후보 간의 초기 VCC 차이(우수 클론 선별 지표)
  • 선별 및 계대배양 과정에서의 성장 궤적(단일 시점이 아닌 추세 정보)
  • 다양한 CHO 세포주 및 발현 단백질 간 비교 가능한 신호(선별 일관성)

본 핵심 역량은 라만 분광법이 다양한 조건의 CHO 세포 배양에서 세포 성장, 생존 세포 농도, 대사 프로파일을 매우 신뢰성 있게 모델링할 수 있음을 보여주는 동료심사 연구를 통해 입증되었습니다.

인사이트

밀리리터 규모 배양 및 높은 생산량 환경에 최적화된 설계

초기 개발 단계의 제약 사항에 맞추어, 최소한의 시료량으로도 스펙트럼을 신뢰성 있게 얻을 수 있는 소용량 플로우 방식의 유동식 라만 시스템을 적용합니다. 마이크로 플로우 셀은 스펙트럼 품질을 유지하면서 샘플 소모를 최소화하며, 향후 자동화 처리 시스템과 유연하게 통합할 수 있는 구조로 설계되었습니다.

이렇게 설계된 워크플로는 CLD 요구사항에 부합합니다.

  • 소량의 시료
  • 높은 선별 처리량
  • 다수의 배양 조건에서 재현 가능한 측정
  • 향후 자동화 배양 플랫폼과의 원활한 통합
생명과학 실험실에서 피펫을 사용하는 과학자의 클로즈업 이미지 @iStock
실행

재시험을 줄여 더욱 신속한 클론 순위 선정

최소한의 시료 채취만으로 VCC 추세를 확보할 수 있게 되면 의사결정 시점을 앞당길 수 있습니다. 오래 걸리는 분석 결과를 기다릴 필요 없이 성능이 낮은 후보군을 조기에 제외하고, 계대배양 의사결정을 안정적으로 내리며, 생산성이 높은 우수 클론을 더욱 신속하게 선별할 수 있습니다. 이와 같은 접근 방식의 핵심은 단순히 “더 많은 데이터를 확보”하는 것이 아니라 의사결정 시점을 최적화하는 것입니다. 후보 클론이 다양하고 선택의 폭이 넓은 초기 단계에서 신속하게 결과를 확보해 최선의 결정을 내릴 수 있습니다.

측정 가능한 가치

CLD에서 측정 가능한 운영 성과

소모품 사용이 많은 계수 측정 방식에 대한 의존도를 줄이면 CLD 팀이 다음과 같은 구체적인 성과를 달성할 수 있습니다.

  • 선별 주기 단축 및 후보군 축소 속도 향상
  • 시약 및 소모품 사용량 절감
  • 초기 개발 단계의 배양액 사용량 감소
  • 대규모 클론 세트 간 비교 분석의 일관성
  • 개별 수작업이 아닌 자동화로 확장 가능한 분석 체계 구축
Raman 분광 시스템을 사용 중인 2명의 과학자 ©Endress+Hauser
사례 연구

KBI Biopharma의 CLD 선별 워크플로

문서화된 CLD 적용 사례에 따르면, 라만 분광법은 각기 다른 재조합 단백질을 발현하는 다수의 CHO 세포주의 세포 농도 모니터링을 위한 예측 모델 구축을 지원했으며, 이를 통해 샘플 사용량을 최소화하면서도 광범위한 VCC 범위에서 세포주 특성을 명확하게 구분할 수 있음을 입증했습니다.

본 적용 사례는 기술적 가능성을 입증하는 데 그치지 않고, 라만 분광 기반의 추세 분석이 실험 설계부터 모델 구축에 이르기까지 기존 CLD 워크플로에 자연스럽게 통합될 수 있으며, 장기적으로 자동화된 업스트림 모니터링으로 확장될 수 있음을 보여주었습니다.

KBI Biopharma의 세브린 파제트 사진

"초기 타당성 평가부터 Raman 분광 솔루션의 성공적인 구축에 이르기까지, 엔드레스하우저는 당사의 요구사항을 해결하는 과정에서 없어서는 안 될 파트너였습니다."

세브린 파제트(Séverine Fagète), 부사장 , KBI Biopharma
주요 제품 특징

엔드레스하우저의 Raman 분광 시스템 살펴보기

/
엔드레스하우저의 전문성

왜 엔드레스하우저인가?

엔드레스하우저는 실험 설계부터 화학계량학 모델링 및 교육에 이르기까지, 세포주 개발 전 과정을 지원하며 미량 시료 분석 및 자동화 대응 공정에 최적화된 Raman 분광 솔루션을 제공합니다.

단순히 계측 장비를 공급하는 데 그치지 않고, CLD 연구원들이 세포 배양액을 보존하면서도 더욱 신속하고 확신 있게 의사결정을 내릴 수 있도록 지원하는 데 초점을 맞추고 있습니다.

백서

CLD 단계를 넘어 바이오공정에 가치를 더하는 인라인 측정

본 백서에서는 개발 단계부터 업스트림 및 다운스트림 운영에 이르기까지 실시간 인라인 측정을 적용할 수 있는 실질적인 방법을 소개합니다. 공정 초기 단계부터 중요 공정 변수(CPP)와 중요 품질 특성(CQA)을 연계하여 보다 원활한 기술 이전을 실현하고, 공정 제어 의사결정의 신뢰도를 높이며, 나아가 생산량과 제품 품질을 눈에 띄게 향상시키는 방법을 확인해 보십시오.

본 백서에서는 다음 내용을 확인하실 수 있습니다.

  • 실시간 CPP 및 CQA 인사이트를 통해 데이터에 기반한 의사결정 시점을 앞당기는 방법
  • 인라인 센서 및 다중 성분 분석 센서가 업스트림과 다운스트림 공정 전반에서 가치를 더하는 영역
  • 라만 분광 분석법이 배양액 조성, 제품 품질, 공정 일관성 모니터링에 기여하는 방법
  • 실험실 연구 단계부터 실제 생산 단계까지 측정 연속성을 구현하는 방법
FAQ

알아두면 유용한 필수 정보 

다음 단계

문의하기

엔드레스하우저의 생명과학 산업 전문가와 함께 당면한 프로세스 과제를 논의해 보세요. 엔드레스하우저가 지원해 드리겠습니다.

미주

추천 콘텐츠