Netilion은 산업 공정에 특화된 멀티브랜드 클라우드 기반 산업용 사물 인터넷(IIoT) 생태계입니다. 물리적 세계와 디지털 세계를 연결하며, 엔드레스하우저는 Netilion과 함께 디지털화를 통해 고객이 프로세스를 지원하고 최적화하는 데 필요한 지식을 제공하고 언제 어디서나 신속하게 데이터에 기반한 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 확장 가능한 구조와 다양한 디지털 서비스를 통해 고객의 요구사항에 정확히 부합하는 솔루션을 제공합니다.
멀티브랜드 IIoT 생태계
플랜트에는 여러 제조업체의 장비가 설치되어 있습니다. IIoT 솔루션은 가능한 한 많은 자산의 데이터를 제공할 수 있어야 하며, Netilion은 이를 지원합니다. 이 멀티브랜드 생태계를 통해 계기 유형이나 제조업체에 관계없이 플랜트의 상태를 투명하게 파악할 수 있습니다.
보안 및 개인정보 보호
플랜트의 정보는 중요한 자산이므로 보호해야 합니다. Netilion은 국제적으로 인정받는 클라우드 플랫폼 보안 표준을 충족하므로 데이터에 디지털 방식으로 안전하게 접근할 수 있습니다. IIoT 생태계는 데이터를 안전하게 보호할 수 있는 환경을 제공합니다.
간편한 사용
모든 도구의 가치는 사용 편의성에 달려 있습니다. 엔드레스하우저는 Netilion IIoT 생태계를 개발할 때 항상 사용 편의성을 최우선으로 고려합니다. 초기 도입이 간단하고 일상적인 사용도 편리하며, 몇 번의 터치만으로 모든 데이터에 접근할 수 있습니다.
Netilion Health를 활용하여 플랜트의 신뢰성을 높이세요. 현장 계기에서 모든 데이터를 수집하고 진단 정보와 함께 문제의 원인 및 해결 방법을 표시하므로 문제를 빠르고 쉽게 해결할 수 있습니다. Netilion Health는 유지보수 팀이 문제에 선제적으로 대응할 수 있도록 지원합니다.
문서를 디지털화하여 시간을 절약하고 워크플로우를 간소화하세요. Netilion Library는 현장 자산과 관련된 모든 유형의 기술 문서를 체계적으로 관리하는 파일 관리 서비스입니다. 교정 및 수리와 같은 이벤트를 생성하고 관리할 수 있으며, 자체 문서를 추가하거나 동료와 정보를 공유할 수도 있습니다.
기존 인프라에 데이터와 유용한 정보를 추가하세요. Netilion은 플랜트의 여러 플랫폼 간에 데이터를 통합할 수 있는 다양한 방법을 제공합니다. 개방형 프로토콜과 전용 통합 기능을 활용할 수 있으며, Netilion Connect API 서비스를 통해 통합 방식을 맞춤 설정할 수도 있습니다.