Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

실시간 반응 가시성을 통한 슬러리 중합 프로세스 제어 향상

인라인 Raman 분광법은 슬러리 반응기 내의 모노머 소모, 폴리머 형성 및 수소 거동에 대한 연속적인 정보를 제공합니다. 이를 통해 폴리에틸렌 및 폴리프로필렌 생산 과정에서 조기에 결정을 내리고, 안정적인 제품 등급을 유지하며, 규격 미달 위험을 최소화할 수 있습니다.

Polymers Oy 폴리에틸렌 플랜트, 포르보오, 핀란드, Borealis, 화학 산업
소개

슬러리 중합 프로세스에서 제품 등급 무결성 유지

폴리프로필렌 또는 폴리에틸렌 슬러리 중합 프로세스는 빠르게 변화하는 다상 화학 반응 동역학에 의해 좌우됩니다. 모노머 농도, 수소 레벨 또는 폴리머 형성 과정의 작은 변화조차도 빠르게 확산되어 제품 물성의 일관성, 목표 분자량, 반응기 안정성에 영향을 미칠 수 있습니다.

실제 산업 현장에서는 다음과 같은 요인으로 인해 이러한 위험이 더욱 커집니다.

  • 기존 분석 기술의 적용이 어려운 불투명하고 고형분 함량이 높은 슬러리 시스템
  • 샘플링, 실험실 분석 및 수정 조치 사이에 발생하는 시간 지연
  • 제품 등급 전환, 가동 및 스케일업 단계의 불확실성

대부분의 원료 및 수익 손실은 운영자가 반응이 안정화되었음을 확인하기도 전에 발생합니다.

인사이트

인라인 Raman 분광법을 통해 확인할 수 있는 정보

인라인 Raman 분광법은 화학적 정보를 슬러리 반응기 내부에 직접 통합하여 기존 기술로는 측정이 어려운 환경에서도 연속적인 현장 가시성을 제공합니다.

이를 통해 다음과 같은 정보를 실시간으로 확인할 수 있습니다.

  • 모노머 및 코모노머 소모 상태(예: 에틸렌, 프로필렌)
  • 불투명하고 고형분 함량이 높은 혼합물 내에서도 폴리머 형성 진행 상황 확인
  • 분자량 및 용융 흐름 지수(MFR) 제어에 중요한 낮은 수준의 수소 농도
  • 배치 또는 전환이 완료된 이후가 아니라 발생하는 즉시 화학 반응 편차 확인

이러한 정보를 액체상, 고체상, 기체상 등 모든 상에 걸쳐 반응 시작 후 1시간 이내에 확보할 수 있습니다.

폴리올레핀, 슬러리 중합 생산물 ©Endress+Hauser
실행

반응 가시성이 운영 의사결정에 미치는 영향

슬러리 중합 반응기 내의 화학 반응 상태를 연속적으로 확인할 수 있게 되면 의사결정 방식을 사후 대응에서 사전 대처 방식으로 전환할 수 있습니다. 그 결과 운영자와 엔지니어는 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 수정 조치가 가능한 시점에 편차 감지
  • 제품 등급 전환 중 등급이 규격에 도달한 시점 확인
  • 가동 또는 재가동 후 작동 조건 안정화 시간 단축
  • 간접적인 신호가 아닌 실제 반응 거동을 기반으로 스케일업 결정 수행

핵심은 단순히 더 많은 데이터 생성이 아니라, 화학 반응 거동이 변화하는 바로 그 순간에 즉각적인 의사결정이 가능한 가시성을 확보하는 데 있습니다.

슬러리 반응기 내의 정밀 반응 제어

슬러리 중합 프로세스에서는 제품 등급 전환과 초기 반응 단계가 제품 품질과 생산량 측면에서 가장 위험한 구간입니다. 인라인 Raman 모니터링은 반응기 내부와 반응 전 과정에 걸쳐 모노머 소모, 폴리머 형성 및 수소 거동을 직접 가시화하여 프로세스 제어를 간접적인 추론 방식에서 실제 반응 정보 기반으로 전환시킵니다. 이를 통해 반응이 여전히 제어 가능한 상태에서 의사결정을 내리고 , 규격 미달 제품이 생산되기 전에 편차를 수정할 수 있습니다. 결과적으로 생산에서 가장 중요한 시점에서 불확실성을 제거하고, 제품 등급 전환을 안정화하며, 배치 후 보정이 아닌 설계 자체를 통해 일관된 품질과 높은 유효 처리량을 달성할 수 있도록 지원합니다.

측정 가능한 가치

투명성 확보를 실질적인 생산성 향상으로 연결

슬러리 올레핀 중합 생산에서는 운영자가 새로운 제품 등급이 규격에 도달했음을 확인하기 위해 기다리는 동안 상당량의 규격 미달 제품이 제품 등급 전환 중에 발생합니다. 인라인 Raman 모니터링은 폴리머 형성과 제품 등급 안정화를 조기에 감지하여 규격 미달 제품 생산 구간에서 규격 부합 제품 생산 구간으로 전환되는 시간을 단축합니다.

에틸렌 또는 프로필렌 슬러리 생산에서 반응 가시성의 경제적 효과는 운영자가 얼마나 조기에 제품 등급 안정화를 파악하여 조치를 취할 수 있는지에 따라 결정됩니다. 실제 반응이 안정화된 시점과 의사결정 시점 사이에 발생하는 모든 지연은 불필요한 규격 미달 제품 생산과 생산 수익성 손실로 이어집니다.

실제 작동 조건을 기반으로 한 경제적 효과 예시

제품 등급 전환 과정에서 조기에 반응 정보를 확보하면 규격 부합 제품 회수량을 늘리고 매년 측정 가능한 경제적 가치를 창출할 수 있습니다. 각 생산 현장에서 고려해야 할 핵심 질문은 이러한 효과가 가능한지가 아니라, 반응이 실제로 안정화되는 순간에 의사결정을 내릴 수 있다면 얼마나 많은 전환 시간과 규격 미달 생산량을 줄일 수 있느냐에 있습니다.

장점:

  • 실시간 정보가 없을 경우 일반적인 규격 미달 전환 시간: 약 90분
  • Raman 기반 제품 등급 감지 도입 시 규격 미달 전환 시간: 약 60분
  • 전환당 규격 미달 생산량 감소: 약 30톤
  • 주당 3회 등급 전환 기준: 연간 약 4,680톤의 규격 부합 제품 추가 회수
  • 규격 부합 제품과 규격 미달 제품 간의 톤당 가격 차이를 약 400 USD로 가정 시: 연간 약 187만 USD의 잠재적 가치 창출

실제로 얼마나 더 조기에 제품 등급 전환이 검증되고 규격 부합 제품 수거를 재개할 수 있는지에 따라 경제적 효과가 직접적으로 확대됩니다.

이러한 가치는 실제 슬러리 반응기에서 다음과 같은 방식으로 실현될 수 있습니다.

  • 슬러리 반응기 내부에 직접 설치되는 침적형 Raman 프로브
  • 분석기를 통제 구역에 설치한 상태로 ATEX 환경에서 운영
  • 모노머, 폴리머 및 미량 수소를 인라인으로 정량 분석할 수 있는 충분한 민감도
  • 실험실 → 파일럿 → 상용화 생산으로 이어지는 단계적 도입을 통해 분석 모델 및 프로세스 이해도 유지

Raman 기술은 기존 제어 시스템을 대체하는 것이 아니라, 기존에는 확인할 수 없었던 반응 변수를 제어, 최적화 및 의사결정에 활용할 수 있도록 함으로써 기존 시스템을 보완합니다.

Borealis 폴리머 화학 제조 플랜트 직원 @Borealis
사례 연구

산업 슬러리 중합 프로세스에서 입증된 성과

Borealis는 인라인 Raman 분광법을 활용하여 슬러리 프로필렌 또는 에틸렌 중합 프로세스에서 모노머 소모와 폴리머 형성을 모니터링하기 위해 엔드레스하우저와 협력했습니다.

  • 중합 프로세스에서 액체상, 고체상, 기체상 등 모든 상에 걸쳐 실시간 모니터링
  • 중합 프로세스에서 프로필렌, 폴리프로필렌 및 미량 수소 정량 분석
  • 중합 프로세스 가동 후 첫 1시간 이내에 명확한 반응 가시성 확보
  • 실험실 → 파일럿 → 상용화 생산 규모로 확장 시 신뢰성 향상
Borealis Polyolefine의 알렉산더 슈탄들러(Alexander Standler)

"석유화학 및 폴리머 산업에 광학 분석 기술을 적용해 온 엔드레스하우저의 전문성과 노하우는 당사의 중합 공정 개발을 개선하는 데 매우 중요한 역할을 했습니다."

알렉산더 슈탄들러(Alexander Standler), 온라인 가스 분석 전문가, Borealis Polyolefine GmbH(오스트리아 린츠)
엔드레스하우저의 전문성

왜 엔드레스하우저인가?

엔드레스하우저는 폴리머 제조업체들이 안전하고 일관된 고성능 생산 프로세스를 구축할 수 있도록 다음과 같은 솔루션을 제공합니다.

  • ATEX 환경용으로 검증된 Raman 시스템
  • 변화하는 다상 반응 조건에 적합하도록 설계된 침적형 프로브
  • 폴리머 화학 및 프로세스 분석 분야에 대한 전문성
  • 화학계량학과 실험 계획법을 포함한 컨설팅 지원
  • 강력한 현지 기술 지원을 갖춘 광범위한 글로벌 서비스 네트워크

실험실 개발 단계부터 상용화 생산 단계까지 엔드레스하우저의 기술은 프로세스 이해도를 향상시키고 일관된 폴리머 품질을 확보할 수 있도록 지원합니다.

운영 적용

Raman 분광법이 내 프로세스에 적합할까요?

Raman 분광법이 화학 프로세스에서 실제 가치를 창출할 수 있는 적용 영역과 도입 방안을 평가하기 위한 실질적인 고려사항과 자가 진단 질문을 확인해 보세요.

주요 제품 특징

Raman 분광 시스템 살펴보기

/
FAQ

꼭 알아두어야 할 질문과 답변 

다음 단계

문의하기

엔드레스하우저의 화학 산업 전문가와 함께 당면한 프로세스 과제를 논의해 보세요. 엔드레스하우저가 지원해 드리겠습니다.

미주

추천 콘텐츠