소각 공정의 연소 제어
폐기물 소각 플랜트에 있는 다양한 연도 가스 정화 시스템은 적절하게 조정된 제어 시스템을 통해서만 효율적으로 작동합니다. 이를 통해 배출 한계값 규정을 준수할 수 있으며, 이 과정에서 빠르고 정확한 프로세스 파라미터 모니터링이 필요합니다. 배출 저감은 제어된 연소 단계에서 이미 시작되고, 이를 위해서는 CO와 O2의 모니터링이 필요합니다. CO는 산소가 부족할 때 불완전 연소 과정에서 생성됩니다. 반대로 버너에 산소가 과도하게 공급되면 이 과잉 공기도 함께 가열해야 하므로 비용이 증가합니다. 보일러 출구에서 O2를 측정하면 연소 후 제어가 가능합니다.
연소 제어 프로세스의 최적화 잠재력
폐기물 소각 플랜트에서는 안정적이고 예측 가능한 연소를 통해 안전한 운영, 높은 열효율, 완전한 배출 한계값 규정 준수를 보장합니다. 엔드레스하우저의 프로세스 측정 솔루션은 폐기물 소각 플랜트의 고급 연소 및 프로세스 제어에 필요한 고정밀 데이터를 제공합니다. 공기 유량, 산소 농도, 온도, 압력과 같은 주요 파라미터를 연속적으로 모니터링하여 최적의 연소 조건을 유지하는 데 필요한 데이터를 확보할 수 있습니다. 이러한 체계적인 접근 방식을 통해 일정한 처리량을 유지하고, 변동 발생과 이로 인한 유지보수를 줄이며, 장기적인 플랜트 신뢰성을 보장할 수 있습니다.
연속 가스 유량 모니터링을 위해 스택 벽에 설치하는 초음파 유량계로, 유지보수가 간편합니다.
1차 및 2차 공기 유량 제어
폐기물 소각에서 1차 및 2차 공기 유량 측정은 연소 효율 최적화, 폐기물의 완전 연소 보장, 배출 수준 제어, 소각로 온도 관리, 보일러 안정성 유지를 위해 매우 중요합니다. 이를 통해 공기-연료 비율을 정밀하게 제어하여 슬래깅과 같은 문제를 방지하고 에너지 절감을 극대화할 수 있기 때문입니다.
FLOWSIC100 초음파 유량계를 사용하여 스택 내 가스 유량을 연속적으로 정확하게 측정하세요. 초음파 측정은 전체 스택 단면에 대한 대표 체적 유량 측정이 가능하기 때문에 특히 신뢰성이 높습니다.
연소 후 제어를 위한 O2 농도 측정
소각에는 산소가 필요하고, 산소는 연소 중에 연료와 반응합니다. 연소실 출구의 O₂ 농도 측정은 프로세스 안정화를 위한 핵심 제어 변수로, 이 값에 따라 1차 및 2차 공기 유량이 조정됩니다.
현장 가스 분석기 ZIRKOR100 및 ZIRKOR200은 연도 가스 내에서 직접 빠르고 신뢰성 있는 연속 O₂ 측정을 지원합니다. 실시간 데이터는 정밀한 산소 제어를 지원하여 안정적인 연소를 보장하고 프로세스 전반에 걸쳐 공기 분배를 지속적으로 최적화합니다.
고온 환경에서 안정적이고 정확한 압력 측정
안전하고 효율적인 연소를 위한 압력 측정
연소 프로세스에서 압력 측정이 중요한 이유는 압력 측정을 통해 안정적인 드래프트 조건을 유지하고, 연도 가스의 역류를 방지하며, 버너 작동을 안전 한계 내에서 유지할 수 있기 때문입니다. 정확한 압력 제어를 통해 연료-공기 혼합을 개선하고, 배출을 줄이며, 장비를 열적 또는 기계적 스트레스로부터 보호할 수 있는데, 이는 안정적이고 효율적이며 규정을 준수하는 연소를 위한 핵심 요소입니다.
혹독한 연소 환경과 고온 조건을 위해 제작된 압력계 Cerabar PMP51B 및 Cerabar PMP71B는 온도 변화와 진동에 대한 저항성이 탁월합니다.
온도 측정: 안정적인 연소 제어를 위한 핵심 변수
온도 모니터링은 안정적이고 효율적인 연소를 위해 필수적이며, 연료의 완전 연소를 보장하고 장비를 열 손상으로부터 보호하며 배출을 규제 한계 내로 유지합니다. 정확한 온도 제어는 안정적인 연소를 위한 핵심 요소로, 프로세스 안전성을 유지하고 연료 소비를 줄이며 가동 중단으로 인한 비용 발생을 방지합니다.
- iTHERM FlameLine TAF16 또는 iTHERM FlameLine TAF11과 같은 고온 온도계를 통해 빠른 온도 변화와 기계적 스트레스에 안정적으로 대응
- 극고온 환경에 적합한 iTHERM FlameLine 온도계: TAF12S 단일 세라믹 써모웰, TAF12D 이중 세라믹 써모웰, TAF12T 삼중 세라믹 써모웰