Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

지속 가능한 플랜트 운영을 위한 연속 배출 모니터링

탈탄소화 목표 달성을 지원하고 규정 준수를 보장하는 신뢰할 수 있는 솔루션

배출 모니터링 주제 이미지

연속 배출 모니터링 시스템: 규정 준수를 보장하고 운영 인사이트를 제공하는 검증된 측정 기술

전 세계 거의 모든 국가에서 배출 모니터링 및 보고에 관한 규제 요건이 점점 더 엄격해지고 있습니다. 분석 시스템 솔루션을 구축하면 배출을 모니터링하고, 한계값 규정을 준수하며, 유해 물질의 환경 배출을 줄일 수 있습니다.

배출을 줄이기 위해 다양한 프로세스에서 발생하는 배기가스를 정화합니다. 지능형 센서 솔루션은 이러한 배기가스 정화 시스템이 효과적으로 작동하고 최적의 상태로 평가할 수 있도록 지원합니다.

폐기물 처리 산업에는 생활 폐기물, 산업 폐기물, 유해 폐기물 등 소각 플랜트의 유형에 따라 다양한 요구사항이 존재합니다. HCl, HF, NOx, SO2, VOC(휘발성 유기화합물), 분진 등의 오염물질과 O2 및/또는 H2O는 지역 환경 규정에 따라 연속적으로 측정되어야 합니다. 또한 최근에는 총 수은(Hg)도 연속적으로 측정해야 하는 추가 파라미터로 요구되고 있습니다.

엔드레스하우저의 CEMS 솔루션 ©Endress+Hauser
엔드레스하우저의 CEMS 솔루션

배기가스 오염물질을 모니터링하는 CEMS

인사이트

배기가스 내 모든 관련 오염물질의 연속 배출 모니터링

MERCEM300Z MCS200HW 또는 MCS100FT와 같은 연속 배출 측정 시스템(CEMS)은 수은(Hg)을 포함해 배기가스의 모든 관련 오염물질을 동시에 실시간으로 측정하여 한계값 규정을 준수할 수 있도록 지원합니다. 또한 간편한 조작과 최소한의 유지보수로 장기적으로 안정적인 플랜트 성능을 지원합니다.

이 분석 시스템은 측정 과제에 맞게 정밀하게 구성할 수 있으며, 이를 통해 경제성과 성능을 동시에 만족하는 맞춤형 분석 시스템을 구현할 수 있습니다. 향후 플랜트 허가 변경 등으로 추가적인 오염물질 모니터링이 필요한 경우에도 유연하게 분석 시스템을 확장할 수 있습니다. 또한 현장에서 새로운 측정 구성요소를 추가할 수 있어 가동 중단과 비용을 최소화할 수 있습니다.

연속 수은 측정 ©Endress+Hauser
연속 수은 측정

MERCEM300Z를 사용한 수은 측정

인사이트

배출 내 수은 모니터링

일부 국가(예: 독일)에서는 폐기물 소각 플랜트에서 총 수은 함량의 연속적인 측정이 의무화되어 있습니다.

MERCEM300Z 추출식 가스 분석기는 EN 15267-3에 따라 적합성이 검증되었으며, 0~10 µg/m³ 범위의 총 수은 함량을 측정할 수 있습니다. MERCEM300Z의 가장 큰 장점은 화학약품이나 변환기 없이 산화 수은을 원소 수은으로 변환하여 다른 측정 시스템에 비해 유지보수 부담이 크게 감소한다는 점입니다.

분진 배출의 연속 측정 ©Endress+Hauser
분진 배출의 연속 측정

분진 모니터링 솔루션

인사이트

건식 및 습식 가스의 분진 농도 측정

분진은 습식 가스의 경우 추출 방식으로, 건식 스택 조건에서는 현장에서 연속 측정할 수 있습니다. 엔드레스하우저는 두 경우 모두에 검증된 솔루션을 제공합니다. 건식 연도 가스(산노점 이상)의 경우 DUSTHUNTER S(산란광 측정 원리)와 DUSTHUNTER T(투과광 측정 원리)가 배출 측정 지역 규정과 요건에 따라 적합합니다. 습식 연도 가스(산노점 이하)의 경우 FWE200DH 분진 측정 계기가 사용됩니다. 이 경우에는 가스를 스택에서 우회 채취하여 산노점 이상으로 가열한 후 연속 측정합니다.

스택 내 가스 유량 측정 ©Endress+Hauser

스택 내 가스 유량 측정

인사이트

신뢰할 수 있는 가스 유량 측정

정밀한 배출량 계산을 위해서는 가장 정확한 유량 측정이 필요하고, 이는 배출권 거래에서도 중요한 요소입니다.

FLOWSIC100 체적 유량계는 스택 내 가스 유량을 연속 측정합니다. 초음파 기술을 사용하기 때문에 유지보수가 거의 필요 없습니다. 오염물질 농도는 연도 가스 체적과 연계되어 kg/h 단위로 최종 보고되기 때문에 유량 측정의 정확도가 매우 중요합니다.

향후 온실가스(GHG) 배출을 정밀하게 관리해야 하는 상황에서 정확한 유량 측정의 중요성은 더욱 커질 것입니다.

엔드레스하우저 Combiprobe CP100 사진 ©Endress+Hauser
엔드레스하우저 Combiprobe CP100 사진

먼지, 유량, 압력, 온도의 통합 측정

인사이트

분진, 유량, 압력, 온도의 통합 측정을 위한 공간 절약형 솔루션

Combiprobe CP100을 사용하면 스택 내 분진, 유량, 압력, 온도를 최소한의 공간에서 측정할 수 있습니다. 이 솔루션은 DUSTHUNTER SP100(산란광 방식), FLOWSIC100 PR(초음파 유량 측정 프로브), 온도 센서, 압력 센서를 통합 플랜지(DN250 PN6)에 설치하는 방식입니다. 그 결과 추가 플랜지가 필요하지 않으며, 특히 측정 계기의 이중화 설계가 필요한 경우에 매우 유용합니다.

엔드레스하우저 배출 데이터 관리 솔루션 사진 ©Endress+Hauser
엔드레스하우저 배출 데이터 관리 솔루션 사진

데이터 수집 및 처리 시스템

인사이트

배출 데이터 관리

MEAC 데이터 수집 및 처리 시스템(DAHS)은 배출 측정 데이터의 기록, 저장, 정규화, 평가, 시각화, 전송을 위한 시스템입니다. 다양한 버전으로 제공되고 지역 요건에 따른 보고를 지원합니다.

MEAC300은 TÜV 인증을 받은 시스템으로, 드리프트 제어 시 QAL3 데이터를 사용하는 데이터 분석 기능을 제공하고, 이중화 작동을 위해 MEAC가 수반된 솔루션도 제공합니다. 또한 제어 시스템과의 디지털 데이터 전송을 위해 다양한 표준 통신 프로토콜을 지원합니다.  

현대식 폐기물 소각 플랜트 이미지 ©Endress+Hauser
현대식 폐기물 소각 플랜트 이미지
인사이트

생물기원 CO2 측정: 주요 필요성

EU ETS, 영국 환경청 오염 인벤토리 가이드, 독일 BEHG, 중국 CCER(China Certified Emission Reduction) 등 전 세계적으로 다양한 배출권 거래 시스템(ETS)이 운영되고 있습니다. 모든 법규에서는 화석 탄소와 재생 탄소를 구분합니다. 재생 탄소 비율을 산정하기 위해서는 연속 생물기원 CO2 샘플링과 C14 실험실 분석이 필요합니다. 탄소 포집 기술이 적용된 열적 폐기물 처리 시설은 혼합 원료 중 생물기원 부분을 통해 음의 CO2 배출에 크게 기여할 수 있습니다. 넷제로 GHG 배출은 잔여 GHG(예: 농업)를 상쇄할 수 있을 만큼의 상당한 음의 CO2 배출이 있을 때에만 달성 가능합니다. 따라서 이러한 음의 CO2 배출량을 최대한 정확하게 파악해야 합니다. 포집된 CO2를 추가로 활용하기 위해서는 생물기원 부분이 생태학적 바이오 기반 평가에서 매우 중요합니다. 또한 폐기물 소각 플랜트에서 회수된 에너지 중 재생 에너지 비율은 높은 공공적 관심의 대상입니다. 일부 유럽 도시에서는 1인당 폐기물 관리가 화석기원 부분을 기준으로 이루어집니다. 이러한 목적을 위해서도 화석기원과 생물기원 CO2의 구분이 필요합니다.

엔드레스하우저는 열적 폐기물 처리 시설에서 향후 CEMS의 일부로 활용될 PmCTrace 생물기원 CO2 측정 시스템의 전 세계 판매 및 서비스를 위해 Genius5-Instruments GmbH와 협력 관계를 구축했습니다.

제품 하이라이트

엔드레스하우저의 배출 모니터링 제품 알아보기:

/
토론 중인 RWE의 이완 카인드니스(Ewen Kindness)와 엔드레스하우저의 로드리 존스(Rhodri Jones)
성공 사례

실시간 배출 모니터링을 통해 규정을 준수하는 RWE

RWE는 Didcot 플랜트에서 엔드레스하우저의 PowerCEMS100을 사용하여 정확한 NOx, SO₂, CO, CO₂ 데이터를 실시간으로 수집해 안정적인 운영과 규정 준수를 실현하고 있습니다.

FAQ

핵심 정보 안내

미주

관련 콘텐츠