계측 기술은 산업 제조 및 공정 제어에 필수적이며, 제조 공정이 관리 가능하고 경제적으로 실행 가능하도록 보장합니다. 또한 다음과 같은 여러 이점을 제공합니다:
자동화 공정을 모니터링하고 제어하는 계측 장비는 산업 플랜트의 자동화 수준을 높입니다. 제어 시스템은 실시간 공정 데이터를 지속적으로 수집 및 분석하여 개별 파라미터를 조정함으로써 최적의 공정 조건을 유지할 수 있게 합니다. 광학 분석 기술은 제조업체에게 가치 있는 공정 투명성을 위한 실시간 측정 데이터를 제공합니다. 이러한 기술을 산업 표준 자동화 플랫폼과 통합하면 지속적인 데이터 수집 및 분석, 고급 진단, 자체 보정, 원격 접근이 가능해져 궁극적으로 생산성 향상과 운영 비용 절감으로 이어집니다. 예를 들어 저장 탱크의 자동화된 레벨 측정은 자재 물류의 디지털화를 가능하게 합니다. 지속적인 실시간 데이터는 정확한 수요 예측을 지원하고 운송을 줄이며 일관된 자재 품질을 보장합니다.
안전성 향상 공정 제어 시스템은 센서로부터 지속적으로 정보를 수집하여 추가 배포 또는 조치를 위해 처리합니다. 이상이 감지되면 자동으로 다른 구성 요소에 조정 지시를 내리고, 어떤 파라미터가 안전 임계값을 초과할 경우 운영자에게 경보를 발령하여 장비 손상, 사고 및 기타 사건의 위험을 줄입니다. 이는 유해 물질, 고압 또는 극한 온도가 관련된 공정이 있는 중공업에서 특히 중요합니다. 이는 인체 건강을 보호하고 공장, 장비 및 환경에 대한 위험을 최소화하기 때문입니다. 계측 장비는 유해 가스 존재와 같은 극한 조건을 감지하여 경보를 발령하거나 비상 정지 시스템을 작동시킬 수 있습니다. 지속적이고 신속하며 정밀한 온도 측정을 통해 폭발성 물질의 과열과 같은 위험을 사전에 방지할 수 있습니다. 또한 정확한 압력 측정은 파이프라인의 누출이나 막힘을 조기에 발견하여 장비 고장 위험을 줄이는 데 기여합니다.
향상된 효율성 공정 계측 장비는 운영자에게 정확한 실시간 데이터를 제공함으로써 플랜트 성능을 개선합니다. 운영자는 이 데이터를 활용하여 공정 파라미터를 모니터링하고 조정함으로써 최대 생산량, 최소 폐기물, 에너지 소비 감소를 달성할 수 있습니다. 이는 낭비적이고 비효율적인 제조 기술을 식별하는 데 도움을 주어 상당한 비용 절감 효과를 가져옵니다. 고급 진단 기능은 계측 장치의 효율성을 한층 더 향상시킵니다. 에너지 관리 시스템과 같은 제품으로 유틸리티의 공정 데이터를 모니터링하고 기록하는 것이 효율성 개선의 기초입니다. 예를 들어, 증기 네트워크 내 에너지 낭비를 식별하는 작업이 이에 해당합니다. 유량계는 공정 유체 및 유틸리티에 대한 정확하고 반복 가능한 측정을 제공함으로써 효율성을 개선하며, 이는 성과 지표 모니터링의 기반을 형성합니다. 코리올리스 유량계와 같은 다변수 유량 측정 장치는 밀도, 점도, 전도도, 온도, 압력 및 증기의 건조도 분율과 같은 요소를 모니터링하여 효율성에 영향을 미치는 문제를 식별할 수 있습니다. 교정된 장치와 재교정 서비스를 사용하면 ISO 14001(환경 관리) 및 ISO 50001(에너지 관리)과 같은 표준 준수를 보장합니다.
제품 품질 향상 측정 장치는 모든 핵심 공정 파라미터가 의도된 범위 내에서 유지되도록 보장합니다. 이러한 변수를 제어함으로써 구성 요소는 요구되는 산업 및 규제 기준을 충족하는 일관된 제품을 생산하는 데 기여합니다. 측정 장치의 신뢰성은 가장 중요합니다. 예를 들어, 활성 제약 성분(API) 생산에서는 pH와 산소 농도를 측정함으로써 제품 무결성과 수율을 최적화합니다. 식음료 산업의 발효 공정에서는 최상의 제품 품질을 달성하고 원치 않는 풍미를 방지하기 위해 정확한 온도 측정이 필수적입니다.