Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

TECOSOL, 신뢰할 수 있는 측정 기술로 안정적인 바이오디젤 생산 실현

신뢰할 수 있는 측정 기술로 다양한 작동 조건에서도 안정적인 프로세스 유지

산업: 화학
바이오디젤 생산 프로세스: 통합 측정 기술로 안정적인 운영 유지

문의 주시는 내용에 대해 최대한 상세하게 기재해 주시면, 보다 빠르고 정확한 응대가 가능합니다.

요약

TECOSOL은 유럽을 대표하는 바이오연료 제조업체 중 하나입니다. 두 개의 플랜트에서 화석 디젤에 비해 CO₂ 절감 효과가 탁월한 바이오연료를 생산하고 있습니다. 오염도가 높은 잔류물과 폐기물, 끊임없이 변화하는 원료 조성, 고온 및 진공 환경으로 인해 바이오디젤 생산 프로세스와 측정 시스템에는 높은 수준의 성능이 요구됩니다. TECOSOL GmbH는 엔드레스하우저의 종합적인 제품 포트폴리오를 기반으로 비텐베르게 플랜트를 완전히 자동화하여 비용 효율적이고 안전하며 안정적인 생산을 실현하고 있습니다.

랄프 튀르크(Ralf Türck), Tecosol 대표이사

"TECOSOL은 비텐베르게의 신규 플랜트에서 생산하는 바이오디젤을 통해 화석 디젤 대비 90% 이상의 CO₂ 절감 효과를 달성하고 있습니다. 이는 석유 산업의 탈탄소화를 위한 몇 안 되는 효과적인 해결책 중 하나입니다."

랄프 튀르크(Ralf Türck), 대표이사, TECOSOL GmbH

과제: 원료 조성의 변동성과 까다로운 프로세스 조건에서 바이오디젤 생산

TECOSOL GmbH는 목재 산업과 올레오화학 산업 등에서 발생하는 오염된 잔류물과 폐기물을 원료로 바이오디젤을 생산합니다. 이러한 원료는 원료별로 조성이 크게 다르기 때문에 첨단 프로세스 엔지니어링이 필요합니다. 고품질 바이오연료를 생산하기 위해서는 고온, 고압 프로세스를 안전하게 제어해야 합니다.

저장 및 출하 과정 또한 중요한 과제입니다. 탱크 팜은 모든 재고를 정확하게 기록하고 저장 및 취급 프로세스를 올바르게 반영해야 합니다. 또한 모든 물질 흐름에서 법정 계량 기준을 충족하는 투명한 상거래를 보장해야 합니다. TECOSOL의 목표는 원료 유량이 변동하고 프로세스 조건이 복잡한 환경에서도 제품과 프로세스를 연속적으로 모니터링할 수 있는 고도의 자동화 플랜트를 구축하는 것이었습니다.

엔드레스하우저의 솔루션: 안정적인 바이오디젤 생산을 위한 첨단 측정 솔루션

TECOSOL GmbH와 엔드레스하우저, 프로젝트 엔지니어링 업체는 계획부터 시운전까지 긴밀한 협력 체계를 구축했습니다. 지속적인 기술 교류와 긴밀한 협업을 통해 다양한 잔류물 및 폐기물 원료의 특성에 부합하는 측정 시스템을 설계했으며, 고온, 고압, 진공 환경에서도 안정적으로 작동하고 자동화 시스템과 원활하게 통합될 수 있도록 구현했습니다.

레벨, 포인트 레벨, 유량, 압력, 온도는 물론 분석 측정 기술과 자동화 구성요소까지, 엔드레스하우저는 종합적인 제품 포트폴리오를 통해 비텐베르게 플랜트의 모든 측정 애플리케이션을 지원하고 있습니다.

문의처

저희 제품에 관심이 있으십니까? 해당 작업 용도에 대해 상담받고 싶은신가요?

문의 주시는 내용에 대해 최대한 상세하게 기재해 주시면, 보다 빠르고 정확한 응대가 가능합니다.

적용 제품 및 서비스

/

관련 솔루션 및 기술

온도 측정

오일 및 가스, 화학, 식음료, 생명 과학, 기초 원자재 및 금속, 발전 및 에너지 등 모든 프로세스 산업 유형에서 사용할 수 있는 가장 적합한 온도계를 선택하십시오.

추가 정보

소프트웨어 솔루션

엔드레스하우저는 모든 관련 측정 및 시스템 기술 외에도 운영 프로세스를 실행하는 모든 산업 분야에 적합한 소프트웨어를 제공합니다.

추가 정보

압력 측정

액체, 가스 및 증기의 압력 및 차압 측정

추가 정보

레벨 측정

액체 및 분체 레벨의 연속 및 포인트 측정이 가능한 엔드레스 하우저 레벨계 포트폴리오에서 가장 적합한 기기를 확인해 보십시오.

추가 정보

FAQ

Company logo of: S-IU - PSR - Template

TECOSOL GmbH는 유럽을 대표하는 바이오연료 생산업체 중 하나입니다. 독일 옥센푸르트에 본사를 두고 있으며, CO₂ 배출 저감 효과가 뛰어난 연료를 생산하고 있습니다. TECOSOL은 비텐베르게 사업장에 엔드레스하우저의 측정 기술을 전면 도입한 새로운 바이오디젤 플랜트를 구축하여 지속 가능한 생산과 순환 경제의 새로운 기준을 제시하고 있습니다.