Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

실험실에서 출시까지: 확장성의 전략적 이점

바이오제약 분야의 대기업이나 소규모 스타트업 모두 프로세스를 효과적으로 확장할 수 있는 역량은 상업적 성공을 좌우하는 핵심 요소가 될 수 있습니다.

실험실 환경에 설치된 튜브 및 샘플링 주사기로 구성된 스테인리스강 바이오리액터

제약 산업은 빠르게 변화하고 있습니다

거시적 및 미시적 요인이 과학적 혁신을 가속화하는 가운데, 기업들은 주주 가치를 실현하고 새로운 바이오의약품을 시장에 출시해야 한다는 압박에 직면해 있습니다. GLP-1 비만 치료제, 면역항암제, 세포 및 유전자 치료제(CGT)와 같은 파급력이 큰 모달리티의 등장은 제품 출시 속도, 프로세스의 견고성 그리고 규정 준수에 대한 요구 수준을 한층 더 높이고 있습니다.

많은 기업들에게 당면 과제는 최대한 신속하게 GMP(우수의약품 제조품질관리기준) 요구사항을 충족하는 것입니다. 그러나 실험실에서 유망한 바이오프로세스를 개발하는 것과, 이를 GMP 요구사항을 충족하면서 일관되고 안전하며 수익성 있게 대량 생산하는 것은 전혀 다른 문제입니다.

특히 원료의약품(API) 생산에서는 정밀성이 매우 중요합니다. 스케일업 과정에서 발생하는 작은 변동조차도 품질과 효능에 영향을 미칠 수 있기 때문입니다. 현대 의약품 개발에서 확장성은 단순한 후속 단계의 문제가 아니라, 후보 물질이 실제로 제조 가능한 의약품이 될 수 있는지를 결정짓는 전략적 요구사항입니다.

연구 단계부터 출시까지를 4단계로 구성한 타임라인 인포그래픽 ©Endress+Hauser
연구 단계부터 출시까지를 4단계로 구성한 타임라인 인포그래픽

실험실에서 출시까지: 초기 확장 결정이 임상 및 상용화 제조를 더욱 원활하게 만드는 핵심 전환점.

처음부터 확장성을 고려한 설계

확장성은 처음부터 설계에 반영되어야 합니다. 중요 프로세스 변수 정의, 기술 표준화, 스케일업 전략 수립, 데이터 기반 제어 적용과 같은 초기 의사결정을 통해 위험을 줄이고, 일관성을 향상시키며, 개발 단계에서 임상 단계 그리고 GMP 상용화 제조로 이어지는 전환을 더욱 원활하게 진행할 수 있습니다.

개발팀과 제조팀을 초기부터 긴밀히 연계함으로써 재작업으로 인한 비용 발생을 방지하고, 기술 이전을 가속화하며, 규제 준수를 위한 더욱 견고한 기반을 마련할 수 있습니다. 체계적이고 확장 가능한 접근 방식은 궁극적으로 시장 출시 기간을 단축하는 동시에 상용화 규모에서 안정적이고 반복 가능한 생산을 지원합니다.

전략

경쟁 우위로서의 스케일업

의약품 개발 전 주기에 걸쳐 유망한 바이오프로세스가 성공적으로 상용화될 수 있는지는 스케일업 결정에 달려 있는 경우가 많습니다. 초기 단계부터 확장성을 우선시하는 조직은 제품 품질과 수율을 유지하면서 불일치를 줄이고, 적격성 평가를 간소화하며, 시장 출시 기간을 단축할 수 있습니다. 확장성은 제품 개발의 핵심 요소이지만, 초기 단계에서는 간과되기 쉽습니다.

PAT를 통한 CMC 의약품 개발 일정 단축

PAT를 통해 어떻게 CMC 병목현상을 줄일 수 있을까요? 실시간 프로세스 인사이트가 어떻게 스케일업 시간 단축, 실시간 출하 시험(RTRT) 도입, 더 예측 가능한 의약품 개발 일정을 지원하는지 알아보세요.

자세히 알아보기

Single-use technology: accelerating agile bioprocess development

일회용 기술은 신속한 구축, 유연한 확장, 낮은 자본 위험을 통해 바이오프로세스를 가속화하여 민첩하고 효율적인 바이오의약품 제조를 지원합니다.

자세히 알아보기

원활한 생산의 가치를 극대화하려면 무엇을 우선시해야 할까요?

확장 가능한 바이오프로세스는 몇 가지 핵심 요소에 달려 있습니다.

첫 번째 요소는 프로세스 자체에 대한 깊은 이해입니다. 이를 위해서는 성능에 영향을 미치는 중요 변수를 파악하고 제품 개발 각 단계에서 이를 어떻게 최적화할 수 있는지 이해해야 합니다.

이러한 기반이 마련되면 바이오의약품 제조업체는 장비 확장성에 집중할 수 있습니다.

생산이 증가함에 따라 바이오리액터부터 유틸리티 정제 시스템에 이르기까지 모든 장비가 성능 저하나 병목 현상 없이 더 큰 배치와 더 높은 생산량을 원활히 수용할 수 있는지 검토해야 합니다. 마지막으로, 신뢰할 수 있는 측정은 스케일업의 성패를 좌우할 수 있습니다. 일관되고 정확한 데이터는 프로젝트 전반에 걸쳐 운영 효율성, 생산 처리량 및 품질과 관련된 결정을 내리는 데 필수적입니다.

기술 이전

스케일업과 기술 이전이 어려운 이유는 무엇인가요?

스케일업의 어려움은 단순히 단위 프로세스에만 있지 않습니다. 분석 및 품질 측정 역시 프로세스와 함께 확장되어야 하기 때문에 문제가 발생합니다.

일반적인 문제점은 다음과 같습니다.

  • 수명 주기 전반에 걸친 분산 운영: R&D, 임상 및 상용화 제조가 서로 다른 사이트에서 이루어지는 경우가 많습니다.
  • 혼합된 장비 환경: 여러 제조업체의 계기가 기본적으로 데이터를 공유하지 못하는 경우가 많습니다.
  • 측정 불일치: 동일한 유형의 계기라도 공급업체에 따라 설계, 재질 또는 보정 알고리즘의 차이로 인해 서로 다르게 작동할 수 있습니다.

여전히 많은 중요 변수가 오프라인 실험실 방식으로 평가되고 있습니다. 이러한 접근 방식은 샘플링 기법, 취급, 실시간 프로세스 조건과 실험실 결과 간의 차이 등으로 인해 변동성을 초래할 수 있습니다. 또한 샘플링과 데이터 확보 사이의 지연은 피드백 제어를 어렵게 만들고, 효율을 저하시키며, 특히 생산 중 변수가 변할 경우 편차 위험을 증가시킬 수 있습니다.

규모, 위치 또는 계기가 변경되면 변동성이 커지는 경우가 많습니다. 변수 값이 규격 범위를 벗어나기 시작하면 제품 품질에 영향을 미칠 수 있으며, 배치 손실 위험 또한 커집니다.

스케일업 설계

초기 단계에서 확장 가능한 바이오프로세스를 어떻게 설계할 수 있을까요?

특히 바이오의약품과 첨단 치료제의 경우 성공적인 스케일업은 확장 가능한 바이오프로세스에 대한 명확한 정의에서 시작됩니다. 목표는 다음과 같은 프로세스를 구축하는 것입니다.

  • 제조 프로세스로 이전 가능
  • 여러 사이트와 장비에서 재현 가능
  • 다양한 바이오리액터 구성과 호환 가능

실제로 이는 다음과 같은 환경 간 이전을 고려한 설계를 의미합니다.

  • 스테인리스강 시스템 대 일회용 시스템
  • 서로 다른 교반 설계
  • 서로 다른 센서 포트와 설치 제약 조건

확장성은 다음 요소들을 통합하는 종합적인 접근 방식입니다.

  • 프로세스 이해(무엇이 왜 중요한가). 성능에 영향을 미치는 중요 변수를 파악하고, 특히 확장과 관련된 변수를 각 단계에서 어떻게 최적화하고 제어할지 결정하기 위해 프로세스에 대한 깊은 이해가 필요합니다.
  • 장비 업스케일(무엇이 대량 생산에서도 유지되어야 하는가). 바이오리액터, 유틸리티 및 정제 시스템은 병목 현상이나 성능 또는 품질 저하 없이 더 큰 배치를 지원할 수 있어야 합니다.
  • 측정 신뢰성(데이터에 기반한 의사결정). 운영 효율성, 처리량 및 품질에 관한 의사결정에는 신뢰할 수 있는 측정이 필수적입니다. 이러한 이유로 많은 바이오제조업체들은 스케일업 과정에서 측정 불일치를 방지하기 위해 실험실부터 대규모 생산까지 센서 및 분석 기술을 표준화하는 방식을 선호합니다.
기술 문서

손쉬운 확장이 중요한 이유

확장 가능한 바이오프로세스는 우연히 만들어지는 것이 아니라, 일관되고 신뢰할 수 있는 측정을 기반으로 구축됩니다. 초기 실험 단계부터 전면적인 대량 생산에 이르기까지 데이터 연속성은 위험을 줄이고, 스케일업을 앞당기며, 수율을 유지하는 데 있어 매우 중요합니다.

왜 확장성이 중요한지 그리고 확장 가능한 바이오프로세스 측정 접근 방식이 어떻게 각 단계에서 신뢰성 있는 의사결정을 지원하는지 알아보세요.

프로세스 개발을 앞당기는 일회용 기술(SUT)의 역할

바이오제약 산업에서 속도는 궁극적인 경쟁 우위입니다.

개발 일정을 하루라도 앞당기면 조기 임상시험, 신속한 규제 제출 그리고 강력한 시장 경쟁력으로 이어질 수 있습니다. 일회용 기술(SUT)은 세척이나 멸균 같은 시간 집약적 단계가 필요 없고, 전환 시간을 단축시키며, 병렬 프로세스를 지원하기 때문에 이러한 과정을 가속화합니다.

SUT는 기존의 스테인리스강 시스템에 대한 유연하고 모듈화된 대안을 제공합니다. 또한 고정형 인프라에서 요구되는 시간 소모적인 세척 및 멸균 단계가 필요하지 않습니다. SUT는 일회용 구성요소를 활용하여 빠른 프로세스 반복과 서로 다른 생산 규모 간의 원활한 전환을 가능하게 합니다.

이러한 민첩성은 오늘날 경쟁이 치열한 바이오제약 산업에서 매우 중요한 요소입니다.

인라인 측정

인라인 측정의 장점

실시간 인라인 프로세스 분석은 프로세스 최적화를 위해 스케일업의 핵심 문제 중 하나를 해결합니다. 즉, 어떤 규모에서든 프로세스가 진행되는 순간에 실제로 무슨 일이 일어나고 있는지 파악할 수 있다는 장점을 제공합니다.

대표적인 프로세스 분석 기술(PAT) 접근법 중 하나는 Raman 분광법입니다. 엔드레스하우저의 Raman 시스템은 중요 프로세스 변수(CPP)를 실시간으로 비파괴 방식으로 모니터링할 수 있도록 지원합니다.

Raman 시스템은 광학 측정 방식을 사용하여 성분과 농도를 측정하고, 다음과 같은 변수의 연속 모니터링을 지원합니다.

  • 포도당 농도
  • 생존 세포 밀도
  • 락테이트
  • 아미노산
  • 단백질 역가
  • 세포 밀도
  • CQA 대리 지표

스케일업 측면에서 핵심 장점은 일관성입니다. 소규모 실험에 사용된 Raman 계기를 대규모 바이오리액터에도 통합할 수 있습니다. 이를 통해 개발부터 제조 단계까지 동일한 기준의 측정 방식을 유지할 수 있으며, 특히 변동성이 큰 영향을 미치는 API 생산 환경에서도 일관된 제품 품질을 보장합니다.

오프라인 측정과 인라인 측정의 비교 다이어그램 ©Endress+Hauser
오프라인 측정과 인라인 측정의 비교 다이어그램

인라인 측정은 오프라인 샘플링을 실시간 인사이트로 대체하여 제조 단계 전반에 걸쳐 신속한 의사결정, 향상된 제어 그리고 확장 가능한 PAT 모델을 지원합니다.

인라인 측정이 중요한 이유

오프라인 측정 워크플로우는 샘플링과 지연 분석에 의존하기 때문에 프로세스 인사이트와 제어 능력이 제한됩니다. 반면 인라인 측정은 센서를 리액터에 직접 통합하여 중요 프로세스 변수와 중요 품질 특성을 연속적으로 모니터링할 수 있습니다. 이러한 실시간 가시성은 더 빠르고 정확한 의사결정을 지원하고 변동성이나 편차 발생의 위험을 최소화합니다.

인라인 워크플로우는 샘플링이 필요 없고 규모에 관계없이 일관된 광학 환경을 제공함으로써 모델 예측 제어와 이전 가능한 PAT 모델을 위한 강력한 기반을 제공합니다. 그 결과 프로세스 이해도를 향상시키고, 자동화를 지원하며, 개발에서 상용화 생산으로의 전환을 앞당기는 더욱 견고하고 확장 가능한 제조 전략을 마련할 수 있습니다.

바이오프로세스에서 Raman 분광법을 사용하는 또 다른 장점은 서로 다른 생산 규모 간에 예측 모델을 이전할 수 있다는 점입니다. 광학 구성요소와 프로브 형상이 일관되게 유지되는 한, 분석 중에 확보된 스펙트럼 지문은 실험실이든 대규모 제조이든 상관없이 안정적으로 유지됩니다. 이러한 안정성 덕분에 실험실에서 개발 및 검증된 예측 모델을 대규모 생산에 적용하여 광범위한 재검증 과정의 필요성을 크게 줄일 수 있습니다.

이러한 원활한 모델 이전은 스케일업의 전 단계에 걸쳐 일관된 프로세스 분석 기술(PAT) 제어를 지원하고, 안정적인 프로세스 모니터링과 품질 보증에 기여합니다.

Memosens

Memosens 센서가 정확한 이유는 무엇이고 왜 대규모 생산에서 중요한가요?

인라인 분석과 더불어 견고한 센서 인프라는 GMP 운영에 있어 매우 중요합니다. Memosens 디지털 센서 기술은 신뢰성 높은 비접촉식 신호 전송을 통해 매우 높은 정확도의 측정을 지원하면서도 최소한의 유지보수만 필요합니다.

주요 기능은 다음과 같습니다.

  • 플러그 앤 플레이 방식의 사전 교정 센서로 가동 중단 시간 최소화
  • 디지털 데이터 전송으로 신호 간섭 제거
  • 예측 유지보수로 장기적인 신뢰성 향상

이러한 기능은 실제 운영에서 무엇을 개선할까요?

실질적으로 디지털 센서는 다음을 통해 더욱 원활한 생산과 사이트 전반에 걸친 일관된 운영을 지원합니다.

  • 측정 방식의 표준화 지원
  • 비접촉식 커넥터를 통한 디지털 신호 전송으로 데이터 신뢰성 극대화
  • 유지보수교정 워크플로우 간소화

이러한 장점은 프로세스가 상용화 규모의 연속 cGMP 운영으로 전환될 때 더욱 중요해집니다.

FAQ

꼭 알아두어야 할 질문과 답변

바이오프로세스를 실험실 단계에서 GMP 제조 단계로 확장하는 것은 단순한 선형적 프로세스가 아닙니다. 초기 설계 단계부터 제품 품질을 보호하고, 이전을 지원하며, 생산 규모, 사이트 및 기술 변화에 따른 위험을 줄이기 위한 의사결정 과정이 필요합니다. 다음은 본 글에서 강조한 가장 중요한 고려사항들에 대한 질문과 답변입니다.

미주

생명과학에 대해 자세히 알아보기