Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

킬른 입구 시스템으로 클링커 소성 프로세스를 향상시킨 Calcia

가장 혹독한 환경의 로터리 킬른에서 직접 수행하는 가스 분석

2020년 Heidelberg Materials의 자회사인 Ciments Calcia는 여러 생산 현장을 대상으로 하는 대규모 투자 프로그램을 발표했습니다. 이 프로그램은 지속 가능한 저탄소 고성능 사업 구조를 구축하려는 Heidelberg Materials의 전략에 부합하는 것으로, 프랑스 에르보 시멘트 플랜트에 일일 4,000톤 규모의 신규 클링커 생산 라인을 구축하여 원료 취급 및 연료 효율성을 개선하는 내용과 쿠브로 및 뷔사크 포레 시멘트 생산 시설의 제조 프로세스를 개선하는 내용이 포함되었습니다.

SCPS3300 시멘트 프로브 시스템을 이용한 로터리 킬른 입구 프로세스 가스 분석 ©Endress+Hauser

Calcia Couvrot에 설치된 SCP3000 킬른 입구 가스 샘플링 프로브

SCPS3300 버너 입구 프로세스 가스 분석 시스템 ©Endress+Hauser

SCPS: 1. 인출 장치; 2. 장착 플랜지 플레이트; 3. 현장 제어반; 4. 수-수 냉각기; 5. 공기-수 냉각기; 6. PLC 제어반; 7. 계장용 공기 압력 조절 장치; 9. MCS300P 가스 분석기

결과

  • 로터리 킬른 입구 프로세스 가스 분석 시스템 분야에서 풍부한 경험과 대규모 설치 실적을 자랑하는 SICK는 다시 한번 Calcia로부터 프랑스에서 진행될 프로젝트를 위한 시멘트 프로브 시스템 공급 계약을 수주했습니다.

  • Calcia 플랜트의 설비 전환 프로젝트는 매우 촉박한 일정에 따라 진행되었습니다. SICK는 시스템 생산의 우선순위를 높이고 기술 승인 및 물류 업무를 이에 맞추어 조정함으로써 계획된 생산 중단 일정에 차질 없이 대응했습니다.

  • 설치 및 시운전은 현장 유지보수 인력의 협조 아래 효율적으로 수행되었습니다. 설치 및 시운전 이후 유지보수 요청은 매우 적었으며, 시스템 가동률은 평균 이상 수준을 유지하고 있습니다.

  • 본 글은 2024년 1월 17일 www.sick.com에 최초 게시되었습니다. 2025년 1월 1일부터 엔드레스하우저는 SICK의 가스 분석 및 유량 측정 기술을 전 세계 시장에 독점적으로 공급하고 있습니다.

Ciments Calcia 티저 이미지

현재 시스템 설계가 크게 개선되었습니다. 이제 시스템을 주 1회만 점검하면 될 정도로 사람의 개입이 크게 줄어들었으며, 현재의 가동률도 매우 만족스러운 수준입니다.

세르조 토시(Sergio Tossi), 플랜트 매니저
Calcia Couvrot

시멘트 산업은 세계에서 가장 에너지 집약적인 산업 중 하나로, 에너지 비용이 전체 생산 비용의 최대 40%를 차지합니다. 이러한 이유로 화석연료 의존도를 낮추기 위한 대체연료 활용이 적극적으로 추진되고 있습니다. 화석연료는 비용 부담이 클 뿐만 아니라 온실가스 배출 증가의 원인이 되기 때문입니다. 시멘트 산업에서 가장 널리 사용되는 대체연료 중 하나는 목재 칩, 폐지, 플라스틱, 폐타이어, 폐유 등을 재활용하는 폐기물 연료입니다. 이러한 물질은 생산 프로세스에서 화석연료의 상당 부분을 대체할 수 있어 비용 절감과 탈탄소화에 기여합니다. 전반적으로 시멘트 산업의 대체연료 전환은 비용 절감, 배출가스 저감 그리고 글로벌 시장에서의 경쟁력 유지를 위해 추진되고 있습니다.

그러나 시멘트 산업에서는 대체연료 사용 비율이 높아질수록 사이클론 막힘, 링 형성, 부식 문제의 위험이 증가한다고 알려져 있습니다. 이러한 현상은 압력 손실, 킬른 씰 마모 증가, 불완전 연소, 황 및 염소 휘발 증가로 이어질 수 있습니다. 또한 킬른 직경이 감소하면 클링커 입자 형성이 불량해지고 가스 유속이 증가해 분진 발생이 늘어나고 열화학 프로세스에서 국부적인 고온 영역이 형성될 수 있으며, 이로 인해 내화물과 킬른 외벽이 손상될 수 있습니다. 결과적으로 잦은 킬른 정지, 킬른 가동률 저하, 생산성 감소, 침적물 탈락으로 인한 클링커 품질 저하 등이 발생할 수 있습니다. 그러나 이러한 현상은 열화학 프로세스 내 가스 조성을 모니터링하고 해당 정보를 프로세스 제어에 활용하여 안정적이고 최적화된 조건을 유지함으로써 예방할 수 있습니다. 프로젝트 초기 단계부터 Calcia 경영진은 현대화된 미래 플랜트에서 더욱 강화되는 프로세스 제어 요건을 충족할 수 있는 프로세스 가스 분석 시스템을 선택하는 데 중점을 두었습니다.

고객 요구사항

시멘트 플랜트의 킬른 입구에 설치되는 프로세스 가스 분석기의 주요 역할은 다음과 같습니다.

  • 킬른 회전부에서 프로세스 가스 조성 측정

  • 킬른 버너 입구의 과잉 공기(O2) 비율 제어

  • 일산화탄소(CO) 농도 및 연소 품질 제어

  • 배출가스 및 온도 제어를 위한 NO 및 NO2 농도 모니터링

  • 휘발성 황 화합물(SO2) 모니터링

  • 버너 제어, 연료 및 원료 배합 조정, 프로세스 가스 제어를 위해 상기 가스의 농도 정보 제공

이러한 기능 외에도 일부 고객들은 킬른 내 염화수소(HCl) 농도를 측정하여 내부 염소 순환에 대한 정보를 제공하는 분석 시스템 기능을 활용하고 있습니다. 이를 통해 플랜트 운영자들은 높은 염소 휘발성으로 인해 발생하는 막힘 문제를 줄일 수 있으며, 염소 바이패스 가스의 체적 유량을 제한하여 HCl 배출량을 낮게 유지하는 데도 도움이 됩니다.

분진 농도가 최대 2,000 g/m3에 달하고 온도가 1,400 °C에 근접하는 극한 환경에서 측정을 수행하는 것은 매우 어려운 과제입니다. 그러나 SCP3000 고온 가스 샘플링 프로브는 수냉식 구조와 매우 효과적인 자가 세정 기능을 갖추고 있어 킬른 입구에서 신뢰성 높은 가스 샘플링 솔루션을 제공합니다. 특수 설계와 고압 역세정 시스템 덕분에 분진 농도가 높고 다량의 염소 및 황 화합물을 포함한 킬른 가스 환경에서도 프로브 막힘을 방지할 수 있습니다. 최적화되고 보강된 프로브 가스 유입구는 가스 흐름의 반대 각도로 설치되어 있어 분진과 입자가 샘플링 시스템 내부로 직접 유입되는 것을 최소화합니다. 이를 통해 2.5~4미터의 길이로 제공되는 고내식성 프로브 튜브를 마모와 막힘으로부터 효과적으로 보호할 수 있습니다.

Calcia Couvrot에 설치된 SCPS 킬른 입구 가스 샘플링 프로브 ©Endress+Hauser

프로브는 외부 수-수 또는 공기-수 열교환기를 통해 냉각됩니다. 가스 경로에 기계식 구동 부품이 없기 때문에 대량의 가스를 안정적으로 채취할 수 있으며, 프로브 내부 접촉면이 제한되어 열응력과 막힘 문제도 최소화할 수 있습니다. 추출된 가스는 프로브 끝단의 필터 장치에 장착된 가열식 금속 메시 먼지 필터를 통과하면서 분진이 제거됩니다. 유지보수 시간을 줄이기 위해 필터, 필터 챔버 및 프로브 튜브는 통합 역세정 장치를 통해 압축 공기로 세정됩니다. 세정 시퀀스는 자동 또는 수동으로 실행할 수 있습니다. 또한 프로브는 주기적으로 +/-45° 회전하며 측정 중단 없이 전후로 10 cm 이동할 수 있습니다. 그 결과 침적물이 프로브 외부 표면에 부착되거나 소결되는 것을 방지하고, 프로브를 아무 때나 인출할 수 있습니다. 이를 위해 시스템에는 전동식 인출 장치 외에 공압식 백업 모터도 장착되어 있어 정전이 발생하더라도 방진 구조의 스핀들 구동장치를 통해 프로브를 킬른에서 안전하게 인출할 수 있습니다. 기계식 또는 공압식으로 제어되는 밀봉 플랜지는 고온 물질이 킬른 외부로 유출되는 것을 방지하여 외부의 작업자와 장비를 보호하는 동시에 외부 공기가 버너 내부로 유입되는 것을 방지합니다. 또한 시스템의 가열 부품들이 열교 현상의 위험을 줄이고, 이와 관련된 부식성 가스 응축 문제를 방지하기 때문에 결과적으로 95% 이상의 높은 시스템 가동률을 유지할 수 있습니다. 제어 장치와 로컬 제어 패널은 내장 터치스크린을 통해 자동 및 수동 운전을 모두 지원합니다.

SCP3000 분진 필터의 수동 점검 및 청소 ©Endress+Hauser

SCP3000 분진 필터는 프로브 후면을 통해 접근할 수 있어 수동 점검 및 청소 작업이 용이합니다.

통합형 분석기 시스템 솔루션

엔드레스하우저는 통합형 가스 추출 프로브 및 분석기 솔루션을 제공하는 몇 안 되는 공급업체 중 하나입니다. 또한 고온 습식 측정 기술을 기반으로 시멘트 킬른 입구에 설치되는 가스 분석기와 관련해 오랜 경험을 쌓아 왔습니다. 시멘트 제조업체들은 MCS300P HW 다성분 가스 분석기와 비분산 적외선(IR) 광도계를 이용하여 IR 영역에서 최대 6개의 활성 가스 성분과 산소를 동시에 측정할 수 있습니다. 킬른 입구에는 일반적으로 O₂, CO, CH₄(천연가스 사용 시), NO, CO₂와 같은 모든 연소 관련 가스 성분과 SO₂, HCI, NH₃와 같은 프로세스 파라미터를 측정하도록 분석 시스템을 구성합니다. 고온 습식 측정 기술 덕분에 샘플링 프로브부터 가스 분석기까지 전체 가스 경로가 완전히 가열되기 때문에 추출된 가스가 항상 이슬점 이상의 온도를 유지하여 응축수에 의한 산 부식이나 배관 막힘과 같은 문제를 줄일 수 있습니다. 또한 가스 샘플을 냉각하지 않기 때문에 NH3, HCl, SO2와 같은 수용성 성분도 별도의 가스 처리나 복잡한 계산 없이 단일 셀에서 측정할 수 있습니다. 추가적으로 SICK의 고온 습식 기술은 프로세스 가스에서 부식성 SO2를 제거하기 위해 가스 냉각기, 특수 산 필터, 수분 트랩, 과산화수소 주입 시스템과 같은 부대 설비가 필요하지 않습니다. 그 결과 유지보수 작업과 소모품 사용량을 크게 줄일 수 있습니다.

SCP3000 고온 가스 샘플링 프로브와 MCS300P 다성분 고온 습식 가스 분석기의 조합은 높은 가스 온도, 높은 분진 부하 그리고 부식성 가스가 존재하는 환경에서도 복잡하고 유지보수 부담이 큰 샘플 컨디셔닝 시스템 없이 시멘트 플랜트의 킬른 입구 가스 측정 과제를 해결할 수 있도록 지원합니다. 분석 시스템에 자동 세정 및 자동 보정 기능이 있어 높은 가동률을 보장하고, 가스 샘플 준비 과정이 매우 복잡하고 유지보수가 어려운 기존의 저온 건식 측정 기술 기반 시스템에 비해 운영 비용이 크게 절감됩니다. 그 결과 고온 습식 측정 기술의 운영 비용은 저온 건식 측정 기술 기반 시스템보다 최대 40%까지 낮을 수 있습니다. 이 시스템은 황 함량이 높은 연료(예: 석유 코크스)와 다양한 대체연료(폐타이어, RDF, 폐유, 목재 칩, 의료 폐기물 등)에 최적화되어 있어 혹독한 측정 환경에서도 높은 신뢰성을 유지할 수 있습니다.

MCS300P HW 다성분 가스 분석기 및 비분산 적외선(IR) 광도계 ©Endress+Hauser

The MCS300P HW 다성분 가스 분석기 및 비분산 적외선(IR) 광도계

디지털 솔루션: 최신 기술을 통한 미래 예측

향후 Calcia는 킬른 입구 프로세스 가스 분석 시스템의 가동률을 더욱 향상시키기 위해 엔드레스하우저의 새로운 디지털 서비스인 Condition Monitoring 솔루션을 도입할 계획입니다. Monitoring Box는 계기 및 플랜트의 상태와 애플리케이션을 연속적으로 모니터링하기 위한 디지털 솔루션입니다. 연결된 계기의 핵심 데이터는 게이트웨이를 통해 수집되어 암호화된 후 이동통신망, LAN 또는 Wi-Fi를 통해 안전한 클라우드 호스트로 전송되어 추가 처리됩니다.

상태 기반 유지보수는 가스 분석기, 샘플링 시스템 그리고 수냉식 가스 추출 프로브 튜브 냉각 시스템이나 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC) 같은 기타 보조 설비를 포함해 전체 시스템의 상태를 나타내는 모든 핵심 파라미터를 모니터링합니다.

예기치 않은 고장 및 가동 중단 방지

수집된 데이터는 Condition Monitoring 웹 애플리케이션에서 확인하고 분석할 수 있습니다. 계기 상태의 중요한 변화가 계속 모니터링되기 때문에 유지보수 담당자가 적시에 개입하여 시스템 가동을 유지할 수 있습니다. 이처럼 Condition Monitoring 서비스는 설비 가동률과 신뢰성을 향상시키고 예기치 않은 고장과 가동 중단을 방지합니다. 또한 서비스 계약에 따라 엔드레스하우저가 연결된 계기를 직접 모니터링하는 것도 가능합니다.

이러한 정보를 통해 문제가 실제로 발생하기 전에 미리 파악할 수 있으며, 운영자 입장에서는 시스템 수명이 연장되고 투자 회수 기간이 단축되는 효과를 얻을 수 있습니다. 또한 이 솔루션을 통해 엔드레스하우저는 유지보수를 최적화하고 즉각적인 문제 해결을 보장함으로써 유지보수 기술자의 출장 비용과 작업 시간을 줄일 수 있습니다.

이러한 비용 절감 효과는 시멘트 제조업체에 직접적인 혜택으로 돌아갑니다. 또한 철저한 원격 점검을 통해 분석 시스템의 데이터 품질을 향상시킬 수 있고, 이러한 개선사항들은 전반적인 유지보수 효율성을 높이고 설비의 수명 연장에도 기여합니다.

확장 가능한 솔루션

SICK와 Calcia 간의 긴밀한 협력 관계 그리고 전 세계 Heidelberg Materials 그룹 계열사들과의 오랜 협력을 바탕으로 쿠브로 플랜트의 킬른 입구에는 SCP3000 가스 추출 프로브와 MCS300P 고온 습식 추출식 다성분 가스 분석기로 구성된 SCPS3300 프로세스 가스 분석 시스템이 설치되어 있습니다. 이 시스템은 시멘트 산업에서 가장 중요하면서도 까다로운 측정 작업에 가장 적합한 솔루션으로 평가받고 있습니다. 또한 보케르와 에르보의 플랜트에서도 동일한 솔루션을 도입했습니다.

문의처

저희 제품에 관심이 있으십니까? 해당 작업 용도에 대해 상담받고 싶은신가요?

문의 주시는 내용에 대해 최대한 상세하게 기재해 주시면, 보다 빠르고 정확한 응대가 가능합니다.

  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

FLEX 선택 기술적 우수성 단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental 선택

기본적인 측정 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean 선택

핵심 프로세스를 손쉽게 처리

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended 선택

혁신적인 기술로 프로세스 최적화

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert 선택

가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성

구성에 따라 다름