암스테르담 가스페르담 터널의 상태 모니터링 솔루션
디지털 솔루션을 통한 유지보수 비용 절감 및 예측 유지보수 지원
5개의 터널 튜브에 걸쳐 11개의 차로로 구성되어 있으며, 폭은 73미터이고 하루 최대 15만 대의 차량을 처리할 수 있습니다. 또한 3킬로미터 구간 위로는 울창한 공원 경관이 조성되어 있습니다. 암스테르담 가스페르담 터널은 규모 면에서 네덜란드에서 가장 클 뿐만 아니라, 아마도 가장 인상적인 터널 중 하나에 속할 것입니다. 원활한 터널 운영을 위해 터널 운영사인 IXAS와 네덜란드 인프라 관리 기관 Rijkswaterstaat는 서비스 파트너로서 SICK Belgium(현재 Endress+Hauser Netherlands)과 협력하고 있습니다.
결과
Monitoring Box의 상태 모니터링 기능 덕분에 IXAS는 항상 적시에 적절한 위치에서 대응할 수 있게 되었고, 서비스 인력에 대한 구체적인 조치 권고를 통해 유지보수 비용을 크게 줄일 수 있었습니다.
이 프로젝트는 모든 유형의 터널에 적용 가능합니다. 운영사들은 이 솔루션을 통해 비용 절감, 서비스 출동 감소, 유지보수 일정 관리 개선 등 다양한 이점을 누릴 수 있습니다.
네덜란드 대도시에서 수행된 이 프로젝트는 모든 관계자로부터 큰 성공으로 평가되었습니다. 관계자들은 도로 이용자, 터널 운영사 그리고 관계 기관의 높은 기대를 충족하는 개념을 함께 정립했습니다.
이 글은 2022년 10월 18일 www.sick.com에 처음 게시되었습니다. 2025년 1월 1일부터 엔드레스하우저는 SICK의 가스 분석 및 유량 측정 기술을 전 세계에 독점 판매하고 있습니다.
고객 요구사항: 항상 명확한 시야 확보
특히 교통량이 증가하는 상황에서 터널 내부에서 최고 수준의 안전을 확보하려면 정확한 시정 측정이 필수적입니다. VICOTEC450 시정 측정 계기는 터널 공간의 공기를 흡입한 뒤 이슬점 이상으로 가열한 다음 레이저 광 산란 방식을 이용해 시정을 측정하고, 터널 센서를 통해 연속으로 오염도를 모니터링하고 기류를 측정합니다. 상태 모니터링 솔루션을 구축하면 청소나 필터 교체가 필요한 시점을 미리 인식할 수 있습니다.
엔드레스하우저의 솔루션: 데이터 투명성을 통한 가용성 향상
원활한 터널 운영을 위해서는 서비스와 유지보수가 체계적으로 구성되어야 합니다. 이를 최적화하고 장애를 최소화하기 위해 IXAS는 분석기에 Monitoring Box 디지털 솔루션의 상태 모니터링 기능을 탑재하기로 결정했습니다.
상태 모니터링 솔루션은 예측 유지보수로 나아가는 안정적인 기반을 제공하며, 유지보수 작업을 조기에 감지하여 작업을 최소화하고 최적화할 수 있습니다. 예를 들어, 어떤 분석기에서 어떤 작업이 필요한지, 어떻게 작업을 수행해야 하는지 확인할 수 있으며, 필터 교체와 같은 유지보수 작업을 IXAS에서 비용 효율적으로 수행할 수 있습니다. SICK Belgium(현재 Endress+Hauser Netherlands, 포트폴리오 및 전문성 확대 참조)은 신뢰할 수 있는 파트너로서 운영사를 지원하고 센서의 연간 유지보수를 담당합니다. 이러한 협업은 IXAS에 여러 이점을 제공합니다. 유지보수 작업을 더 잘 예측하여 계획할 수 있고 사고를 더 빠르게 해결할 수 있습니다. 터널 운영을 중단시킬 수 있는 장애가 최소화됩니다. 현장에서 시스템을 점검하는 대신 연속적인 데이터 흐름을 통해 실시간으로 모니터링할 수 있습니다. 결과적으로 IXAS는 더 빠르고 더 효과적으로 준비 태세를 갖추고 자재, 예비 부품 및 인건비를 절감할 수 있습니다.
IXAS가 누리는 또 다른 이점은 분석기 데이터뿐 아니라 다른 제조사의 계기 데이터도 상태 모니터링 솔루션에 통합할 수 있다는 점입니다.
맞춤형 사이버보안 시스템
터널의 데이터 보안 요구사항을 충족하기 위해 관계 기관 RWS Niederlande, SICK의 소프트웨어 개발 부서, 사이버보안 및 IT 팀 그리고 고객의 IT 부서가 긴밀히 협력하고 있으며,
그 결과 가장 엄격한 기준을 충족하는 사이버보안 시스템이 구축되었습니다. 스마트 서비스 게이트웨이는 단방향 데이터 전송 방식으로 VICOTEC450에 연결되며, 수집된 데이터를 데이터 전송 관련 산업 표준에 따라 로컬 인터넷 접속을 통해 클라우드에 업로드합니다. 또한 데이터 전송을 더욱 안전하게 보호하기 위해 사이트 간 VPN 솔루션을 적용해 연결 보안을 강화했습니다.
문의처
저희 제품에 관심이 있으십니까? 해당 작업 용도에 대해 상담받고 싶은신가요?
| FLEX 선택 | 기술적 우수성 | 단순성 |
|---|---|---|
Fundamental 선택 기본적인 측정 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Lean 선택 핵심 프로세스를 손쉽게 처리 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Extended 선택 혁신적인 기술로 프로세스 최적화 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Xpert 선택 가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
구성에 따라 다름 |