Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

다양한 유형의 노후화된 설치 기반에서 유지보수를 최적화합니다

일이 터진 뒤에 수습하는 방식이 아니라 미리 위험을 파악해 대응하는 유지보수 방식으로 바꾸세요. 내장된 진단 기능, 프로세스 내 검증, 연결된 자산 상태 분석 정보를 이용하면 교정 주기를 늘리면서 설치된 계기에 대한 작업 부담을 줄일 수 있습니다.

디지털 유지보수 최적화

많은 플랜트에서 유지보수는 여전히 사후 대응 방식입니다. 유량계나 압력계 같은 계측기는 수년간 문제없이 작동하지만, pH 센서나 ORP 센서 같은 계측기는 혹독한 환경 때문에 편차, 오염, 마모가 훨씬 더 빨리 나타납니다. 이와 같이 안정적인 자산과 빠르게 노후화되는 자산이 혼재되어 있어서 유지보수 계획을 세우기가 쉽지 않습니다. 어떤 장비는 별다른 관리가 없어도 되지만, 어떤 장비는 자주 재교정을 해야 하거나 예기치 않게 고장나기도 합니다. 진단 및 상태 데이터가 분산되어 있거나 제대로 활용되지 않으면 조기 경고를 놓치면서 문제가 악화됩니다. 따라서 안정적이고 효율적으로 생산 설비를 운영하려면 유지보수를 최적화해야 합니다.

수명 주기가 각기 다른 장비들이 혼재된 운영 환경의 현실

계기가 고장나면 상황이 복잡해집니다. 작업 지시서 작성과 우선순위 지정에 더 많은 시간이 걸리고, NAMUR 진단 상태와 같은 실시간 계기 상태 정보에 접근하기가 어려워지며, 진단 정보를 바탕으로 구체적인 조치를 취하기가 쉽지 않게 됩니다. 자산 수명 주기의 데이터가 분산되고 인력 부족, 전문성 약화, 생산 압박 가중 등이 더해지면서 대응이 더욱 더뎌지고 있습니다. 이러한 문제를 해결하려면 설치된 자산 관리와 관련하여 문제 대응 방식을 사후 대응에서 위험도 기반의 예측 가능한 유지보수로 손쉽게 전환할 수 있어야 합니다. 

대부분의 기업은 사용 기간과 중요도가 각기 다른 다양한 브랜드의 계기를 관리해야 합니다. 따라서 여러 유형의 계기에 대해 안전성과 경제성을 모두 만족하는 유지보수 주기를 정하기가 어렵습니다. 이때 Heartbeat Technology처럼 신뢰할 수 있는 프로세스 내 검증을 이용하면 각 계기의 요건에 맞춰 최적의 교정 및 유지보수 일정을 구성할 수 있습니다.

엔드레스하우저 계기용 내장형 Heartbeat Technology를 활용하는 것 외에도 최적의 유지보수 전략을 수립하기 위한 컨설팅 및 지원 서비스를 엔드레스하우저 전문가로부터 받으실 수 있습니다.

Heartbeat Technology를 활용한 계기 진단

계측기의 상태를 파악하는 방법 

Heartbeat Technology를 통해 지속적인 진단, 추적 가능한 프로세스 내 검증, 상태 모니터링 기능이 제공되는 방식을 확인하세요. 이러한 기능을 이용하면 수명 주기 전반에 걸쳐 계기 상태를 명확히 파악하고 예기치 않은 유지보수를 방지할 수 있습니다. 

Heartbeat Technology 지원

각자의 계측기에 어떻게 도움이 되는지 얘기해 보세요

엔드레스하우저 전문가로부터 유지보수 관련 문제점, 자산 구성, 교정 전략에 대한 상담을 받고, Heartbeat Technology와 디지털 서비스를 이용해 위험도 기반으로 계기를 관리하면서 감사에도 대응 가능한 유지보수 체계를 만드는 방식을 알아보세요. 

위험, 업무 부담 및 가동 중단 시간을 줄여주는 통합 도구

엔드레스하우저는 이러한 문제를 해결하기 위해 계측기, 디지털 서비스, 수명 주기 지원을 아우르는 통합 생태계를 제공하고 있습니다. Heartbeat Technology가 적용된 계기는 내장형 진단 기능, 프로세스 내 검증 및 일관된 보고 기능을 제공하므로 계측기를 분리하거나 생산을 중단하지 않고도 계기의 성능을 확인할 수 있습니다. Netilion Health와 연동되어 원격으로 계기 기능을 검증하고 자동 문서화 및 상태 모니터링을 할 수 있으며, 이를 통해 교정 주기를 연장하고 계획된 가동 중단 시간을 줄일 수 있습니다. Netilion Services는 자산 상태 정보를 더욱 투명하게 제공하며, Heartbeat 데이터를 포함한 진단 정보를 바탕으로 실제로 해야 하는 유지보수 작업을 알려줍니다. 여기에 엔드레스하우저의 전문 컨설팅, 지원 및 노하우가 더해지면서 신뢰할 수 있는 위험도 기반 유지보수 체계가 구축됩니다.

유지보수 관련 의사결정 및 계획 개선

엔드레스하우저의 유지보수 관리자용 원격 검증 가이드는 교정 주기를 늘리고, 불필요한 개입을 줄이며, 문제를 조기에 발견할 수 있도록 측정 성능에 대한 명확하고 추적 가능한 정보를 제공하기 위해 마련되었습니다.

Heartbeat Verification

Heartbeat Verification 및 유지보수 최적화에 관한 5가지 오해와 진실

Guido van den Hombergh

The new ecosystem does not interfere with the control; it is a completely separate system. That is the strength of the solution, and everything works intuitively.

Guido von den Hombergh, Nouryon Functional Chemicals
포트폴리오

엔드레스하우저의 도움을 받아 유지보수 최적화 솔루션 구축하기

/

미주

실제 현장에서 Heartbeat Technology를 잘 활용하기 위한 팁을 원하시나요?