프로젝트란 특정 목표를 달성하기 위해 정해진 기간 내에 수행하는 체계적으로 수립된 계획을 말합니다.
제품 생산, 서비스 제공, 솔루션 개발 등이 목표가 될 수 있습니다.
디지털화와 IIoT는 이제 프로세스 자동화를 포함한 다양한 산업 분야에서 중요한 역할을 하고 있습니다.
새로운 개념의 등장으로 프로젝트 개발과 구현 과정에서 여러 도전에 직면할 수 있습니다.
공급업체와 최종 사용자의 협업은 어떤 상황에서도 최상의 솔루션을 구현하는 열쇠입니다.
목차목차
프로젝트란 무엇인가요?
프로젝트 관리 연구소(Project Management Institute, PMI)에서는 프로젝트를 "고유한 제품이나 서비스를 만들기 위해 수행하는 일시적인 활동"으로 정의합니다. 이 정의를 조금 더 확장해 보겠습니다.
프로젝트란 제품, 서비스 또는 솔루션 개발처럼 특정 목표를 달성하기 위해 정해진 기간 내에 수행하는 계획된 활동을 말합니다. 프로젝트 책임자는 프로젝트를 구체적인 작업으로 나누고, 정해진 시간 내에 해당 작업을 수행할 한 명 이상의 담당자를 지정합니다.
프로젝트 팀은 정보나 추가 인력과 같은 자원을 외부 기업으로부터 조달할 수 있습니다. 특정 작업을 더 빠르게 완료해야 하는 경우 프로젝트 책임자는 팀원을 보강하여 기존 담당자를 지원하거나 업무를 인계하도록 조치할 수 있습니다.
프로젝트의 예
이제 프로젝트가 무엇인지 알았으니, 가정용 경보 시스템 설치를 예로 들어 설명해 보겠습니다. 먼저, 침입 사건이 어두운 계절에 더 자주 발생하기 때문에 이 프로젝트는 겨울이 오기 전에 완료되어야 합니다. 또한 솔루션은 사용하기 쉬워야 합니다.
시간과 기술이 있으면 직접 시스템을 선택하고 설치할 수 있습니다. 다른 사람이 수행하길 원하면 해당 분야에 경험이 있는 개인이나 회사에 프로젝트를 맡길 수도 있습니다.
어느 경우든 목표, 요구사항, 일정은 명확해야 합니다. 그럼 이 프로젝트를 수행하는 몇 가지 방법을 살펴보겠습니다.
외부 연결 없이 오프라인으로 표준 기술 사용
보안 회사에 단순히 연결된 기존 시스템 구축
스마트폰, 노트북 등 다양한 기술을 통해 접근 가능한 IIoT 시스템 구축
각 방식마다 장단점이 존재합니다. 적절한 솔루션은 간단한 구현, 낮은 비용, 데이터 투명성과 같은 여러 장점을 제공하는 솔루션입니다. 프로젝트 팀은 가장 적합한 솔루션을 결정하고 승인을 받아야 합니다. 승인 이후에는 프로젝트 책임자가 일정과 예산을 준수하면서 프로젝트 목표를 달성하도록 관리해야 합니다.
프로젝트 부서는 어떻게 운영되나요?
프로젝트의 요구사항은 규모, 요구 조건, 복잡성에 따라 달라집니다. 프로젝트 팀의 일반적인 업무는 다음과 같습니다.
범위 및 전략 정의
고객 요구사항 수집
솔루션 제안 및 개발
작업 내용과 결과 문서화
비용, 시간 및 기타 자원 관리
솔루션의 엔지니어링 및 구현
결과물을 고객에게 인계
요약하면, 프로젝트 팀은 아키텍처 설계부터 최종 인계까지 전 과정을 담당하며, 프로세스의 각 단계 또는 특정 상황에 맞춰 다양한 전문 인력이 참여하여 프로젝트 완료를 보장합니다.
산업용 사물인터넷은 프로젝트에 어떤 영향을 미칠까요?
오늘날 디지털화는 여러 산업 분야에서 필수적인 역할을 하고 있습니다. 클라우드에 직접 연결된 스마트 자산은 최종 사용자에게 관련 데이터를 제공하고, NAMUR Open Architecture(NOA)와 Open Process Automation(OPA) 이니셔티브 같은 새로운 자동화 아키텍처 개념도 등장하고 있습니다.
이러한 새로운 개념의 등장으로 신규 프로젝트의 개발과 구현 과정에서 여러 도전에 직면할 수 있습니다. 하지만 공급업체는 최종 사용자와 협력하여 어떤 상황에서도 최적의 솔루션을 구현할 수 있습니다.
예를 들어, 엔드레스하우저는 Netilion IIoT 생태계를 통해 계기 데이터에 접근할 수 있는 다양한 방식을 제공합니다. 애플리케이션에 따라 측정값, 프로세스 값, 한계값, 계기 상태를 원격으로 모니터링할 수 있으며, 이러한 데이터를 바탕으로 더욱 정보에 기반한 의사결정을 내릴 수 있습니다.
표준 IIoT 서비스가 고객의 요구사항을 충분히 충족하지 못할 경우 Netilion 프로젝트 팀은 고객을 위한 맞춤형 솔루션을 개발할 수 있습니다. 예를 들어, Netilion IIoT 생태계에서 제공하는 계기 데이터를 고객의 ERP 시스템이나 기타 시스템에 통합하는 솔루션을 개발할 수 있습니다.
“With the digital data transfer via Netilion Connect from Endress+Hauser, we save the enormous effort of manually compiling the documents of the components.”