IIoT 환경에서 보안을 정의하는 핵심 요소를 살펴보고 Netilion이 이러한 과제를 어떻게 해결하는지 알아보세요.
Article05.01.2026
요약
클라우드 컴퓨팅과 IoT는 더욱 스마트하고 효율적인 운영을 지원하여 산업 전반을 새롭게 재편하고 있습니다.
그러나 이러한 기술을 도입하기 위해서는 플랜트와 지적 재산을 보호하기 위한 강력한 사이버 보안이 반드시 필요합니다.
기업들은 엔드레스하우저의 Netilion 같은 플랫폼을 포함한 디지털 솔루션을 도입하기에 앞서 데이터 보안 및 정보 관리 상태를 평가해야 합니다.
Netilion이 어떻게 최고 수준의 보안 표준을 충족하여 데이터와 운영을 안전하게 보호하는지 알아보세요.
목차목차
민감한 데이터의 처리와 관련하여 산업 사이버 보안의 주요 요소는 무엇인가요?
산업 시설에 IIoT 솔루션을 구현하는 경우 항상 특별한 보호를 필요로 하는 민감한 데이터가 포함됩니다. 또한 인터넷 연결에는 지속적인 주의와 관리가 필요합니다. 기술은 매우 빠르게 발전하고 있으며, 산업 플랜트 역시 다른 모든 분야와 마찬가지로 사이버 보안의 발전에 지속적으로 발맞추어야 합니다.
신뢰할 수 있는 정보 보안 관리는 단순한 데이터 암호화에 그치지 않으며, 전반적으로 다음과 같은 접근 방식을 필요로 합니다.
법규 및 표준 준수: 관련 법적 지침과 권장 표준을 준수해야 합니다(예: ISO 27001, ISO 27017, GDPR 등).
데이터 보안: IIoT 솔루션에는 민감한 데이터가 포함되는 것이 당연하며, 이러한 데이터는 엄격한 프로세스에 따라 신중하게 처리되어야 합니다.
서버 위치: 클라우드 컴퓨팅 기술을 사용할 경우 데이터는 서비스 제공자가 운영하는 서버에 저장됩니다. 관할 법률에 따라 서버 위치는 사이버 보안 수준에 직접적인 영향을 미치며, 유럽 지역은 개인정보 보호법 덕분에 가장 엄격한 표준을 제시합니다.
조직적 프로세스: 사이버 보안은 어떤 데이터를 누가, 언제, 어떤 방식으로 처리해야 하는지를 정의하는 조직적 프로세스 없이는 구현될 수 없습니다.
투명성: 신뢰할 수 있는 디지털 솔루션 제공업체는 고객이 언제든지 문의 처리 상태를 확인할 수 있는 명확하고 투명한 지원 시스템을 갖추고 있습니다.
애플리케이션 기능: 엔드레스하우저는 ISO 27001 및 ISO 27017의 모든 요건을 충족했습니다. 총 121개의 조치는 회사 전반의 운영을 포괄하며, 지속적으로 모니터링되고 필요 시 업데이트됩니다.
IIoT 기술을 제공할 때는 이 모든 사항을 반드시 고려한 후 구현하고 정기적으로 점검해야 합니다. 기존의 감사 및 표준화 프레임워크, 관련 법규 및 모범 사례는 구현 과정에서 실질적인 도움이 될 수 있습니다.
Netilion의 사이버 보안 수준은 어느 정도인가요?
엔드레스하우저는 제3자 인증 기관의 평가를 통해 IIoT 생태계 Netilion이 높은 정보 보안 기준을 충족함을 입증했습니다. 처음부터 정보 보안 관리에 관한 기준이 최우선적으로 고려되었고, 이는 디지털 서비스를 구현하고 산업 현장의 사이버 보안을 확립하는 데 유용한 지침이 되고 있습니다.
법규 및 표준 준수: IIoT 기술을 활용한 전문적인 정보 보안 관리 체계를 구축한 엔드레스하우저는 Netilion 운영과 관련하여 다음과 같은 인증을 획득했습니다.
데이터 보안: Netilion 생태계에 저장되고 처리되는 고객 데이터는 항상 최대한의 주의를 기울여 관리됩니다. 사용자는 자신의 데이터를 입력, 접근, 수정, 삭제할 권리를 가지며, 모든 조치는 GDPR 요건을 충족합니다.
서버 위치: Netilion 생태계가 기반하는 서버는 프랑크푸르트와 더블린에 위치해 있습니다. 사이버 보안 관점에서 유럽연합(EU) 내에 위치한 서버는 매우 안전한 것으로 평가됩니다.
조직적 프로세스: 엔드레스하우저는 GDPR을 준수하는 데이터 보안 비상 대응 프로세스를 구축했으며, 사고 발생 시 즉시 관련 당사자에게 통지하고 대응 조치를 시행합니다.
투명성: 고객 문의가 어떻게 처리되고 있는지를 명확하게 전달하는 투명한 지원 프로세스를 운영하고 있습니다.
애플리케이션 기능: Netilion IIoT 생태계의 사용자 인터페이스에는 최신 비밀번호 정책, 자동 비밀번호 관리, 자동 로그아웃, 데이터 내보내기 기능 등 필수 기능이 모두 포함되어 있습니다.
Netilion 생태계는 산업 플랜트 사이버 보안의 어떤 다른 요소를 충족하나요?
전문적인 정보 보안 관리를 위해 반드시 필요한 여러 기준이 있으며, Netilion 생태계는 다음과 같이 이러한 기준을 충족합니다.
민감한 정보의 암호화: 엔드레스하우저의 IIoT 생태계 Netilion은 전문적인 정보 보호를 제공합니다.
비밀번호는 'bcrypt + salt + pepper' 방식으로 암호화됩니다.
사용자 인증은 OAuth2 기반 토큰 방식으로 수행됩니다.
모든 통신은 https로 암호화됩니다.
게이트웨이를 통한 프로세스 데이터 전송: 산업 플랜트 사이버 보안에서 특히 중요한 요소는 접근 지점인 게이트웨이입니다. Netilion 지원 게이트웨이는 단방향 통신 방식을 사용합니다. 따라서 현장 데이터는 게이트웨이에서 처리되어 클라우드로 전송되지만, 반대 방향의 통신은 금지됩니다. 이 아키텍처는 현장 시스템의 외부 조작을 방지하도록 설계되었습니다.
인증: 제3자 인증 기관은 IIoT 생태계 Netilion이 국제 표준 ISO 27017에 포함된 클라우드 플랫폼 관련 요건을 충족함을 확인했습니다. ISO 27017의 요건 충족은 고객이 Netilion 생태계를 안전한 데이터 환경을 제공하는 것으로 신뢰할 수 있음을 의미합니다. 또한 IIoT 생태계 Netilion을 개발하는 Endress+Hauser Digital Solutions는 정보 보안에 관한 ISO 27001 인증을 획득했습니다.
Keep your plant secure with Endress+Hauser’s cybersecurity expertise. Increase plant availability and minimize internal and external risk with the appropriate instruments and knowledge of usage.