엔드레스하우저 전자 유량계, ‘프로스트 앤 설리번 글로벌 마켓 리더십 어워드'에서 수상

혁신적인 기술적 성과와 함께 고객의 높은 만족도를 인정 받은 엔드레스하우저 전자 유량계

엔드레스하우저의 전자 유량계가 미국의 동향분석기관 ‘프로스트 앤 설리번(Frost & Sullivan)’이 주최하는 ‘프로스트 앤 설리번 글로벌 마켓 리더십 어워드 (Frost & Sullivan’s Global Market Leadership Awards)’에서 수상하는 영예를 안았습니다.

프로스트 앤 설리번 글로벌 마켓 리더십 어워드란 리더십, 기술 혁신, 고객 서비스, 전략적 제품개발 등에 두각을 드러낸 기업을 선정해 그 성과와 공로를 치하하는 시상식입니다. 애널리스트의 심층 인터뷰와 분석, 광범위한 2차 조사를 토대로 제품 혁신의 선도적 측면과 실제 시장에서의 성과를 지표 삼아 엄정하게 수상자를 결정합니다.

프로스트 앤 설리번의 분석가인 라젠더 투수(Rajender Thusu) 박사는 “엔드레스하우저가 고객의 니즈에 치밀하게 집중하고 높은 수준의 혁신을 선보였기에 수상을 결정했다”고 밝혔습니다. 시상식 갈라는 현지 시간으로 2018년 3월 6일, 미국 캘리포니아에서 다양한 업계 관계자들이 한 데 모인 가운데 진행 되었습니다.

스위스에 위치한 엔드레스하우저의 유량계 기술 개발과 생산의 거점인 ‘플로텍(Flowtec)’의 대표이사 베른트 조셉 쉐퍼(Bernd-Josef Schäfer) 박사는 “엔드레스하우저는 제품 디자인, 구동 시험 등 R&D의 극히 초기 단계부터 고객과의 긴밀한 논의를 통해 제품을 탄생시켜 고객이 신뢰할 수 있는 동시에 안전하고, 비용 면에서도 합리적인 플랜트 운영이 가능하게끔 하고 있다. 이번 수상은 그 같은 노력이 인정 받은 것이라 더욱 뜻 깊게 생각한다.”라고 수상의 변을 전했습니다.

엔드레스하우저의 전자 유량계는 압력 손실이나 생산 유량의 제한 없이도 정확한 부피 유량을 측정해내기 때문에 고객사는 공정 가동 중단 시간을 줄이고 생산성을 향상시킬 수 있으며, 이더넷/IP, PROFINET와 같은 다양한 통신 수단을 사용해 각종 데이터에 쉽게 접근할 수 있습니다.

이를 통해 전반적인 플랜트 운영 비용 또한 절감할 수 있습니다. 또한 엔드레스하우저만의 강력한 자가 진단 기능인 ‘하트비트 기술(Heartbeat Technology)’이 탑재되어 있어, 공정 중단 없이 기기의 이상 유무를 지속적으로 모니터링하고 검증해 고품질의 측정 결과를 보장하며, 고장의 우려 및 생산 시설에서 발생할 수 있는 각종 위기 요소를 최소화합니다. 엔드레스하우저는 1977년부터 오늘날에 이르기까지 누적 200만대 이상의 전자 유량계를 고객에게 공급해왔으며, 수처리, 생명과학, 식음료 산업 분야에서 특히 각광받으며 사용되고 있습니다.

Contact us

Do you have questions about the Global Market Leadership Award?
We will be happy to provide you with additional material or put you in touch with our experts.

Endress+Hauser was recognized with the Global Market Leadership Award for electromagnetic flowmeters ©Endress+Hauser

세계적인 동향분석기관 '프로스트 & 설리번'이 '글로벌 마켓 리더십 어워드'를 통해 엔드레스하우저 전자 유량계가 이룩한 성과와 혁신성을 치하했습니다.

Endress+Hauser manufactures flow measurement technology at six locations ©Endress+Hauser

엔드레스하우저는 스위스, 프랑스, 미국, 중국, 인도, 그리고 브라질에서 유량계를 생산하고 있습니다.

The new plant in Suzhou, China is designed for extremely large instruments with diameters. ©Endress+Hauser

중국 쑤저우에 새롭게 건립된 생산 공장은 지름이 3m에 이르는 거대한 유량계의 교정 또한 가능하게끔 설계되어 눈길을 끌고 있습니다.

연락처