키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

즉각적인 연결

디지털화도 경우에 따라서는 매우 간단하게 구현할 수 있습니다. 예를 들어, 측정 및 센서 데이터를 클라우드로 전송할 수 있도록 기존 수처리 설비를 개조하는 작업이 이제는 확장 카드를 꽂는 것만큼 간편해졌습니다.

03.03.2026 텍스트: Robert Habi 그래픽: 3st kommunikation
Liquiline Edge Module의 데이터 전송은 엄격한 사이버보안 요건을 충족합니다.

수처리는 엄격한 규정에 의해 관리됩니다. 이는 우리 모두에게 중요한 깨끗한 식수를 공급받을 수 있다는 점에서 매우 긍정적인 일입니다. 하지만 처리 시설 운영자에게는 노동 집약적인 품질 관리가 요구됩니다. 잠재적인 문제를 예방하기 위해 액체 분석용 측정 포인트는 정기적인 유지보수를 진행해야 합니다. 이를 위해서는 전문 지식을 갖춘 인력이 필요하며, 측정 포인트가 접근하기 어려운 위치에 있을 경우 신체적인 능력과 민첩성도 요구됩니다. 이러한 상황에서 클라우드 연결을 구축하면 운영자가 언제 어디서나 측정값과 상태 데이터를 손쉽게 확인할 수 있어 업무가 크게 간소화됩니다.

Liquiline Edge Module의 데이터 전송은 엄격한 사이버보안 요건을 충족합니다. ©Endress+Hauser

Liquiline Edge Module CYY7

지금까지는 기존 시스템의 디지털화가 쉽지 않은 작업이었습니다. Endress+Hauser Liquid Analysis의 제품 매니저 다니엘라 하이더(Daniela Haider)는 "기존 인프라를 온라인으로 연결하려면 운영자가 기존 Fieldbus 시스템을 엣지 인프라를 사용해 확장하거나 전체 시스템을 개조해야 했습니다."라고 설명합니다. 하지만 한 팀이 기존과는 다른 방식의 연결 솔루션을 개발했습니다. 이제는 대규모 업그레이드나 새로운 인프라 대신, 데스크톱 PC 확장 카드 크기의 모듈 하나를 측정 포인트에 있는 기존 트랜스미터에 장착하는 것만으로 충분합니다. 이 솔루션은 Liquiline Edge Module CYY7로, 기존 액체 분석 설비를 빠르고 간편하게 개조하여 산업용 사물인터넷(IIoT)에 연결할 수 있도록 지원합니다.

사이버보안

Liquiline Edge Module의 데이터 전송은 엄격한 사이버보안 요건을 충족합니다. 보안 조치는 IEC 62443 국제 표준 시리즈를 준수하며, Secure Boot와 mTLS 보안 프로토콜을 통한 HTTPS 연결을 통해 구현됩니다. 또한 Edge Module에 있는 수동 작동식 '킬 스위치(kill switch)'를 통해 현장 계기와의 통신을 차단할 수도 있습니다.

더 많은 데이터, 더 큰 고객 가치

모듈을 장착하면 몇 분 안에 측정 포인트를 엔드레스하우저 Netilion Cloud에 연결할 수 있습니다. 통신은 Fieldbus에 독립적인 보안 채널을 통해 이루어집니다. 하이더는 "Edge Module은 트랜스미터에서 데이터를 수집하여 이동통신 네트워크를 통해 독립적으로 클라우드로 전송하거나 기존 유선 이더넷 인프라를 통해 전송합니다. 어느 방식이든 시스템의 작동이나 프로세스에는 영향을 주지 않습니다."라고 설명합니다. 측정값뿐만 아니라 다양한 센서 데이터도 클라우드로 전송됩니다. 하이더는 "이 클라우드 플랫폼을 통해 운영자는 센서 데이터를 사용하여 유지보수 주기를 최적화하거나 수리 계획을 수립할 수 있습니다."라고 말합니다. 이 디지털 시스템을 통해 운영자는 법적 요건을 더욱 효율적으로 충족할 수 있고, 숙련 인력 부족 문제도 완화할 수 있습니다.

이 사용자 친화적인 플러그인 디지털화 솔루션은 엔드레스하우저에서 수년간의 개발을 통해 완성되었습니다. 하이더는 "세 제품 센터 간의 긴밀한 협업이 중요한 역할을 했습니다. 첨단 보안 시스템과 에너지 절약형 데이터 전송 기술은 특히 중요한 과제였습니다. 개발에는 회사 내외부에서 100명 이상의 인력이 참여했습니다."라고 말합니다.

Liquiline Edge Module의 데이터 전송

Liquiline Edge Module의 데이터 전송은 엄격한 사이버보안 요건을 충족합니다.

인터넷 연결

수처리 수조의 측정 포인트는 Liquiline Edge Module을 통해 인터넷에 연결되며, 추가적인 라우터나 배선이 필요하지 않습니다.

Liquiline Edge Module의 데이터 전송은 엄격한 사이버보안 요건을 충족합니다.

클라우드 연결

Edge Module은 버전에 따라 이동통신 네트워크 또는 유선 이더넷을 통해 측정 데이터, 진단 정보 및 이벤트 로그를 클라우드로 전송합니다.

Liquiline Edge Module의 데이터 전송은 엄격한 사이버보안 요건을 충족합니다.

스마트폰 연결

시스템 운영자는 스마트폰에서 Netilion Liquiline Assist 앱을 사용하여 엔드레스하우저 Netilion Cloud를 통해 데이터에 접근합니다.

비슷한 주제 읽기

다운로드

추가 자료 살펴보기

document icon
Company magazine 'changes' 2/2025
How digitalization is gathering pace
download icon 다운로드