Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

신속한 검교정 프로젝트 완료

24일간 유량계 50개의 검증 및 서비스 완료

이 싱가포르 소재의 폴리머 생산업체는 심각한 과제에 직면해 있었습니다. 2018년 초에 유지보수 가동 중지를 계획했지만, 생산 수요로 인해 허용된 최대 가동 중지 시간은 24일에 불과했습니다. 이 프로젝트의 핵심 작업 중 하나는 2012년과 2013년에 걸쳐 구매 및 설치한 50개의 중요 유량계를 검교정하는 작업으로, 엔드레스하우저를 통해 성공적으로 완료되었습니다.

Chemical plant by night ©Endress+Hauser

주요 혜택

  • 50개의 중요 유량계를 5년 사용 후 최초로 검교정

  • 24일간의 짧은 가동 중지 기간 동안 검증 및 검교정

  • 고객이 신뢰할 수 있는 엔드레스하우저의 검교정 역량

  • 적시 완료를 위한 사무실과 현장의 단합된 노력

주요 과제

이 회사의 프로젝트 기획자들은 유량계 50개의 가동을 중단하고 세척한 후 재교정해야 했기 때문에 일정을 맞추지 못할 것을 우려했습니다. 모든 유량계가 최소 5년 이상 사용되었기 때문에 기획자들은 일부를 수리해야 할 것으로 예상했습니다. 이 회사에서 일반적으로 이용하는 제3자 실험실은 특정 검교정 기술 요건을 충족하기 어려웠고 유량계를 수리할 능력도 없었습니다.

엔드레스하우저의 솔루션

엔드레스하우저 싱가포르 지사는 한 프로젝트 관리자를 담당자로 지정했습니다. 각 유량계의 검교정 프로그램에는 다음과 같은 사항이 포함됩니다.

  • 분해 및 화학 세척

  • 초기 검사 및 실제 작업이 수행될 부분 결정

  • 관련 표준을 기준으로 검교정

  • 필요 시 수리 및 조정

  • 플랜트 기록 보관을 위한 검교정 문서화

  • 예정된 가동 일정에 맞춰 생산 라인에 재설치

문의처

저희 제품에 관심이 있으십니까? 해당 작업 용도에 대해 상담받고 싶은신가요?

문의 주시는 내용에 대해 최대한 상세하게 기재해 주시면, 보다 빠르고 정확한 응대가 가능합니다.