검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

저장 탱크의 안전성

사용자를 대신해 결정을 내리는 지능형 시스템을 통한 위험한 오버플로우의 방지

석유 및 화학약품 저장 탱크는 강한 휘발성 유체를 저장하는 대형 컨테이너로 사용되기 때문에 안전하게 모니터링하지 않을 경우 엄청난 환경 피해를 일으킬 가능성이 있습니다. 연료 게이지에 결함이 있으면 저장 탱크가 위험 수위까지 채워져도 저장소 오퍼레이터에게 위험 상황임을 알리지 못할 수 있습니다. 그 결과 대량의 위험한 액체가 탱크에서 넘쳐 증기운의 형성과 발화를 유발하고, 이로 인해 폭발과 화재가 발생할 수 있습니다.

사용자를 대신해 결정을 내리는 지능형 시스템

최근에 발생한 사고의 여파로 오버필 방지 시스템에 대한 체계적인 업그레이드가 실시되고 있고, 이제 저장 탱크의 관리에 관한 업계 모범 프로세스에 기존의 API 2350 표준과 IEC 61511 기능 안전 표준이 통합되고 있습니다. 이러한 표준의 준수와 위험 감소 외에도 탱크 팜들은 생산성 극대화, 유지보수 비용 절감, 적극적이고 책임감 있는 인력의 양성 등 산업계에서 일반적으로 나타나는 압박에도 계속 직면하고 있습니다.

이러한 과제들은 정체된 운영 경비 예산, 지식 격차, 갈수록 엄격해지는 ROI 요건 등이 복합적으로 작용한 결과입니다. 이러한 이유로 안전성을 향상시킬 뿐만 아니라 시운전 시간 단축 및 비용 절감, 유지보수 비용 감소 등의 절감 효과를 제공하는 오버필 방지 시스템(OPS)의 중요성이 더욱 커지고 있습니다.

자동 오버필 방지 시스템의 장점

  • 자동 오버필 방지 시스템의 사용을 통한 안전성의 향상과 API 2350 및 IEC 61511 요건의 준수

  • 자동화된 상세한 경고 메시지를 통해 전체 탱크의 비용을 절약하고 안전성을 향상시킬 수 있습니다.

  • 단순 시스템과 비교해 무인 다중 주입을 동시에 실행할 수 있어 시간을 절약할 수 있습니다.

  • 기기 분해 없이 전체 시스템의 보증 검사를 완전히 자동화하고 문서화해 비용을 절감하고 투명성을 높일 수 있습니다

  • 자동 OPS 시스템을 사용하면 가동 중단에 대한 대응 시간이 감소해 탱크 용량을 증가시킬 수 있습니다.

자동 오버필 방지 시스템을 통한 탱크 모니터링

©Endress+Hauser
스스로 결정을 내리는 지능형 시스템으로 탱크를 안전하게 모니터링합니다. ©Endress+Hauser

스스로 결정을 내리는 지능형 시스템으로 탱크를 안전하게 모니터링합니다.

API 2350 및 IEC 61511 기능 안전 표준의 자동화 된 과충전 방지 시스템 조합 ©Endress+Hauser

API 2350 및 IEC 61511 기능 안전 표준의 자동화 된 과충전 방지 시스템 조합

다운로드