키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

엔드레스하우저 유량계 ‘피코마그(Picomag)’, 레드닷 디자인 어워드에서 수상의 영예 안아

탁월한 기능뿐 아니라 디자인의 우수성까지 인정 받은 피코마그

발행일: 19.04.2018

레드닷 디자인 어워드란 iF 디자인 어워드, IDEA와 함께 세계 3대 디자인 어워드로 손꼽히는 저명한 시상식으로, 디자인과 기능 양면 모두에서 우수한 동시에 고객의 니즈에 최적화된 제품을 선정해 시상합니다. 올해는 전세계 59개국에서 6,300여 개의 디자인의 출품되었습니다. 스위스 라이나흐에 위치한 엔드레스하우저의 유량계 연구/개발 및 생산의 거점인 ‘엔드레스하우저 플로텍(Endress+Hauser Flowtec)의 베른트 조셉 쉐퍼(Bernd-Josef Schäfer) 박사는 “피코마그의 컴팩트하고 직관적인 디자인, 고객에게 다양한 선택지를 제공하는 유연한 설치 가능성 및 손쉬운 작동법이 인정 받은 것을 매우 기쁘게 생각한다”는 말과 함께 수상의 기쁨을 드러냈습니다.

레드닷 디자인 어워드의 창시자이자 CEO인 피터 젝(Peter Zec) 교수는 엔드레스하우저 피코마그의 이번 수상을 두고 “탁월한 기능뿐 아니라 피코마그의 매력적인 디자인은 설계 단계에서부터 얼마나 고객을 깊이 배려하고 이해했는지 보여준다.”고 밝혔습니다. 레드닷 디자인 어워드는 혁신성, 기능성, 디자인, 인체공학적 측면 및 내구성 등 종합적인 평가를 통해 40여명의 심사위원이 수상작을 결정합니다.

초소형으로 완성된 유량 측정 기술

산업 자동화 업계에서는 최근 작은 크기와 심플한 설계, 안정적인 구동과 함께 유지/보수가 필요치 않은 측정 기기에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 엔드레스하우저의 신제품 피코마그는 이러한 요구 사항을 철저히 충족시킬 뿐 아니라, 산업군을 불문하고 적용이 가능한 것 또한 장점으로, 전기 전도성 유체의 유량과 함께 공정 온도도 측정해냅니다.

또한, 피코마그는 스마트블루(SmartBlue) 앱을 통해 블루투스 방식으로 손쉽게 시운전이 가능하며, IO-Link 기술을 통해 원활한 시스템 통합 역시 가능합니다.

레드닷 디자인 어워드

레드닷 디자인 어워드는 세계 최대 규모의 디자인 어워드 중 하나입니다. 시상은 크게 제품 디자인, 커뮤니케이션 디자인, 그리고 디자인 콘셉트, 총 세 개 부문으로 나뉘어 진행되는데, 시상식은 독일 에센(Essen)의 오페라 하우스에서 열리는 레드닷 갈라(Red Dot Gala) 기간 중 7월 초에 진행될 예정입니다. 수상작들은 4주에 걸친 특별 전시회에 전시되는 영예를 안을 뿐 아니라, 레드닷 디자인 연감(Red Dot Design Yearbook)에도 등재됩니다.

다운로드

    EH_2018-04-19_Red Dot Award.zip

보도자료 목록

다음 보도자료와 뉴스를 이메일로 바로 받아보세요. 엔드레스하우저 보도자료 목록을 구독해 최신 정보를 확인하세요.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *

Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.

연락처