지속가능한 전환은 현재 공정 산업 내 기업들에 어떤 의미를 가지나요?
언뜻 보기에는 세계 경제의 불확실성에 가려 이러한 전환의 중요성이 주춤한 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나 장기적인 관점에서 모든 기업은 지속가능한 전환을 추진하거나, 그 길에서 더욱 전진하게 될 것입니다. 그 과정이 순탄하지 않을 수 있지만 최종 목적지만큼은 명확합니다.
그렇게 확신하시는 이유는 무엇인가요?
지속가능한 전환은 환경 보호를 위해 배출량이나 자원 소비를 줄이는 차원에 그치지 않기 때문입니다. 이러한 전환이야말로 기업의 경쟁력을 높이는 핵심입니다. 전환의 본질이 결국 효율성을 높이고 새로운 시장을 개척하는 데 있기 때문입니다. 물론 고객마다 이를 추진하는 구체적인 방식이나 속도에는 차이가 있습니다.
그렇다면 고객이 지속가능한 전환을 추진하는 과정에서 직면하는 가장 큰 과제는 무엇인가요?
전 세계적인 차원에서는 최근의 지정학적 불안정과 국제 무역 갈등을 가장 큰 과제로 꼽을 수 있습니다. 이와 함께 각 산업별로 당면한 고유한 과제들도 존재합니다. 석유 및 가스 분야에서는 새로운 비즈니스 모델 창출이 시급합니다. 철강 산업은 직접환원 설비 체계로의 전환이 요구됩니다. 시멘트 산업은 공정에서 발생하는 배출물을 포집하고 저장해야 합니다. 화학 산업은 투자 추진의 시급성과 불확실한 시장 여건 사이에서 어려움을 겪고 있습니다. 에너지 분야는 공급 안정성을 유지하면서 재생에너지로 전환해야 합니다. 생명과학 분야는 생산량을 유연하게 조절할 수 있는 고도화된 통합 플랜트 구축이 필요합니다. 식품 산업 역시 상하수도 처리 분야와 마찬가지로 자원 및 에너지 효율성을 한층 끌어올리는 것이 주요 과제입니다.
엔드레스하우저는 고객이 이러한 난관을 극복할 수 있도록 어떻게 지원하고 있나요?
엔드레스하우저의 폭넓은 측정 기술과 솔루션 포트폴리오는 고객이 공정을 정밀하게 파악할 수 있는 인사이트를 제공합니다. 이를 바탕으로 고객은 탄소 발자국과 운용 비용을 줄이고, 규제 요건을 준수하며, 신기술을 도입할 수 있습니다.
구체적인 사례를 들어주실 수 있나요?
엔드레스하우저는 일찍부터 수소 경제 분야에 뛰어들었으며, 최근 상거래용 계측을 위한 초음파 수소 유량계를 최초로 선보였습니다. 데이터 센터 영역에서는 정밀 측정 기술이 에너지 소비를 줄이는 데 기여하고 있습니다. 식품 및 생명과학 산업 대상으로는 초소형 센서를 제공합니다. 수처리 플랜트 운영자는 엔드레스하우저의 Liquiline Edge Module을 활용해 액체 분석 측정 지점에 원격 모니터링 기능을 추가할 수 있습니다. 대형 플랜트와 방대한 데이터 처리가 필수적인 화학 산업 분야에는 거의 모든 측정 변수에 대응할 수 있는 Ethernet-APL 지원 계측기를 공급하고 있습니다.
이러한 전환 과정에서 디지털화는 얼마나 중요한 역할을 하고 있나요?
디지털화와 지속가능성이 전략적으로 연계될 때 상호 시너지 효과가 창출됩니다. 이는 Ethernet-APL이나 엔드레스하우저의 Netilion IIoT 생태계 같은 기술을 통해 명확히 알 수 있습니다. 두 기술 모두 현장 데이터에 실시간으로 접근하고 이를 고도로 활용할 수 있게 해주며, 특히 AI 기반 애플리케이션용 분석 기반을 제공합니다. 즉, 기업들은 디지털화를 통해 공정 플랜트에 관한 가치 있는 인사이트를 확보하고, 이를 바탕으로 새로운 최적화 가능성을 발굴할 수 있습니다.
그렇다면 고객들이 엔드레스하우저에 기대하는 바는 무엇일까요?
당사의 고객들은 지속가능성과 비즈니스 성장이라는 두 가지 목표를 동시에 달성하고자 합니다. 이를 위해서는 장기적 관점에서 긴밀하게 협력하여 변화를 이끌고 그 과정에서 수반되는 복잡한 문제들을 함께 해결할 수 있는 신뢰할 만한 파트너가 필요합니다. 엔드레스하우저는 품질은 물론, 산업 지식과 현장 노하우, 철저한 납기 준수, 디지털 전문성까지 골고루 갖추고 있어 이에 가장 적합한 파트너입니다. 특히 가족 소유 기업으로서 장기적 헌신과 확고한 안정성을 지향하고 있습니다. 엔드레스하우저는 고객으로부터 배우고 경험을 함께 나누고자 합니다. 고객과의 소통만이 미래의 요구사항을 예측하고 이를 충족하는 차세대 기술을 개발할 수 있는 유일한 길이기 때문입니다.
엔드레스하우저는 지속가능한 전환을 자체적으로 어떻게 추진하고 있습니까?
당사 탄소 발자국의 97% 이상은 Scope 3으로도 알려진 전방 및 후방 가치사슬에서 발생합니다. 따라서 제품 포트폴리오의 탈탄소화가 커다란 과제입니다. 이에 엔드레스하우저는 지속가능성을 성장 동력으로 활용할 수 있도록, 그룹 차원에서 제품 개발을 위한 에코디자인 지침을 도입하고 있습니다. 계기 제조에 사용되는 자재와 에너지 소비를 줄이면 고객을 위한 부가가치를 창출할 수 있습니다. 이를 바탕으로 합리적인 가격으로 향상된 성능을 제공하거나, 동일한 성능의 제품을 더 낮은 가격으로 제공할 수 있습니다.
시장 흐름에 대한 지속적인 관찰
로랑 뮐레(Laurent Mulley, 57)는 2023년부터 최고영업책임자로 엔드레스하우저의 글로벌 영업 및 서비스 조직을 총괄하고 있습니다. 그가 열정을 쏟는 대상은 축구 클럽 AJ 오세르와 측정 기술 두 가지입니다. 물리학과 영업 및 마케팅 학위를 보유한 로랑 뮐레는 2012년에 엔드레스하우저에 입사하여, 2016년에 엔드레스하우저 프랑스 법인의 대표이사로 취임했습니다. 현재 아내와 4명의 자녀를 두고 있습니다.