예방 유지보수나 예측 유지보수 같은 유지보수 전략은 유지보수 활동이 실행되는 방식을 정의합니다. 상태 모니터링은 유지보수 전문가가 실제로 언제 조치가 필요한지 결정하는 데 필요한 기반 정보를 제공합니다.
플랜트 운영자와 유지보수 담당자는 디지털 지원 계기와 보안 연결을 활용하여 운영 중에 원격으로 또는 현장에서 설비 상태를 확인할 수 있습니다. 이러한 정보에 접근함으로써 상태 모니터링이 가능해지며, 이를 통해 더 이른 시점에, 더 정확한 정보를 바탕으로 유지보수 작업을 수행할 수 있습니다.
상태 모니터링은 유지보수 전략을 정의하거나 유지보수 전문성을 대체하는 것이 아닙니다. 대신 실제 운영 데이터를 기반으로 설비 상태에 대한 객관적인 정보를 제공하여 유지보수 작업을 적절한 시점에 수행하거나 최적화된 유지보수 작업을 계획할 수 있도록 지원합니다. 또한 이러한 정보는 이벤트나 이상 징후를 감지하도록 돕고, 언제, 어떻게 대응할지에 대한 의사결정 과정을 지원하지만, 최종 책임은 운영자와 유지보수 전문가에게 있습니다.
따라서 상태 모니터링은 의사결정을 개선하려는 유지보수 및 설비 신뢰성 담당자뿐만 아니라, 상태 기반 접근법을 운영 전반에 걸쳐 안정적으로 적용할 수 있는지를 검토하는 운영 책임자에게도 매우 중요합니다.
유지보수에서 상태 모니터링이 중요한 이유
오늘날 설비 상태는 정기 점검만으로 파악하기가 점점 더 어려워지고 있습니다. 상태 모니터링은 바로 이러한 한계를 보완합니다. 설비는 더 복잡해지고 인프라는 더 넓게 분산되면서, 기존의 점검 중심 접근법만으로는 필요한 정보를 적시에 확보하기 어려워지고 있습니다.
동시에 유지보수 팀은 제한된 자원과 예산으로 플랜트를 안정적으로 운영해야 하는 부담을 안고 있습니다. 이에 따라 유지보수 활동은 가장 효과가 큰 핵심 설비에 집중되며, 중요도가 낮은 설비는 관리가 소홀해져 문제가 눈에 띄지 않게 쌓이다가 품질, 가동률 또는 안전에 영향을 미친 후에야 발견되는 경우가 발생합니다.
상태 모니터링은 운영 데이터를 지속적으로 수집하고 상황에 맞게 분석하여 설비 운영 데이터를 실제 적용 가능한 정보로 전환합니다. 이를 통해 고정된 정비 주기가 아니라 실제 설비 상태를 기반으로 유지보수 결정을 내리는 상태 기반 유지보수로 전환할 수 있으며, 유지보수 팀은 더 이른 시점에, 더 확신을 가지고 필요한 조치를 취할 수 있습니다.
상태 모니터링이란? 설비 데이터를 유지보수 결정으로 전환
상태 모니터링은 일정 기간 동안 측정 가능한 파라미터를 관찰하여 운영 중에 설비 상태를 가시화하는 방법입니다. 이러한 파라미터로는 설비와 적용 분야에 따라 압력, 유량, 온도, 레벨, 품질 측정값 등이 있습니다. 목표는 정상 운영 상태와 비교하여 변화나 이상 동작을 감지하고, 이를 NE107 상태 코드에 따라 분류하여 유지보수 활동을 효과적으로 계획하는 것입니다. 이는 미리 고장을 예측하기 위한 것이 아니라, 유지보수에 필요한 중요 정보를 제공하는 데 목적이 있습니다.
상태 모니터링의 핵심은 설비 상태를 디지털화하는 것입니다. 운영 데이터와 센서 데이터는 지속적으로 또는 일정한 주기로 수집되어 투명하게 제공되며, 이를 통해 현재 설비 상태를 신뢰성 있게 파악할 수 있습니다. 이러한 가시성은 유지보수 팀이 동작 변화를 인지하고 언제 개입이 필요한지를 판단할 수 있도록 지원합니다. 결정은 사람이 내리거나 규칙을 따르지만, 그 판단은 추정이나 고정된 일정이 아닌 객관적인 상태 데이터를 기반으로 이루어집니다.
상태 모니터링은 실제 운영 조건에서 정상적인 설비 동작을 기준선으로 설정하는 방식으로 진행됩니다. 이 기준선에서 벗어나는 편차는 어떤 변화가 발생했음을 의미하며, 이러한 변화는 마모, 파울링, 드리프트, 프로세스 이상 등이 원인일 수 있습니다. 상태 모니터링은 단순히 개별 신호값이나 경보에만 의존하는 것이 아니라, 의미 있는 변화를 나타내는 추세와 편차를 분석하는 데 초점을 맞춥니다.
상태 모니터링은 의사결정을 위한 근거를 제공하고, 유지보수 전략은 그 결정을 어떻게 실행할지를 정의합니다. 또한 상태 기반 유지보수에 필요한 투명성을 제공하는 동시에, 정보를 기반으로 예방 유지보수와 같은 전략도 지원합니다. 실제 설비 동작을 기반으로 결정을 내림으로써 더 이른 시점에 대응하고, 불필요한 작업을 줄이고, 유지보수 활동을 운영 우선순위에 맞게 더욱 효과적으로 수행할 수 있습니다.
효과적인 상태 모니터링의 핵심 요소
효과적인 상태 모니터링은 다음과 같은 핵심 요소들의 상호작용에 따라 결정됩니다.
- 신뢰할 수 있는 현장 측정. 상태 모니터링의 기반은 설비 상태를 정확하게 반영하는 신뢰성 높은 현장 측정입니다. 원천 데이터의 신뢰성이 확보되지 않으면 이후의 모든 정보가 의미를 잃게 됩니다.
- 일관된 데이터 가용성. 일관된 데이터 가용성도 마찬가지로 중요합니다. 현장에서든 또는 원격으로든, 의사결정이 필요한 시점에 항상 데이터에 접근 가능해야 합니다.
- 명확한 편차 식별. 편차나 비정상 상태를 명확하게 식별하고 정의하면 가장 중요한 문제에 집중할 수 있습니다.
- 이해하기 쉬운 진단 정보. 적절한 대응 조치를 수행하기 위해서는 명확하고 이해하기 쉬운 진단 정보가 있어야 합니다.
- 효율적이고 안전한 연결성. 연결성은 이러한 모든 요소를 뒷받침하는 기반으로, 상태 모니터링을 효율적으로 확장할 수 있도록 지원합니다.
연결성 및 원격 액세스
연결성은 상태 모니터링을 개별 설비 수준을 넘어 확장하여 분산된 운영 환경까지 지원할 수 있도록 하는 핵심 요소로, 운영 요구사항에 따라 다양한 아키텍처를 사용해 구현할 수 있습니다. 모니터링을 기존 자동화 시스템과 긴밀하게 연계해야 하는 경우에는 온프레미스 환경이 일반적으로 사용되고, 분산되어 있거나 접근이 어려운 설비의 경우에는 클라우드 기반 아키텍처가 더 가치가 높습니다.
어떤 아키텍처를 사용하든, 연결성은 애플리케이션과 보안 요구사항에 따라 거의 실시간에 가까운 모니터링을 가능하게 합니다. HART, PROFINET, EtherNet/IP, IO-Link, Ethernet-APL과 같은 산업용 통신 프로토콜은 현장 계기에서 진단 정보와 프로세스 데이터를 수집할 수 있도록 지원합니다.
또한 엣지 계기와 게이트웨이는 데이터를 수집하고 사전 처리하여 중앙 시스템의 부하를 줄이는 동시에 안전한 데이터 전송을 지원합니다. 핵심 요구사항은 DCS 및 자동화 시스템과 안전하게 공존하는 것입니다. 상태 모니터링은 운영에 영향을 주지 않으면서 가시성을 제공하여 제어 시스템을 보완합니다.
원격 상태 모니터링이 제공하는 가치
많은 산업 설비는 분산되어 있거나, 이동하거나, 접근이 어려운 위치에 있습니다. 이러한 환경에서는 수동 점검이 비효율적이며 많은 자원을 필요로 합니다.
원격 상태 모니터링은 지속적인 현장 방문 없이도 분산된 설비의 상태를 중앙에서 확인할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 편차를 조기에 발견하고, 풍부한 정보를 바탕으로 더 효과적으로 유지보수 계획을 수립할 수 있습니다. 결과적으로 유지보수 팀은 긴급 상황에 대응하기보다 계획된 가동 중단 일정에 맞춰 유지보수 작업을 계획하고 수행할 수 있습니다. 이를 통해 작업 우선순위 설정을 개선하고, 긴급 작업을 줄이고, 더욱 예측 가능한 유지보수 운영을 지원할 수 있습니다.
상태 모니터링에서 애플리케이션별 모니터링으로
상태 모니터링은 산업 분야나 애플리케이션에 관계없이 설비 전반에서 편차와 비정상적인 동작을 감지하는 범용적인 감지 계층을 제공합니다.
유지보수를 더욱 최적화하려면 이러한 상태 정보를 설비 중요도와 유지보수 우선순위에 연계하는 단계로 나아가야 합니다. 이를 통해 일반적인 상태 데이터를 실제 적용 가능한 정보로 전환하여 더 효과적인 계획 수립, 우선순위 결정 및 유지보수 실행에 활용할 수 있습니다.
적용 사례: 상하수 처리 분야의 상태 모니터링
상하수 처리 분야에서는 유지보수 최적화가 프로세스 신뢰성, 수질 및 규제 준수와 밀접하게 연결되어 있습니다. 상태 모니터링은 프로세스 동작을 가시화하고, 이상 징후를 조기에 감지하고, 감사 대비용 운영 기록을 유지하도록 지원합니다. 또한 분산된 인프라 전반에서 더욱 정확한 유지보수 결정을 지원하고 운영 신뢰성을 높이는 데도 기여합니다.