디지털화 전략과 함께 자주 언급되는 용어 중 하나가 바로 디지털 트윈입니다. 하지만 이 개념이 이미 실질적으로 활용되는 기술인지 아니면 또 하나의 마케팅 용어에 불과한지에 대한 의문이 존재합니다. 그렇다면 디지털 트윈이란 무엇일까요?
Article05.01.2026
요약
디지털 트윈은 산업 디지털화에 대한 논의에서 널리 언급되는 용어로, 실제 기술적 진보를 의미하는지 아니면 단순한 유행어에 불과한지에 대한 의문을 자주 불러일으킵니다.
그러나 실제로 디지털 트윈은 이미 확립된 개념으로서 다양한 분야에서 실질적으로 활용되고 있습니다.
디지털 트윈은 물리적 자산을 가상으로 표현한 것으로, 현재 상태를 반영하기 위해 최신 데이터로 지속적으로 업데이트됩니다.
이를 통해 산업 환경에서 운영 효율성을 향상시키고, 유지보수를 지원하며, 장비 성능에 대한 정확한 인사이트를 제공함으로써 보다 합리적인 의사 결정을 내릴 수 있도록 합니다.
이 기술은 더 이상 이론적인 개념이 아니라 다양한 산업 분야에서 측정 가능한 가치를 제공하는 검증된 솔루션입니다.
목차목차
디지털 트윈이란 무엇인가?
디지털 트윈은 물리적 제품, 프로세스 또는 서비스를 디지털 방식으로 표현한 것입니다. 물리적 자산과 그에 대응하는 디지털 자산 간의 온라인 연결을 통해 분석하여 상태를 모니터링하고 잠재적인 문제를 방지할 수 있습니다.
또한 디지털 트윈은 시뮬레이션을 지원해 프로세스 최적화, 계획되지 않은 가동 중단 감소 등 다양한 개선을 실현합니다. 이 개념 자체는 새로운 것이 아니지만, IIoT 및 AI 기술의 발전과 함께 그 중요성이 더욱 부각되고 있습니다.
산업 분야에서 디지털 트윈을 구현하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 예를 들어, 현장 계기가 엣지 계기를 통해 IIoT 생태계에 연결되면 자동으로 디지털 트윈이 생성될 수 있습니다. 또는 일련번호를 스캔하거나, 사진을 업로드하거나, 스마트폰을 통해 데이터를 입력하는 방식으로 수동 생성하는 것도 가능합니다.
디지털 트윈은 어떻게 작동하는가?
대부분의 구현 방식에서 디지털 트윈은 연결된 계기로부터 데이터를 수집하고 이를 분석하여 실행 가능한 인사이트를 제공합니다. 개발 과정에서는 통계적 방법, 머신러닝, 기타 고급 알고리즘을 적용하여 계기 성능과 작동 특성을 해석합니다.
각 자산에는 하나의 디지털 트윈이 할당됩니다. 이는 PROFIBUS와 같은 네트워크를 통해 계기를 클라우드 기반 IIoT 생태계와 통신하는 엣지 계기에 연결하여 구현됩니다. 연결이 설정되면 디지털 트윈이 자동으로 생성되어 물리적 자산을 정확하게 복제하고 데이터를 지속적으로 수집합니다.
IIoT 플랫폼에 따라 디지털 트윈은 설비 기반 분석, 노후 계기 파악, 개선사항 추천 등 다양한 목적에 활용될 수 있습니다.
디지털화를 통해 스마트 계기는 지속적으로 대량의 가치 있는 데이터를 생성할 수 있습니다. 이러한 데이터를 수동으로 해석하는 것은 현실적으로 어렵지만, 이를 활용하지 않으면 중요한 인사이트를 놓치게 됩니다. 디지털 트윈은 인공지능, 머신러닝, IIoT와 같은 기술과 통합되어 물리적 자산에서 수집된 데이터를 기반으로 시뮬레이션을 지원함으로써 이러한 문제를 해결합니다.
디지털 트윈은 정보를 자율적으로 수집 및 분석하고 실행 가능한 인사이트를 제공하여 프로세스 개선이나 플랜트 가용성 향상에 기여합니다. 기업들은 연결된 계기의 데이터를 해석하는 디지털 트윈 솔루션을 확장하기 위해 개방형 플랫폼의 개발을 확대하고 있습니다. 이러한 인사이트는 일반적으로 대시보드를 통해 직관적으로 제공되기 때문에 전문적인 데이터 분석 지식 없이도 손쉽게 평가할 수 있습니다.
디지털 트윈이 IIoT에 중요한 이유는 무엇인가?
IIoT는 기존의 독립형 시스템과 달리 운영 데이터를 지속적으로 제공하는 스마트 계기에 기반합니다. 이러한 계기를 클라우드 플랫폼에 연결하면 디지털 트윈이 가상으로 표현됩니다. 여기에 분석 도구를 결합하면 원시 데이터가 팀 전체에 걸쳐 활용할 수 있는 명확하고 실행 가능한 인사이트로 전환됩니다. 활용 분야로는 설비 기반 분석, 성능 개선, 유지보수 최적화 등이 있습니다.
디지털 트윈 적용 사례
디지털 트윈 기술은 Netilion IIoT 생태계에서 자산을 등록하고 체계적으로 관리할 수 있도록 지원하는 Netilion Analytics 같은 디지털 서비스를 통해 경험할 수 있습니다. 이 솔루션은 설비 기반에 대한 인사이트 확보, 노후 계기 파악, 표준화 및 프로세스 개선 기회 도출 등을 지원합니다.
자산 등록은 여러 방식으로 수행할 수 있습니다. 가장 자동화된 방법은 네트워크를 엣지 계기를 통해 IIoT 생태계에 연결하는 것으로, 이 경우 수동 입력 없이 디지털 트윈이 생성됩니다. 또는 계기 정보를 직접 입력하거나 스마트폰 앱인 Netilion Scanner를 사용해 계기를 스캔하고 이미지를 캡처하고 위치 정보를 기록하는 방식으로 플랫폼을 통해 수동으로 자산을 추가할 수도 있습니다.