Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

프로세스 플랜트의 디지털화 – 명확하고 단순하게

IO-Link 기술은 중간 수준의 측정 요구사항을 가진 소규모 프로세스 설비를 디지털화하기 위한 실용적인 옵션으로 점점 더 주목받고 있습니다.

12.01.2026 텍스트: Christine Böhringer 그래픽: 3st kommunikation
엔드레스하우저는 식음료 산업을 위한 다양한 IO-Link 센서를 제공합니다.

현장의 디지털화는 장기적인 경쟁력 확보를 위한 핵심 성공 요인입니다. 적절한 통신 기술의 선택은 적용 분야, 센서의 복잡성 그리고 네트워크 요구사항에 따라 달라집니다.

산업용 이더넷은 특히 Ethernet-APL의 도입을 계기로 프로세스 엔지니어링 플랜트의 자동화를 위한 혁신적인 표준으로 발전하고 있습니다. 프로토콜 변환이 필요 없는 원활한 통신은 지능형 측정 계기와 액추에이터의 부가 기능을 최대한 활용할 수 있게 하여 플랜트 운영을 최적화합니다.

그러나 모든 플랜트에는 다양한 리미트 스위치와 상대적으로 중요도가 낮은 측정 포인트도 존재하고, 이 경우 좀 더 단순한 계기를 사용할 수 있습니다. 이러한 상황에서 IO-Link는 현장의 완전한 디지털화에 중요한 역할을 하고, 특히 식음료 및 생명과학 산업에서 유용한 보완 기술로 자리잡고 있습니다.

IO-Link의 작동 방식

엔드레스하우저는 식음료 산업을 위한 다양한 IO-Link 센서를 제공합니다.

1. 다양한 제품군

엔드레스하우저는 식음료 산업의 요구사항에 맞춰진 다양한 IO-Link 센서를 제공합니다.

IO-Link 마스터는 일반적으로 4개 또는 8개의 센서를 지원하고, 각 센서는 개별적으로 연결됩니다.

2. 효율적인 통신

IO-Link 마스터는 일반적으로 4개 또는 8개의 센서를 지원하고, 각 센서는 비차폐 표준 케이블을 사용해 개별적으로 연결됩니다. 센서는 IO-Link 프로토콜을 통해 통신합니다.

센서는 측정값과 상태 데이터를 연속으로 마스터로 전송합니다.

3. 실시간 데이터

센서는 측정값과 상태 데이터를 연속으로 마스터로 전송하고, 마스터는 이를 플랜트에서 사용하는 Fieldbus 또는 이더넷을 통해 제어 시스템으로 전달합니다.

마스터는 계기에 파라미터를 업로드하고 필요에 따라 진단 데이터를 읽어올 수 있습니다.

4. 새로운 가능성

반대로 마스터는 계기에 파라미터를 업로드하고 필요에 따라 진단 데이터를 읽어올 수 있어 원격 유지보수와 모니터링이 가능합니다.

사이버 보안은 어떨까요?

디지털화는 새로운 기회를 제공하지만, 특히 사이버 보안 측면에서는 다양한 과제를 동반하기도 합니다. IO-Link의 포인트 투 포인트 양방향 아키텍처와 IO-Link 마스터의 데이터 암호화 기능은 프로세스에 추가적인 보호 계층을 제공합니다. IO-Link를 도입하면 외부 사이버 위협에 대한 플랜트의 방어력을 강화하고 핵심 프로세스를 보호할 수 있습니다.

어떤 기술이 적합한지 어떻게 결정할까요?

현장의 디지털화는 본질적으로 복잡하고 전문가들만을 위한 영역일까요? 엔드레스하우저의 디지털 통합 책임자인 프란츠 두르마이어(Franz Durmeier)에 따르면 반드시 그렇지는 않습니다. 그는 프로젝트에 복잡한 센서, 중요한 측정 포인트 또는 장거리 통신이 수반될 경우 산업용 이더넷을 도입해 측정 계기의 고급 기능과 데이터 분석을 충분히 활용할 것을 권장합니다. "하지만 좀 더 작은 영역 내에서 스위치와 단순한 센서만 있는 경우에는 IO-Link가 좋은 선택입니다."라고 두르마이어는 말합니다. 기존 이더넷 또는 Fieldbus 구조의 백본에서 동작할 수 있기 때문에 중요도가 낮은 측정 포인트를 비용 효율적으로 디지털화할 수 있으며, 이를 통해 모니터링과 유지보수를 개선할 수 있습니다.

IO-Link는 약 20년 전 공장 자동화를 위해 도입된 개방형 디지털 통신 표준으로, 양방향 구조, 비용 효율성 그리고 구현의 용이성 덕분에 프로세스 산업에서도 관심이 증가하고 있습니다. 기존의 버스 시스템과 달리 IO-Link는 포인트 투 포인트 토폴로지를 기반으로 하며, 각 센서는 표준 케이블을 통해 IO-Link 마스터에 직접 연결됩니다. 마스터는 일반적으로 사용되는 Fieldbus 및 제어 시스템과 원활하게 통합되어 양방향 데이터 교환을 지원합니다.

IO-Link의 단순성과 호환성은 특히 식품 산업의 스키드 장착형 시스템에 적합합니다. 이 기술은 일반적으로 측정 포인트 수가 제한적인 소규모 애플리케이션, 예를 들어 주입, 충전, CIP 시스템, 유틸리티 및 수처리 등에 이상적입니다. 최대 20미터의 케이블 길이와 1990년대 모뎀과 비슷한 수준의 데이터 전송 속도는 이러한 용도에 충분합니다. "이러한 애플리케이션을 위해 엔드레스하우저는 모든 관련 프로세스 파라미터를 충족하는 종합적인 위생 IO-Link 제품 포트폴리오를 제공합니다."라고 두르마이어는 말합니다.

비슷한 주제 읽기

다운로드

추가 자료 살펴보기

document icon
Company magazine 'changes' 2/2025 PDF, 7.3 MB
How digitalization is gathering pace
download icon 다운로드