일상 생활의 디지털화는 끊임없이 우리의 행동 방식을 변화시키고 있습니다. 예를 들어, 고객 지원 챗봇은 서비스를 더욱 빠르고 효율적으로 만들어 줍니다.
AI 기술은 이제 많은 문제를 자율적으로 해결할 수 있을 만큼 발전했습니다.
일자리 감소에 대한 우려도 있지만, 자동화는 더 높은 수준의 기술을 요구하는 새로운 역할도 창출합니다.
디지털 전환은 산업 분야를 포함한 모든 영역에서 가속화되고 있습니다.
그럼에도 불구하고 새로운 트렌드가 등장할 때마다 항상 "우리는 준비되어 있는가?"라는 질문이 제기됩니다. 이제 디지털 전환이 무엇을 의미하는지 그리고 어떻게 운영 방식을 변화시킬 수 있는지 알아보겠습니다.
목차목차
디지털 전환이란 무엇인가?
프로세스 산업에서 디지털 전환은 일반적으로 효율성, 신뢰성 및 가치 창출을 근본적으로 개선하기 위해 운영의 모든 측면에 디지털 기술을 전략적으로 통합하는 것으로 정의됩니다. 이는 단순히 기존 프로세스를 디지털화하는 것이 아니라, 데이터, 연결성, 고급 분석을 활용하여 전체 가치 사슬에 걸쳐 더 스마트한 의사결정과 최적화된 성능을 실현하는 것을 의미합니다.
디지털 전환의 의미를 단순하게 정의하는 것은 비즈니스 환경에 따라 그 범위가 달라지기 때문에 쉽지 않지만, 이 글에서는 다음과 같이 정의합니다.
프로세스 산업에서 디지털 전환
프로세스 산업에서 디지털 전환이란 운영 성과를 향상시키고 측정 가능한 비즈니스 가치를 제공하기 위해 애플리케이션과 워크플로우에 디지털 기술을 통합하는 것을 의미합니다.
예를 들어, 기존에는 현장 계기를 점검하려면 플랜트에 직접 가서 필드 커뮤니케이터를 연결해 상태를 진단해야 했습니다. 하지만 상태 모니터링 시스템과 같은 디지털 기술을 이용하면 이러한 정보를 핸드헬드 계기에서 즉시 확인할 수 있습니다. 더 나아가 현장을 클라우드 기반 IIoT 생태계와 연결하면 진단 정보와 기타 데이터가 원격으로 전송되어 현장 방문이 필요 없어집니다. 이러한 변화는 시간과 자원을 절약해줄 뿐만 아니라 선제적 유지보수와 자산 신뢰성 향상을 가능하게 합니다.
전산화(Digitization), 디지털화(Digitalization), 디지털 전환(Digital transformation)의 차이점은 무엇인가?
프로세스 산업에서는 이 용어들이 종종 혼용되지만, 기본적으로 서로 다른 개념을 의미합니다.
전산화(Digitization)
정의: 아날로그 정보를 디지털 형태로 변환하는 것입니다. 텍스트, 소리, 신호와 같은 비디지털 자료를 이진 코드로 변환하는 과정을 의미합니다. 예를 들어, 표준 통신 프로토콜을 사용해 아날로그 센서 신호를 디지털 신호로 변환하는 것이 이에 해당합니다.
목적: 데이터를 전자적으로 저장, 처리 및 전송할 수 있도록 합니다.
디지털화(Digitalization)
정의: 디지털 기술을 적용해 기존 프로세스, 워크플로우 또는 비즈니스 모델을 개선하는 것입니다. 실시간 데이터와 연결성을 활용해 운영 효율을 높이고 최종 사용자에게 가치를 제공하는 데 초점을 둡니다.
예: 센서 데이터를 활용해 가동 중단을 줄이는 예측 유지보수 도구의 도입이 이에 해당합니다.
디지털 전환(Digital Transformation)
정의: 조직 전체에 디지털 기술을 통합하여 운영 방식과 가치 제공 방식을 근본적으로 변화시키는 종합적이고 전략적인 접근 방식입니다. 프로세스 산업에서는 클라우드 기반 솔루션, 고급 분석, 구독형 서비스(Solution-as-a-Service)를 활용해 더 스마트한 의사결정과 최적화된 성능을 구현하는 과정을 의미합니다.
목적: 점진적인 개선이 아닌, 혁신, 민첩성, 장기적인 경쟁력의 추구가 목적입니다.
디지털 전환을 시작하는 방법
디지털 전환을 시작하기 위해 기존 시스템을 전면적으로 교체할 필요는 없습니다. 오히려 디지털 솔루션의 가장 큰 장점 중 하나는 확장성입니다. 전체 인프라를 교체하는 대신, 소규모로 시작해 점진적으로 확장하는 접근 방식이 권장됩니다.
이미 확립된 프로세스가 있다면 자산 모니터링이나 데이터 시각화처럼 디지털화가 즉각적인 가치를 제공할 수 있는 한 가지 영역을 파악하는 것부터 시작한 다음, 시간이 지남에 따라 확장 가능한 기반을 구축합니다. 이러한 단계적 접근은 위험을 최소화하고, 운영 중단을 줄이며, 각 단계에서 측정 가능한 효과를 보장합니다.
예를 들어, Netilion과 같은 디지털 서비스는 제한된 범위에서 시작한 다음 필요에 따라 확장할 수 있도록 지원합니다. Netilion 디지털 서비스는 몇 가지 현장 계기를 연결해 시험해 볼 수 있는 무료 버전을 제공합니다. 이를 통해 자산 상태와 성능에 대한 정보를 즉시 확보할 수 있습니다. 효과를 직접 경험한 후에는 오프라인 환경에서 완전히 연결된 환경으로 전환할 수 있습니다. 추가 엣지 계기를 활용하면 고급 분석과 최적화를 위한 종합적인 클라우드 기반 설비 데이터베이스를 구축할 수 있습니다.
디지털 서비스를 통한 디지털 전환 시작
Netilion의 디지털 서비스는 자산 연결, 정보의 중앙 집중화, 실행 가능한 정보 확보를 지원하는 확장 가능한 모듈형 디지털 전환 접근법을 제공합니다. 이 서비스는 프로세스 투명성, 자산 상태 모니터링, 데이터 접근성의 향상뿐만 아니라 준실시간 성능 추적과 재고 관리의 개선에도 기여합니다. 기존 인프라에 클라우드 기반 솔루션을 통합함으로써 수작업을 줄이고, 유지보수 전략을 최적화하며, 정확한 최신 정보에 기반한 의사결정을 지원합니다. 또한 뛰어난 상호운용성을 통해 다른 시스템과의 원활한 통합을 지원하여 효율성, 신뢰성, 장기적인 운영 우수성을 향상시키는 연결된 생태계를 구축합니다.
다음 단계로 나아갈 준비가 되셨나요?
Netilion이 어떻게 운영을 혁신할 수 있는지 알아보고 디지털 전환 여정에 대해 논의하려면 여기를 클릭하거나 엔드레스하우저로 문의하시기 바랍니다.