산업용 사물인터넷(IIoT)은 현장 데이터를 수집하는 새로운 접근 방식을 제공합니다. 이러한 데이터를 다른 애플리케이션에 통합하거나 맞춤형 서비스를 개발할 때 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)는 필수적입니다.
Article05.01.2026
요약
한때 운영 기술(OT)과 정보 기술(IT)은 거의 겹치지 않는 별개의 영역이었습니다.
협업은 플랜트 자산 관리(PAM) 솔루션의 구현 등과 같이 특정한 경우에만 이루어졌으며, 이때 IT는 방화벽 호환성을 보장하고 서버를 제공했습니다.
오늘날 OT 네트워크는 PROFINET, EtherNet/IP와 같은 프로토콜을 사용하며 점점 IT 네트워크와 유사해지고 있습니다.
현장 계기들은 이제 이더넷 연결을 기반으로 작동하고, 게이트웨이는 WirelessHART, HART, PROFIBUS 등의 기술을 EtherNet/IP 또는 OPC UA와 같은 표준을 사용하여 이더넷 기반 시스템에 통합합니다.
산업용 사물인터넷(IIoT)과 Namur Open Architecture(NOA)와 같은 프레임워크의 등장으로 자동화 피라미드의 데이터를 이용해 부가가치 서비스로 지원할 수 있습니다.
이 데이터를 애플리케이션에 통합하거나 맞춤형 솔루션을 개발하기 위해서는 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)가 필수적입니다.
API는 현대의 자동화가 유연하고 확장 가능하며 디지털 전환에 적합하도록 연결성을 제공합니다.
목차목차
API란 무엇인가?
API는 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(Application Programming Interface)의 약자이지만, 실제로는 어떤 역할을 할까요? API는 다수의 사용자 요청을 관리해 정보를 생성, 삭제 및 제공하는 컴퓨팅 인터페이스이며, 개발자의 설계에 따라 특정 기능을 제공하도록 맞춤화할 수 있습니다.
작동 방식을 이해하기 위해 다음 비유를 들어보겠습니다. 새 신발을 사기 위해 상점을 방문했습니다. 상점에는 다양한 모델이 있지만, 특정 색상과 사이즈가 필요합니다. 판매원이 재고를 확인하고 요청한 신발을 가져옵니다.
요청이 제출되면 웹사이트는 여러 회사의 API와 통신합니다. 이 API들은 제공된 기준에 따라 옵션을 반환하고, 일부 플랫폼에서는 예약과 할인 적용까지 직접 수행할 수 있습니다.
API는 현대 디지털 서비스에 깊이 통합되어 있습니다. 사용자가 인식하지 못하는 사이에도 API는 원활한 기능을 보장합니다.
프로세스 자동화에서 API는 어떻게 작동하는가?
API는 산업 환경에서 애플리케이션을 향상시킬 수 있는 중요한 기회를 제공합니다. 예를 들어, 엔드레스하우저의 Netilion Connect는 안전하고 사용자 친화적인 REST/JSON API를 제공합니다.
Netilion Connect 아키텍처는 일반적으로 에지 계기, 클라우드 플랫폼, API로 구성되지만, 에지 계기 없이도 작동할 수 있습니다. 이 서비스에는 신뢰성과 보안성을 보장하기 위해 인증 및 권한 부여 메커니즘이 포함되어 있습니다. 에지 계기를 통해 현장에서 수집된 데이터는 보호된 환경에서 제공되어 다양한 애플리케이션에 유연하게 통합될 수 있습니다.
이 데이터는 다양한 방식으로 활용될 수 있습니다. 예를 들어, 애플리케이션은 API를 통해 클라우드 기반 정보를 가져와 맞춤형 서비스 플랫폼에서 계기 상태를 표시하거나, 문제 및 해결 사항에 대한 알림을 팀원에게 전송하거나, 계기 데이터를 기반으로 성능 분석용 대시보드를 설계할 수 있습니다. 이러한 사례는 프로세스 자동화에서 API가 활용되는 다양한 방식을 보여줍니다. 여기에서 스키드 공급업체 BWT가 Netilion Connect API를 사용하여 어떻게 고객 서비스 포털에서 문서를 제공했는지 알아보세요.
IT와 OT가 계속 융합됨에 따라 JavaScript나 JSON 코딩과 같은 기술이 자동화 전문가에게 점점 더 중요해지고 있습니다. Netilion Connect와 같은 도구는 사용자가 실제 API를 사용해 프로세스 자동화를 실험하고, 심지어 맞춤형 애플리케이션을 개발할 수 있도록 지원합니다.
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.