키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

안정적이고 효율적인 폐기물 소각을 위한 연소 프로세스 제어 최적화

정확한 측정 기술을 통해 폐기물 소각 플랜트에서 안정적이고 효율적이며 규정을 준수하는 연소 보장

정확한 연소 제어 모니터링

문의 주시는 내용에 대해 최대한 상세하게 기재해 주시면, 보다 빠르고 정확한 응대가 가능합니다.

소각 프로세스의 연소 제어

폐기물 소각 플랜트에 있는 다양한 연도 가스 정화 시스템은 적절하게 조정된 제어 시스템을 통해서만 효율적으로 작동합니다. 이를 통해 배출 한계값 규정을 준수할 수 있으며, 이 과정에서 빠르고 정확한 프로세스 파라미터 모니터링이 필요합니다. 배출 저감은 제어된 연소 단계에서 이미 시작되고, 이를 위해서는 CO와 O2의 모니터링이 필요합니다. CO는 산소가 부족할 때 불완전 연소 과정에서 생성됩니다. 반대로 버너에 산소가 과도하게 공급되면 이 과잉 공기도 함께 가열해야 하므로 비용이 증가합니다. 보일러 출구에서 O2를 측정하면 연소 후 제어가 가능합니다.

FLOWSIC100을 사용한 스택 가스 유량 측정 ©Endress+Hauser

연속 가스 유량 모니터링을 위해 스택 벽에 설치하는 초음파 유량계로, 유지보수가 간편합니다.

인사이트

오일 및 가스 버너의 1차 및 2차 공기 유량 제어

폐기물 소각에서 1차 및 2차 공기 유량 측정은 연소 효율 최적화, 폐기물의 완전 연소 보장, 배출 수준 제어, 소각로 온도 관리, 보일러 안정성 유지를 위해 매우 중요합니다. 이를 통해 공기-연료 비율을 정밀하게 제어하여 슬래깅과 같은 문제를 방지하고 에너지 절감을 극대화할 수 있기 때문입니다.

FLOWSIC100 초음파 유량계를 사용하여 스택 내 가스 유량을 연속적으로 정확하게 측정하세요.

초음파 측정은 전체 스택 단면에 대한 대표 체적 유량 측정이 가능하기 때문에 특히 신뢰성이 높습니다. 오염물질 농도가 측정된 연도 가스 체적과 연계되어 kg/h 단위로 표시되기 때문에 측정 품질이 중요합니다. 이는 관련 EU 표준(IED 2010/75/EU)에 따른 법적 요건이기도 합니다.

연소 후 제어를 위한 O2 농도 측정 ©Endress+Hauser
연소 후 제어를 위한 O2 농도 측정

벽 설치형 가스 분석기를 통한 연속 연소 제어.

인사이트

연소 후 제어를 위한 O2 농도 측정

소각에는 산소가 필요하고, 산소는 연소 중에 연료와 반응합니다. 연소실 출구의 O₂ 농도 측정은 프로세스 안정화를 위한 핵심 제어 변수로, 이 값에 따라 1차 및 2차 공기 유량이 조정됩니다.

현장 가스 분석기 ZIRKOR100ZIRKOR200은 연도 가스 내에서 직접 빠르고 신뢰성 있는 연속 O₂ 측정을 지원합니다. 실시간 데이터는 정밀한 산소 제어를 지원하여 안정적인 연소를 보장하고 프로세스 전반에 걸쳐 공기 분배를 지속적으로 최적화합니다.

Cerabar PMP71B를 사용한 압력 측정 ©Endress+Hauser

고온 환경에서 안정적이고 정확한 압력 측정

인사이트

안전하고 효율적인 연소를 위한 압력 측정

연소 프로세스에서 압력 측정이 중요한 이유는 압력 측정을 통해 안정적인 드래프트 조건을 유지하고, 연도 가스의 역류를 방지하며, 버너 작동을 안전 한계 내에서 유지할 수 있기 때문입니다. 정확한 압력 제어를 통해 연료-공기 혼합을 개선하고, 배출을 줄이며, 장비를 열적 또는 기계적 스트레스로부터 보호할 수 있는데, 이는 안정적이고 효율적이며 규정을 준수하는 연소를 위한 핵심 요소입니다.

혹독한 연소 환경과 고온 조건을 위해 제작된 압력계 Cerabar PMP51BCerabar PMP71B는 온도 변화와 진동에 대한 저항성이 탁월합니다.

SRU / Claus 소각로에서 iTHERM FlameLine TAF12D를 사용한 고온 측정 ©Endress+Hauser
SRU / Claus 소각로에서 iTHERM FlameLine TAF12D를 사용한 고온 측정

소각로에서 안정적인 고온 측정 보장

인사이트

온도 측정: 안정적인 연소 제어를 위한 핵심 변수

온도 모니터링은 안정적이고 효율적인 연소를 위해 필수적이며, 연료의 완전 연소를 보장하고 장비를 열 손상으로부터 보호하며 배출을 규제 한계 내로 유지합니다. 정확한 온도 제어는 안정적인 연소를 위한 핵심 요소로, 프로세스 안전성을 유지하고 연료 소비를 줄이며 가동 중단으로 인한 비용 발생을 방지합니다.

제품 하이라이트

엔드레스하우저의 연소 프로세스 제어 제품 알아보기:

/
FAQ

핵심 정보 안내

문의 주시는 내용에 대해 최대한 상세하게 기재해 주시면, 보다 빠르고 정확한 응대가 가능합니다.

미주

관련 콘텐츠