Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

정밀한 연소 제어를 통해 회전식 가마의 안정성 향상

회전식 가마의 안정적인 가동을 위한 공정 요인, 측정의 어려움 및 제어 요건

배출 굴뚝이 있는 시멘트 플랜트의 회전식 가마
시멘트 플랜트의 대형 회전식 가마가 건물로 이어지는 모습을 외부에서 바라본 사진 ©Adobe Stock/nordroden
소개

위험 부담이 큰 클링커 생산 과정에서 회전식 가마의 안정성 확보

고온 소성 공정은 클링커 생산의 핵심입니다. 회전식 가마는 약간 기울어져 있고 천천히 회전하는 대형 원통형이며, 원료를 고온에서 가열하고 변형시키기 위해 연속 공정으로 가동됩니다.

일반적으로 가마는 플랜트의 총 열에너지 소비량 중 60-70%를 차지하며, 생산 라인에서 가장 중요한 설비입니다. 화염 구역의 가스 온도는 1,900 °C에 달할 수 있지만, 클링커는 약 1,450 °C의 온도일 때 연소 구역에서 나옵니다. 이 영역의 계측기는 1세제곱미터당 수백 그램에 달하는 분진 부하와 SO₂, HCl, 알칼리 등을 함유한 화학적 부식성이 강한 가스에 노출됩니다. 이러한 환경에서는 계측기가 계속 정상적으로 작동하고, 견고해서 고장이 나지 않아야 하며, 유지보수가 쉬워야 합니다.

에너지 효율을 높이고, 일관된 클링커 품질을 유지하며 예측 가능한 유지보수를 계획하려면 안정적인 가동이 필수적입니다. 연소, 통풍 또는 원료 혼합이 미세하게라도 달라지면 공정에 변동이 발생하고, 가마에 가해지는 열 및 기계적 응력이 증가할 수 있습니다.

이 페이지에서는 가마의 작동에 영향을 미치는 요인, 계측 장비에 작용하는 응력 그리고 혹독한 가마 환경에서 안정적인 작동을 위해 고려해야 하는 측정 사항에 대해 개괄적으로 설명합니다.

핵심 정보

60-70%

플랜트의 총 열 에너지 중 회전식 가마에서 사용된 에너지의 비율

회전식 가마 공정 다이어그램 ©Endress+Hauser
회전식 가마 공정 다이어그램

가마

프로세스 개요

클링커 생산 과정의 회전식 가마 공정

회전식 가마는 예열기와 냉각기를 연속적인 열처리 공정으로 연결합니다. 원료는 가마 입구로 유입되어 연소 구역에서 가열 및 소결된 후 클링커 형태로 배출되며, 이 과정에서 고온 가스는 예열기로 향하는 역방향으로 흐릅니다.

열 에너지를 효율적으로 활용하고 시스템 전반의 장애를 방지하려면 예열기와 사이클론을 집중적으로 최적화하여 막힘 현상을 줄이고 열 손실을 최소화해야 합니다. 연소, 통풍 및 원료 흐름은 서로 밀접하게 연결되어 있어서 시스템의 한 부분에서 발생한 교란은 전체 공정 라인으로 빠르게 확산됩니다.

연소 제어와 공정 안정성을 시각적으로 보여주기 위한 회전식 가마 내부의 버너 불꽃 이미지 ©Adobe Stock/Drpixel

혹독한 가마 환경에서 측정의 어려움

신뢰할 수 있는 공정 계측이 이루어지지 않으면 첨단 제어 전략에서 공정 교란 예측 및 보정 능력이 상실되어 플랜트에서 사후 대응적인 제어 조치와 보수적인 가동 한계에 더 의존하게 됩니다. 특히 장시간 작동 시 극한 상태에서 정확한 측정값을 유지하기가 더욱 어려워집니다.

계측기는 오염, 마모, 급격한 온도 상승 및 화학적 부식에 견디면서도 연소 제어와 가마 안정성을 위해 안정적인 신호를 지속적으로 제공해야 합니다.

측정 품질이 저하되면 신호의 가용성이 떨어지고, 유지보수 부담이 증가하며, 수명이 단축됩니다. 이러한 신뢰성 저하는 해당 측정에 의존하는 제어 루프의 성능을 약화시킵니다.

대표적인 스트레스 요인에는 다음과 같은 것이 있습니다.

  • 높은 분진 부하: 가마와 예열기 주변을 흐르는 가스 유량에는 고농도의 미립자가 포함되어 있어 광학 장치가 빠르게 오염되고, 샘플 채취 라인이 막히며, 노출된 센서의 측정값 편차가 증가합니다. 따라서 시간 경과에 따라 신호 품질이 저하되고, 측정 결과의 신뢰성을 유지하려면 더 많은 노력이 필요합니다.
  • 입자 속도와 마모: 고속으로 이동하는 분진과 클링커 미립자는 프로브, 광학 부품 및 하우징을 사포로 계속 문지르는 것처럼 마모시킵니다. 기계적 침식은 센서의 무결성을 저하시키고, 보호 코팅을 약화시키며, 가마 후드, 라이저 덕트 및 예열기 배출구와 같은 부위의 고장 발생률을 높입니다.
  • 극한 온도 노출: 화염 근처의 가스 온도는 1,900°C에 육박할 수 있으며, 클링커는 약 1,450°C의 온도로 연소 구역에서 나갑니다. 멀리 떨어진 곳에 설치된 기기도 복사열과 열 사이클링에 노출되어, 감지 소자 및 전자 부품의 편차, 조기 노화 또는 완전한 소손이 발생할 수 있습니다.
  • 휘발성 주기(S, Cl, 알칼리): 유황, 염소 및 알칼리는 가마, 상승관 및 예열기 사이에서 순환합니다. 이러한 화합물은 반복적으로 응축과 재증발을 거치며, 센서 표면을 덮는 끈적끈적한 침전물을 형성하여 신호 전달을 방해합니다. 또한 특히 가스 분석 시스템에서 부식, 센서 오염 및 측정 불안정성을 유발하기도 합니다.
시멘트 플랜트의 클링커 생산 라인에 설치된 회전식 가마 및 관련 설비 ©Adobe Stock/Mr.B-king
주요 측정 포인트

가마 효율을 평가하기 위한 핵심 측정 항목

가마를 안정적으로 가동하려면 몇 가지 핵심 변수를 계속 지켜봐야 하는데, 이러한 변수는 열, 분진 및 기계적 마모가 심해도 계속 측정할 수 있어야 합니다. 다음은 가마 주변의 연소 성능, 열 균형 및 원료 흐름을 조기에 파악할 수 있게 해주는 핵심 측정 대상입니다.

  • 온도: 연소 구역, 후드 및 2차 공기 온도(화염 안정성, 열 부하, 클링커 소결 거동을 나타냄)
  • 압력: 후드 압력 및 통풍/ID 팬 압력 차(연소 상태, 공기 누출 및 가스 유량 일관성을 나타내는 주요 지표)
  • 유량: 2차/3차 공기 및 연료 공급 유량(혼합, 연소 효율 및 열 균형 제어)
  • 높이/축적량: 가마 입구 또는 공급 지점에서 비접촉 높이 또는 막힘 감지(방사선식 또는 마이크로파 방식 적용, 열악한 환경에 적합; 공급 중단 및 입구 막힘 방지)
  • 가스 분석: O₂/CO/NO/SO₂와 같은 연소 지표(연소 품질 및 휘발성 물질 순환의 영향을 평가하기 위해 가마 입구 또는 다운스트림에서 측정)
FAQ

회전식 가마 공정 안정성에 관해 자주 묻는 질문

하기 질문과 답변은 공정 편차, 제어 전략 및 측정 신뢰도가 회전식 가마의 안정성과 클링커 생산 성과에 미치는 영향을 이해하는 데 도움이 됩니다. 여기에서는 시멘트 플랜트에서 연소 거동, 에너지 효율 및 전반적인 공정 제어를 좌우하는 핵심 요인을 강조합니다.

미주