Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

시멘트 탈탄소화: 저탄소 클링커 생산을 위한 CEMS 및 분석 기술

시멘트 탈탄소화의 운영상 과제를 살펴보고, 첨단 계측 기술이 공정 안정성, 성능 및 규정 준수를 어떻게 향상시키는지 알아보세요.

회전식 가마, 예열탑 및 연도 가스를 배출하는 굴뚝을 갖춘 시멘트 플랜트
소개

시멘트 탈탄소화: 공정 배출에서 추적 가능한 가스 분석까지

시멘트의 탈탄소화 성패는 가마와 소성로의 소성 및 연료 연소 과정에서 배출되는 CO₂ 양을 줄이는 데 달려 있습니다. 이러한 공정 단계에서 플랜트 배출량 대부분이 발생하므로 신뢰할 수 있는 측정이 매우 중요합니다. 연속 배출 모니터링 시스템(CEMS)은 CO₂ 및 오염 물질에 대한 데이터를 지속적으로 제공하며, 이는 탈탄소화와 규제 준수의 기반이 됩니다.

이 페이지에서는 시멘트 탈탄소화의 기술적 제한 사항을 설명하고, 공정 관점에서 ‘저탄소 클링커’가 무엇을 의미하는지에 대해 설명합니다. 또한 지속적인 가스 분석이 배출량 보고, 운영 안정성 및 장기적인 CO₂ 감축에 어떻게 도움이 되는지를 설명합니다.

지속 가능하고 저탄소 생산을 상징하는 초록색 식물이 그려진 저클링커 시멘트 블록 ©Adobe Stock/penyushkin
인사이트

저탄소 클링커: 정의 및 측정 가능한 공정 기준

클링커 생산은 시멘트 플랜트에서 Scope 1 배출의 주요 원인입니다. CO₂ 배출량을 줄이려면 클링커의 화학적 성질, 가마 운영 방식 또는 연소 특성을 변경해야 합니다. 또한, 석회석 함량을 줄이거나 보조 재료를 사용하는 등의 재료 전략을 채택하면 제품 차원의 CO₂ 집약도를 낮출 수 있습니다.

저탄소 클링커란 CO₂ 배출 계수가 감소된 클링커를 말합니다. 공정 관점에서 볼 때 저탄소 클링커를 정의하는 세 가지 정량화 요소는 다음과 같습니다.

  • 클링커 1톤당 소성 배출량 감소
  • 연료 관련 CO₂ 배출량 감소
  • 탄소 포집 기술에 적합한 CO₂ 흐름

다음 섹션에서 각 요소에 대해 다루고 있습니다.

클링커 1톤당 소성 배출량 감소

소성 과정에서 발생하는 CO₂ 배출은 화학적으로 피할 수 없지만, 다음과 같은 방법을 통해 전체 배출량을 줄일 수 있습니다.

  • 가마 및 소성로의 열효율을 개선하여 필요한 소성 정도에 도달할 때까지 과도한 소성 방지
  • 원료의 화학 성분 최적화 및 미네랄화제 사용을 통해 열 요구량 감소
  • 석회석을 탈탄화가 덜 필요한 재료로 부분 대체

이러한 조치는 화학 반응 자체를 없애지는 못하지만, CaCO₃의 분해 과정에서 배출되는 CO₂의 발생량을 줄여줍니다.

산악 지형에 위치한 사일로, 회전식 가마 및 예열기를 갖춘 시멘트 플랜트 단지 ©Adobe Stock/Washburn

연료 관련 CO₂ 배출량 감소

연료 관련 배출량은 열원의 탄소 함량과 연소 안정성에 따라 달라집니다.

주요 경로는 다음과 같습니다.

  • 화석 연료를 바이오 연료 및 폐기물 유래 연료(예: RDF로도 알려진 폐기물 유래 연료)와 같은 대체 연료로 더 많이 대체
  • 불완전 연소를 방지하기 위해 안정적인 O₂/CO 거동 유지
  • 과잉 공기를 줄여 열 손실 제한
  • 소성로 효율을 향상시켜 전체 연료 소비량 최소화

대체 연료를 사용하면 연소 변동성이 커지므로 성능 유지 및 배출 가스 관리를 위해서는 신뢰할 수 있는 공정 모니터링과 가스 분석이 필요합니다. 저탄소 클링커 생산 라인은 화석 연료 투입량을 줄이면서도 동일한 수준의 소결 효과를 달성합니다.

탄소 포집 기술에 적합한 CO₂ 흐름

클링커 공정에서 탄소 포집·활용·저장(CCUS) 기술을 도입하면 규제 및 시장 환경에서 이러한 공정을 저탄소 공정이라고 할 수 있습니다. 이 작업을 수행하기 전에 다음 공정 파라미터를 관리해야 합니다.

  • 예열기 또는 소성로 배기 가스의 안정적이고 예측 가능한 CO₂ 농도
  • SO₂, HCl 및 미립자 등 포집 효율에 영향을 미치는 오염 물질의 농도가 낮음
  • 포집 성능 및 보고 정확도를 검증하기 위한 신뢰할 수 있는 CEMS 데이터

CO₂ 배출 양상이 일관되고 특성이 명확한 플랜트는 탄소 포집 기술과의 향후 통합에 더 유리합니다.

이러한 탈탄소화 전략을 실행하면 운영상의 제약이 발생합니다. 대체 연료는 연소 변동성을 증가시킬 수 있지만, 탄소 포집에서는 안정적인 배기가스 조건이 필요합니다. 따라서 플랜트에서는 배출 감축 목표와 공정 안정성, 클링커 품질, 생산 성과 간의 균형을 맞춰야 합니다. 이러한 전환을 뒷받침하려면 신뢰할 수 있는 배출량 모니터링이 반드시 필요합니다.

시멘트 플랜트 배출 모니터링에서 규정을 준수하려고 할 때 CEMS를 활용하는 방법 ©Adobe Stock/bilanol
인사이트

CEMS를 이용한 규정 준수 전략 실행

시멘트 플랜트는 측정할 대상과 결과 기록 방법을 규정하는 엄격한 환경 및 보고 요건을 준수해야 합니다. 일상적인 운영, 규제 준수 및 장기적인 탈탄소화 계획에서 추적 가능한 데이터가 반드시 필요합니다.

보고해야 할 사항은 다음과 같습니다.

  • 소성 및 연료 연소에서 발생하는 Scope 1 CO₂
  • 클링커 1톤당 CO₂ 배출량
  • 연료별 배출 계수
  • 질량 균형 및 CEMS 데이터 기반의 연간 CO₂ 총량

검증된 데이터 세트만 허용됩니다.

CEMS가 필수인 이유

인증된 CEMS는 보고 및 규제 준수에 필요한 연속 배출 데이터를 제공합니다. 이를 통해 다음이 유지됩니다.

  • 신뢰할 수 있고 추적 가능한 측정
  • EN 14181 또는 MCERTS와 같은 표준 준수
  • 규제 대상 오염 물질의 지속적인 모니터링
  • 감사 대비 데이터

유효한 CEMS 데이터가 없는 플랜트는 규정 미준수 판정을 받거나 배출량을 다시 산정해야 할 수 있습니다.

측정에 기반한 탄소 포집 준비

탄소 포집 프로젝트에는 안정적이고 검증 가능한 공정 가스 데이터가 필요합니다. 이를 위해서는 다음이 필요합니다.

  • 안정적인 CO₂ 농도
  • 낮은 오염 물질 농도
  • 추적 가능한 연속 측정
효율적인 클링커 생산을 통해 시멘트 탈탄소화의 비즈니스 가치를 확보
인사이트

시멘트 탈탄소화를 통한 비즈니스 가치 확보

가마 및 소성로 시스템 전반에 걸쳐 CO₂, O₂, CO, NOx, SO₂ 및 HCl 데이터를 신뢰성 있게 측정하면 배출 제어와 연료 사용을 안정화하기가 더 쉬워집니다. 이를 통해 다음과 같은 개선 효과가 가능해집니다.

  • 지속적이고 추적 가능한 배출 데이터로 규정을 준수하고, 환경 안전 및 거버넌스(ESG)와 탈탄소화 목표를 달성합니다.
  • 안정적인 O₂ 및 CO 거동을 통해 효율적인 연소를 지원하고 과연소를 방지하여 연료 소비를 최적화합니다.
  • 가스 추세를 통해 연소 편차를 조기에 파악하고 적시에 수정하여 클링커 품질을 안정화합니다.
  • 일관된 CEMS 성능으로 문제 해결 및 수동 검증 부담을 줄여 운영 및 유지보수 부담을 최소화합니다.
FAQ

CEMS를 활용한 시멘트 탈탄소화에 관해 자주 묻는 질문

이 섹션에서는 시멘트 탈탄소화, 배출 모니터링 및 공정 제어에 관한 주요 질문을 다루며, 규정을 준수하고 플랜트 성능을 개선하는 데 있어 CEMS, 실시간 배출 분석, 대체 연료 연소가 미치는 영향에 대해 설명합니다.

미주