Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

신뢰할 수 있는 측정 솔루션을 통해 효율적으로 클링커를 생산

업계에서 검증된 측정 기술을 통해 공정 효율, 배출 제어 및 생산 신뢰성을 최적화하세요.

효율적인 클링커 생산을 지원하는 예열기 및 사일로 시스템을 갖춘 시멘트 플랜트

문의 주시는 내용에 대해 최대한 상세하게 기재해 주시면, 보다 빠르고 정확한 응대가 가능합니다.

소개

시멘트 탈탄소화를 위한 규정 준수 클링커 생산

시멘트 탈탄소화를 위해서는 최신 시멘트 생산 공정에서 연소, 소성 및 배기가스 거동을 정밀하게 제어해야 합니다.

안정적인 가동을 위해 중요한 공정 상태를 실시간으로 지속적으로 모니터링해야 합니다. 주요 단계의 가스 분석을 통해 연소 안정화, 대체 연료 관리, 환경 규정 준수에 필요한 데이터가 제공됩니다.

다음 섹션에서는 공정 전반에 걸친 표적 측정이 효율적인 운영, 품질 관리 및 탄소 포집 준비를 뒷받침하는 방식과 규정을 준수하는 시멘트 제조를 위해 추적 가능한 측정 데이터를 생성하는 방법을 설명합니다.

엔드레스하우저는 시멘트 제조업체가 더욱 엄격해지고 있는 규제 요건을 준수하도록 지원하고 있습니다. 측정 기술, 디지털 솔루션 및 라이프사이클 서비스를 아우르는 통합 포트폴리오를 통해 신뢰할 수 있고 투명하며 검증 가능한 배출 데이터를 얻을 수 있습니다.
또한, Netilion을 사용하면 안전하게 클라우드에 연결해서 데이터를 시각 자료로 만들고, 현장 장비 상태를 모니터링하고, 규제 관련 보고서를 간단하게 작성할 수 있습니다.

핵심 정보

95% 초과

SO₂ 감소율

연도 가스 내 분진 농도를 제어하여 이루어지는 비율

출처: UNCE 유럽

SCP3000 분진 필터의 수동 점검 및 청소 ©Endress+Hauser
SCP3000 분진 필터의 수동 점검 및 청소

SCP3000 분진 필터는 프로브 후면을 통해 접근할 수 있어 수동 점검 및 청소 작업이 용이합니다

인사이트

연소 안정화 및 대체 연료 운용

연료 조성 및 공기 공급량의 변동은 가마 온도, 소성 효율 및 배출 성능에 직접적인 영향을 미치기 때문에 클링커 생산에서 안정적인 연소는 반드시 필요합니다. 대체 연료의 사용이 증가하면 수분 함량, 입자 크기 및 발열량이 달라지면서 연소 제어가 더욱 어려워집니다.

  • 정밀한 연료 유량 측정을 통해 에너지 효율을 높이고, 측정 포인트를 줄이며, 운영 안전성 강화: Promass I 300을 이용해 신뢰할 수 있는 클링커 연료 측정을 할 수 있습니다
  • 가마 입구에서 O₂와 CO를 지속적으로 모니터링하여 연소 제어 안정화: SCP3000 샘플링 프로브와 MCS300P HW를 결합하면 신뢰할 수 있는 가스 분석이 가능합니다.
  • 복잡한 샘플 전처리 과정이 없어도 높은 분진 부하 및 부식성 환경에서 신뢰할 수 있는 가스 측정 가능: SCP3000 및 고온 습식 분석기 MCS300P HW는 안정적인 성능을 유지하게 합니다.
  • 정확한 온도 측정을 통해 공정 제어, 연소 최적화 및 규제 보고 지원:TAF16을 이용하면 신뢰할 수 있는 모니터링이 가능합니다
  • 가마의 통풍 상태를 모니터링하여 연소 효율 제고, 안전성 강화 및 장비 보호: PMC71B를 이용하면 정확한 압력 측정이 가능해집니다
배출 제어 및 공정 최적화를 위한 시멘트 생산 과정의 배기가스 분석 ©Endress+Hauser
인사이트

배기가스 성분을 안정적으로 유지

클링커 생산 과정에서 인증된 배출 가스 모니터링을 위해서는 정확한 배기가스 분석이 필수적입니다. 이러한 분석에서는 가스 조성의 변동이 연소 및 소성 거동의 변화를 직접적으로 반영합니다. O₂, CO 및 규제 대상 성분이 달라지면 공정이 불안정하다는 뜻이고, 이는 배출 성능에 영향을 미치며, 이러한 정보를 활용하면 클링커 배출 규제 준수에 도움이 됩니다.

  • 지속적인 다성분 가스 모니터링을 통해 신뢰할 수 있는 배기가스 제어 유지: 추출식 가스 분석기 시스템인 MCS100FT와 현장 분석기인 GM700GM32를 함께 사용하면 다양한 공정 상태에서 CO₂, NOx, SO₂ 및 CO를 실시간으로 측정할 수 있습니다
  • 미량 성분 측정을 통해 배출 모니터링 및 철저한 규정 준수: 가스 분석기인 MERCEM300Z를 이용하면 배기가스 흐름 내의 수은 농도를 안정적으로 모니터링할 수 있습니다
  • 정밀한 유량 및 분진 측정을 통한 포괄적인 배출 모니터링:FLOWSIC100은 배출량 계산에 필요한 정확한 체적 유량 데이터를 제공하고, 분진 측정기인 섬유 필터용 DUSTHUNTER SP100과 정전기 집진기용 DUSTHUNTER T200은 미세 입자 배출량을 모니터링하고, 집진 시스템의 필터 고장이나 누출을 감지하는 데 도움을 줍니다
  • 혹독한 공정 상태에서 신뢰할 수 있는 측정 성능 확보: 고온·고습 가스 분석기인 MCS300P HW는 다성분 가스를 측정하고, 고온 및 고분진 환경에서도 안정적인 성능을 유지합니다
통합 계량 스키드 솔루션을 통해 규정을 준수하면서 클링커를 생산합니다. ©Endress+Hauser
인사이트

이산화탄소 포집, 활용 및 저장

CCUS는 전 세계 시멘트 생산에서 탈탄소화 전략의 핵심 요소로 자리잡고 있습니다. CO₂의 안정적인 포집, 운반 및 영구 저장을 위해서는 견고한 측정 시스템과 지속적인 모니터링, 엄격한 규제 준수가 뒷받침되어야 합니다. 엔드레스하우저는 CCUS 전 주기에 걸쳐 최고 수준의 정확도, 안전성 및 투명성을 보장하는 완전 통합형 CCUS 솔루션을 제공합니다.

  • 고밀도 상 CO₂용 고압 질량 유량계를 통해 정확도 극대화: Promass O 300은 상거래에서 동급 최고의 측정 정확도를 자랑합니다.
  • 견고하고 포괄적인 가스 분석 장비를 통해 불순물 검출: 시멘트 CCUS 프로젝트에서 순수 CO₂ 내의 미량 H₂S 및 H₂O를 측정하는 SS2 100 TDLAS 가스 분석기
  • 계량 목적에 맞춰 계측 장비를 효과적으로 검증: Heartbeat Technology를 이용하는 Field XpertSMT50B는 제3자 인증을 받은 추적 가능한 보고서를 생성합니다.
  • 트랜스퍼 및 공정 용도의 가스 유량 측정:FLOWSIC600 (IFL600)FLOWSIC600-XT (IFL6XT)는 청구, 공정 제어, CO₂ 산정을 위한 신뢰할 수 있는 데이터를 제공합니다.
  • 포집된 CO₂ 매트릭스 내의 CO₂ 및 불순물에 대한 정밀한 품질 측정:MCS200HW와 같은 추출식 분석기를 사용하면 CO₂, H₂O, HCl, SO₂, CO, NOx, NH₃ 및 O₂를 지속적으로 모니터링하여 CCUS 제어를 최적화할 수 있습니다.
  • 신뢰할 수 있는 턴키 방식의 CO₂ 계량 솔루션 실현: FLOWSKIDFLOWSIC600 또는 FLOWSIC600-XT를 함께 사용하면 가스 분석기, 가스 크로마토그래프 및 유량 계산기를 통합하여 정확하고 규격에 부합하는 측정을 할 수 있습니다.
클링커 생산 과정에서 규정 준수 및 보고를 위해 데이터를 검토하는 운영 담당자 ©Endress+Hauser
인사이트

포괄적인 측정 및 보고 기능 활성화

엔드레스하우저는 플랜트의 안정적인 운영을 위해 지속적인 모니터링, 인증된 배출량 모니터링 및 첨단 분석 기술을 결합한 통합 클링커 규제 준수 솔루션을 제공하고 있습니다.

  • CO₂, O₂, CO를 지속적으로 측정하여 소성 및 연소 효율 최적화: MCS300P HW는 소성 진행과 가마 운영에 필요한 데이터를 제공합니다
  • 공정 편차를 조기에 감지하고 이상 상황에 신속하게 대응: 현장 분석기인 GM700은 실시간 가스 조성 모니터링 및 안정적인 공정 제어를 지원합니다
  • 혹독한 공정 상태에서도 안정적인 가스 샘플 채취: SCP3000과 같은 샘플 채취 솔루션은 먼지가 많고 온도가 높은 환경에서도 지속적인 가스 추출을 가능하게 하여 일관된 공정 제어를 지원합니다

규정을 준수하는 클링커 생산의 주요 제품

/
FAQ

규정 준수 클링커 생산에 관해 자주 묻는 질문

다음은 배출 및 규정 준수와 관련된 클링커 생산 과정의 주요 측정 과제에 관해 자주 묻는 질문을 정리한 것입니다. 여기에서는 CO₂ 감축, 필터 문제 조기 탐지, 배출 데이터 관리 등의 주제를 다루고 있으며, 측정 솔루션이 어떻게 신뢰할 수 있고 규정을 준수하는 플랜트 운영에 도움이 되는지를 확인할 수 있습니다.

문의 주시는 내용에 대해 최대한 상세하게 기재해 주시면, 보다 빠르고 정확한 응대가 가능합니다.

미주

추천 콘텐츠