키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

올바른 방향으로

프로세스 플랜트의 디지털화는 더디게 진행되어 왔지만, 결승선은 그 어느 때보다 가까워졌습니다. Endress+Hauser Digital Solutions의 대표이사 롤프 비르크호퍼가 이미 극복한 장애물과 앞으로 해결해야 할 과제에 대해 이야기합니다.

27.01.2026 텍스트: Christine Böhringer 사진: Andreas Mader
58세인 롤프 비르크호퍼는 11년째 Endress+Hauser Digital Solutions의 대표이사를 맡고 있습니다.

4차 산업혁명이 처음 등장한 지 거의 15년이 되었습니다. 요즘은 인더스트리 4.0이 더 이상 큰 화제가 아니며, 프로세스 플랜트의 디지털화도 여전히 매우 제한적인 수준에 머물러 있습니다.

놀라셨나요?

하지만 이러한 현상은 새로운 기술이 거치는 전형적인 사이클입니다. 초기의 열광 이후 과장된 기대가 실현되지 않고 여러 장애물이 등장하면서 실망이 찾아옵니다. 이후 기업들이 기술에 대해 더 잘 이해하게 되고 실제로 부가가치를 제공하는 적용 사례를 찾아내면서 기술은 점차 확산됩니다. 따라서 현재의 상황이 그렇게 느껴지지 않을 수도 있지만, 인더스트리 4.0은 여전히 올바른 방향으로 나아가고 있습니다.

현재 어느 단계까지 와 있을까요?

디지털화의 이점은 점점 더 명확해지고 있습니다. 소규모의 분산형 플랜트에서는 주로 측정 포인트의 원격 모니터링에서 그 이점이 나타나고, 대규모 플랜트에서는 설비 기반 관리에서 찾을 수 있습니다. 수백, 수천 개의 측정 포인트가 있는 대규모 플랜트에서는 고장 대응 속도 향상과 유지보수 계획 개선 측면에서 투자 효과가 빠르게 나타난다는 것이 입증되었습니다. 어쨌든 투명성이 높아질수록 프로세스는 더 안전하고 효율적으로 운영되며, 플랜트 가동률도 향상됩니다. 이는 산업 전반에 상당한 비용 절감 효과를 가져오고 인력 부족의 완화에도 기여합니다.

디지털화가 표준이 되기 위해 아직 해결해야 할 장애물은 무엇일까요?

한 가지 장애물은 프로세스 산업이 혁신보다는 안전과 보안을 더 우선시한다는 점입니다. 또한 플랜트와 설비는 투자 비용이 높고 수명이 길며 공급업체도 매우 다양합니다. 표준의 부족 역시 디지털화를 저해하고, IT와 OT의 융합 부족, 즉 정보기술과 운영기술의 확장 가능한 통합이 미흡하다는 점 또한 문제입니다. 기본적으로 데이터 사일로는 너무 많고 통합은 충분하지 않습니다. 여기에 더해 지식 격차도 존재합니다. 직원들이 기술을 어떻게 활용해야 하는지 모른다면 그 기술이 무슨 의미가 있을까요?

Dr Rolf Birkhofer (58) has been managing director of Endress+Hauser Digital Solutions for 11 years.

“Digitalization is also a marathon, with numerous obstacles springing up along the way, and it takes perseverance to make it to the finish line.”

Rolf Birkhofer, managing director of Endress+Hauser Digital Solutions for 11 years

지속적인 추진력

58세인 롤프 비르크호퍼는 11년째 Endress+Hauser Digital Solutions의 대표이사를 맡고 있습니다. 지난 25년 동안 이 제품 센터는 그룹의 디지털화 활동을 담당해 왔습니다. 현재의 초점은 인더스트리 4.0을 위한 애플리케이션에 맞춰져 있습니다. 그중 하나가 IIoT 생태계 Netilion으로, 산업 플랜트에서 간편한 연결성과 인터넷 기반 디지털 서비스를 지원하는 플랫폼입니다. 롤프 비르크호퍼는 전기공학 박사 학위 소지자로, 열정적인 트레일 마라톤 러너입니다. 그는 이러한 트레일 러닝 경험이 자신의 업무에도 도움이 된다고 말합니다.

엔드레스하우저는 고객이 이러한 문제를 해결하는 데 어떤 지원을 하고 있을까요?

엔드레스하우저는 프로세스 및 계기 데이터가 센서로부터 원활하게 전달되고 데이터를 쉽게 이용할 수 있도록 지원합니다. 이미 오래전부터 엔드레스하우저 계기들은 검증된 표준을 기반으로 디지털 방식으로 통신해 왔습니다. 이 데이터는 이더넷 또는 무선 기술을 통해 직접적으로 또는 어댑터와 엣지 계기를 통해 간접적으로 클라우드 기반 IIoT 생태계 Netilion으로 전송됩니다. Netilion에 수집된 데이터는 해당 계기의 디지털 트윈과 연결됩니다. 이 플랫폼을 통해 고객은 측정 데이터 및 계기 상태 모니터링, 플랜트 내 모든 계기 문서 관리, 재고 및 수자원 네트워크 관리와 같은 다양한 작업에 활용할 수 있는 유연하고 확장 가능한 서비스를 이용할 수 있습니다.

이 데이터는 추가적인 활용이 가능한가요?

가능합니다. 표준화된 인터페이스와 개방형 통신 프로토콜을 통해 어떤 플랫폼이나 IT 시스템에서도 데이터를 자동으로 가져와 활용할 수 있습니다. 또한 고객은 이제 엔드레스하우저의 클라우드에서 표준화된 디지털 트윈을 다운로드할 수 있습니다. Netilion은 개방형 IIoT 생태계로 설계되어 타 제조사 계기와의 통합도 지원합니다. 엔드레스하우저는 다양한 산업 컨소시엄에 참여하여 엔드 투 엔드 데이터 사슬과 제조사에 종속되지 않는 표준의 개발에도 기여하고 있습니다. 이는 모든 이해관계자에게 더 큰 가치를 제공하는 지능형 연결 시스템을 구축하기 위한 유일한 방법입니다.

디지털화는 어떤 분야에서 가장 큰 진전을 보이고 있나요?

현재 APL(Advanced Physical Layer)은 주요 산업의 Ex 구역에서도 본질 안전 이더넷을 구현하고 있습니다. 이는 사용자가 지능형 측정 계기의 성능을 최대한 활용하도록 하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 즉, 이제는 대량의 데이터를 실시간으로 클라우드와 IT 시스템에 직접 전송할 수 있습니다. 이 기술의 발전은 성공적인 디지털화가 무엇인지 잘 보여줍니다. 경쟁사, 가치사슬 파트너 그리고 고객과의 네트워킹과 협력이 필수적이며, 엔드레스하우저는 항상 고객의 요구를 최우선으로 고려해 왔습니다. 현재 엔드레스하우저는 광범위한 Ethernet-APL 포트폴리오를 보유하고 있으며, 관련된 모든 계기는 상호운용성이 검증되었고 사용도 간편합니다. 주문 또한 매우 빠른 속도로 증가하고 있습니다.

디지털화에서 앞으로 중요성이 더욱 커질 요소는 무엇인가요?

산업이 디지털화되고 계기와 시스템이 상호 연결될수록 사이버보안의 중요성은 더욱 커질 것입니다. 또한 인공지능은 고객의 생산 프로세스를 개선하는 데 크게 기여할 것입니다. 현재 AI 열풍의 정점에 있기는 하지만, 이 점에 대해서는 전혀 의심하지 않습니다. 엔드레스하우저의 사내 애플리케이션만 보더라도 그 잠재력이 엄청나다는 것을 확신할 수 있습니다. 오늘날 고객이 추진하는 모든 디지털화 프로젝트는 내일 완전히 새로운 가능성을 여는 기반이 될 것입니다.

비슷한 주제 읽기

다운로드

추가 자료 살펴보기

document icon
Company magazine 'changes' 2/2025
How digitalization is gathering pace
download icon 다운로드