수세기 동안 스위스 발레주의 농경지는 개수로를 통해 관개되어 왔습니다. 비스(Bisse)라고 불리는 이 수로는 산악 계곡의 물을 아래 마을의 목초지, 농장, 과수원으로 끌어옵니다. 비스 다영(Bisse d’Ayent)은 길이 11킬로미터, 고도 차 500미터에 걸쳐 이어집니다. 최근까지는 이러한 환경으로 인해 모니터링에 어려움이 많았습니다. 그러나 이제 수로 운영자들은 긴 거리와 예상치 못한 문제를 해결하는 디지털 솔루션을 갖추게 되었습니다. 수위를 24시간 추적하는 레벨 센서를 통해 운영자들은 스마트폰으로 측정값을 확인하고 원격으로 상태를 점검할 수 있습니다.
신속한 효과
이 스마트 솔루션은 엔드레스하우저의 Netilion IIoT 생태계를 기반으로 합니다. "현장 계기의 프로세스 데이터와 주요 계기 데이터를 언제 어디서나 원격으로 확인할 수 있습니다. 이러한 투명성 덕분에 플랜트 운영자는 디지털화의 효과를 빠르게 체감할 수 있습니다."라고 베른트 크레호프(Bernd Krehoff)는 설명합니다. 플랜트의 센서는 전용 보안 채널을 통해 측정 정보와 기타 데이터를 Netilion Cloud로 전송합니다. 여기서 데이터는 계기의 디지털 트윈과 연결되어 디지털 서비스 제공에 사용됩니다. 운영자들은 이러한 서비스를 활용해 플랜트의 계기를 관리하고 측정값을 확인하고 진단 데이터를 통해 센서가 정상적으로 작동하는지 점검할 수 있습니다. 또한 문제가 발생할 경우 필요한 모든 계기 문서를 즉시 확인할 수 있습니다.
"특히 상하수 처리 산업은 Netilion을 가장 적극적으로 도입하고 있는 분야입니다. 외부에 위치한 측정 포인트나 전체 상하수 네트워크를 원격으로 모니터링하면 효율성과 품질을 향상시키는 동시에 비용도 절감할 수 있습니다."라고 크레호프는 말합니다. 수백 또는 수천 개의 센서를 사용하는 기존의 프로세스 산업 플랜트에서도 이 솔루션을 도입하고 있습니다. "Netilion을 도입하면 설비 유지보수를 크게 단순화하고 플랜트 가동 시간을 향상시킬 수 있습니다."
스마트 서비스
Netilion IIoT 생태계에는 7가지 디지털 서비스가 포함되어 있습니다. Netilion Value는 플랜트 운영자에게 측정 데이터를 제공하고 한계값 경보를 보냅니다. Netilion Analytics는 모든 플랜트 자산을 디지털 방식으로 매핑하고 관리합니다. Netilion Health는 계기 상태의 변화를 감지하고 필요한 조치를 도출합니다. Netilion Library는 플랜트 계기와 관련된 문서를 관리하는 파일 관리 서비스입니다. Netilion Inventory는 이동형 및 분산형 컨테이너와 탱크의 레벨을 모니터링하는 용도로 사용됩니다. Netilion Network Insights는 상하수 네트워크를 모니터링하고 최적화하는 서비스입니다. 마지막으로 Netilion Liquiline Assist는 액체 분석 측정 포인트의 운영 및 유지보수를 지원합니다.
화학 산업과 같은 대규모 프로세스 플랜트에는 접근이 어려운 위치에 수백 개의 측정 계기가 설치되어 있습니다.
프로세스 중단 없는 검증
특수 화학 분야의 글로벌 리더인 네덜란드 기업 Nouryon은 이 솔루션이 실제로 어떻게 적용되는지 보여줍니다. 과거에는 헤르켄보스흐 플랜트의 기술 유지보수팀이 문제 해결을 위해 직접 현장에 나가야 했습니다. 그러나 현재는 Netilion Health를 통해 모든 계기 상태를 실시간으로 모니터링할 수 있습니다. 또한 이 서비스를 이용해 인라인 계기 검증도 수행할 수 있습니다. 모든 계기가 HART 프로토콜을 통해 통신하기 때문에 라인에서 계기를 분리하거나 프로세스를 중단하지 않고도 검증을 수행할 수 있습니다. 그 결과 Nouryon은 유지보수 절차와 교정 주기를 최적화하고 예기치 않은 가동 중단을 방지할 수 있게 되었습니다.
헤르켄보스흐 플랜트의 90%는 엔드레스하우저의 측정 기술로 구성되어 있어 사각지대 없는 완벽한 가시성을 제공합니다. "Netilion은 업체 중립적인 IIoT 생태계로 설계되었습니다. Netilion Health는 펌프 및 밸브와 측정 계기를 포함해 50개 이상의 제조사에서 만든 다양한 계기의 상태를 표시할 수 있습니다."라고 크레호프는 설명합니다. 또한 Netilion Connect API와 OPC 서버를 통해 다른 시스템과도 계기 데이터 연동이 가능합니다.
디지털 서비스는 언제든 필요한 정보를 즉시 제공하고, 데이터는 다른 플랫폼과도 연동될 수 있습니다.
자동 문서 관리
Best Water Technology(BWT)는 이 기술을 활용해 직원과 고객을 위한 문서 관리 프로세스를 간소화하고 있습니다. 이 회사는 초순수 처리용 스키드를 생명과학 산업에 공급하며, 각 스키드는 최대 200개의 부품으로 구성됩니다. 최근까지도 BWT 직원들은 모든 계기 문서를 수동으로 회사 포털에 업로드해야 했기 때문에 많은 시간이 소요되었습니다. 하지만 이제는 각 계기의 데이터 매트릭스 코드를 스캔하기만 하면 됩니다. Netilion Cloud에서 해당 계기의 디지털 트윈이 관련 문서와 연결되고 BWT의 시스템으로 전송됩니다. 이후 고객은 교정 프로토콜이나 사용 설명서와 같은 파일에 직접 접근할 수 있습니다. "시스템 간 호환성은 매우 중요합니다. 이를 통해 현장 데이터를 다른 업무 영역에서 활용하고 프로세스를 최적화할 수 있습니다."라고 크레호프는 말합니다.