키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

장비 유지보수 관리 전략

적절한 장비 유지보수 관리 전략의 도입은 운영 우수성을 확보하고 플랜트를 최고 성능으로 운영하기 위한 열쇠입니다. 그러나 플랜트에 가장 적합한 전략이 무엇인지 어떻게 알 수 있을까요? 

프로세스 플랜트 분야의 장비 유지보수

일반적으로 프로세스 산업에서는 가동 중단, 고장 그리고 유지보수 비용 관리가 가장 큰 과제입니다. 이러한 문제를 해결하고 플랜트를 최고 성능으로 운영하기 위한 열쇠가 바로 유지보수 관리 전략입니다. 올바른 유지보수 전략을 수립하면 자산 데이터를 지속적으로 수집, 분석 및 활용하여 장비 신뢰성을 높임으로써 가동 중단을 최소화하고 계기 수준까지 비용 절감을 실현할 수 있습니다.

디지털화가 확대되면서 프로세스 산업의 장비 유지보수 관리에 새로운 세계가 열리고 있습니다. 디지털 기능이 강화된 최신 계기를 통해 계기 상태에 대한 연속적인 데이터 스트림을 확보할 수 있고, 고장이 발생하기 훨씬 전에 고장에 대한 경고를 받을 수 있습니다. 엔드레스하우저는 프로세스 자동화 분야에서 쌓은 오랜 경험을 바탕으로 제품, 서비스 및 디지털 솔루션을 통해 고객의 유지보수 활동 개선 노력을 지원하는 신뢰할 수 있는 파트너입니다. 

핵심 정보

최대 20%

플랜트 생산 잠재력 중 비효율적인 유지보수 전략으로 손실되는 비중

출처: Deloitte

계획형 장비 유지보수 전략 

계획형 장비 유지보수 관리 전략은 문제가 고장으로 이어져 운영에 영향을 미치기 전에 그 근본 원인을 파악하고 해결하는 데 초점을 맞춥니다. 대형 장비 내부에는 프로세스에 매우 중요한 계별 계기가 포함되어 있을 수 있습니다. 이러한 계기들은 계획형 유지보수 전략의 가장 큰 수혜자입니다. 계획형 유지보수 접근 방식을 도입하면 가동 중단을 줄여 생산성을 높이고 비용을 절감할 수 있습니다.

계획형 유지보수는 크게 두 가지 유형으로 구분됩니다.

예방 유지보수

예방 유지보수는 고장과 파손의 예방을 목적으로, 제조사 권장사항에 따라 정기적으로 또는 일정에 따라 교정, 세척, 윤활, 검사 등의 유지보수 작업을 수행하는 데 초점을 맞춥니다.

예측 유지보수

예측 유지보수는 연결된 센서를 통해 제공되는 성능 데이터를 이용하여 잠재적 고장이나 문제 발생 시점을 사전에 예측하고 그에 맞춰 유지보수 일정을 계획하는 전략입니다.

사후 대응적 장비 유지보수 전략

사후 대응적 장비 유지보수 전략은 장비 또는 개별 계기가 고장 직전이거나 이미 고장 난 후에 가동 중단, 문제, 수리 등을 처리하는 방식으로, 이른바 '고장 시까지 운용(run-to-failure)' 접근법을 따릅니다. 사후 대응적 전략을 적용하려면 긴급 수리를 위한 신속 대응 시스템과 현장 인력 교육이 필요하며, CMMS(설비 보전 관리 시스템)와 같은 도구를 이용해 고장을 추적 및 문서화하고, 트렌드를 파악하고, 필요에 따라 작업 지시서를 발행합니다.

일반적인 사후 대응적 유지보수는 다음과 같습니다. 

상태 기반 유지보수

상태 기반 유지보수는 장비 상태(예: 진동, 온도 또는 압력, 장비 유지보수 상태 정보)를 지속적으로 모니터링하여 장비 마모의 초기 징후나 진행 중인 고장까지도 감지하기 때문에 필요할 때만 유지보수 작업을 계획할 수 있습니다. 

장비 수명 연장 및 성능 향상

올바른 장비 유지보수 관리 전략을 수립하는 것은 장비 전체뿐만 아니라 개별 계기의 수명을 연장하고 최고 수준의 성능을 확보하기 위한 열쇠입니다. 효과적인 장비 유지보수 관리 전략은 예측 유지보수, 예방 유지보수, 사후 대응적 유지보수 중 하나를 선택하는 것이 아니라 이들을 적절히 조합한 통합 전략을 구축하는 것입니다. 유지보수에는 단 하나의 정답이 없으며, 한 플랜트에서 효과적인 전략이 다른 플랜트에는 적합하지 않을 수도 있습니다. 장비 유지보수 전략은 위험도, 규제 요건 및 비용에 따라 플랜트와 산업별로 달라져야 합니다. 

장비 유지보수 관리의 목표는 가동 중단을 줄이고, 신뢰성을 확보하고, 비용을 절감하는 것입니다. 장비 유지보수 관리를 올바르게 실행할 경우 측정 장비의 수명을 크게 연장할 수 있습니다. 예방 유지보수, 예측 유지보수, 상태 기반 유지보수를 포함한 복합적 유지보수 접근 방식을 채택하면 자산 성능에 대한 총체적 시각을 확보할 수 있습니다. 또한 부품 관리 프로세스를 도입하고 고품질 부품을 사용하면 자산을 지속적으로 원활하고 효율적으로 운영할 수 있습니다. 

효과적인 장비 유지보수 관리의 9가지 핵심 요소 

유지보수 관리 전략의 구현은 단순히 장비와 계기 자체를 관리하는 것을 넘어, 플랜트 전체의 운영 역량을 최상으로 유지하는 데 필수적입니다. 플랜트가 최대의 성능을 발휘하도록 하기 위해 고려해야 할 주요 요소는 다음과 같습니다.

예측 유지보수와 예방 유지보수를 통해 인사이트를 실질적 성과로 전환

플랜트마다 고유한 특성과 유지보수 관리에 관한 각각의 요구사항을 있습니다. 예방 유지보수와 예측 유지보수는 신뢰성, 효율성 그리고 인사이트를 새로운 수준으로 끌어올릴 수 있는 잠재력을 제공합니다. 

미주

디지털화에 대해 더 자세히 알아보기