폐수 내 인산염 제거의 자동화

한계값 준수, 침전제 소비 최적화, 슬러지 거동 개선

침전제 주입을 최적화하여 비용 절감 효과를 극대화해 보십시오! 플랜트에서 한계값을 준수하고 필요 이상의 침전제를 사용하지 않을 경우 주입량은 최적의 수준으로 유지됩니다. 어떻게 하면 인산염 침전을 최적화할 수 있을까요? Liquiline Control 시스템을 사용하면 가능합니다. 이 시스템은 실제 부하와 인 한계값에 따라 자동으로 침전제를 주입하여 인산염 침전을 최적화합니다.

엔드레스하우저의 자동화된 Liquiline Control 솔루션은 실제 부하 및 개별 한계값에 따라 침전제 분배 펌프를 제어합니다. ©Endress+Hauser

엔드레스하우저의 자동화된 Liquiline Control 솔루션은 실제 부하 및 개별 한계값에 따라 침전제 분배 펌프를 제어합니다.

인산염 제거의 자동화를 통해 배출구에서 일관된 인산염 농도를 유지할 수 있습니다. ©Endress+Hauser

인산염 제거의 자동화를 통해 폐수 처리 플랜트에서 저부하 또는 고부하 단계에서 낮은 인산염 농도를 보장할 수 있습니다.

Liquiline Control works with iron-based, aluminum-based and mixed phosphate precipitants. ©Endress+Hauser

Liquiline Control은 철 계열 침전제, 알루미늄 계열 침전제 또는 혼합 침전제 모두에 사용 가능합니다. 여름과 겨울에 각기 다른 화학 물질을 사용하고 싶을 경우 언제든 침전제를 변경할 수 있습니다.

The Liquiline System CA80PH orthophosphate analyzer supports chemical phosphate precipitation. ©Endress+Hauser

오르토인산염 분석계인 Liquiline System CA80PH는 신뢰성 있고 재현 가능한 측정값을 제공하며, Liquiline Control은 정화조로 투입되는 침전제의 양을 조절합니다.

Chemical phosphate precipitation ensures reliable removal of phosphorus from the wastewater. ©Endress+Hauser

Liquiline Control 시스템을 통해, 폐수 처리 시 신뢰할 수 있는 인산염 제거를 보장하며, 폐수 처리 플랜트에서 화학 인산염의 투입량을 자동화할 수 있습니다. .

인 vs 인산염 - 어떤 값이 중요할까요?

폐수가 "정화"된 것으로 분류되려면 여러 영양염류 중에서도 인 함량을 반드시 줄여야 합니다. 인은 다양한 지점에서 침전제를 주입하여 폐수에서 제거합니다. 그러나 인은 완전히 제거할 수 없고, 인산염의 형태로 존재하는 부분만 제거할 수 있습니다. 인 값은 WWTP 배출구를 모니터링하는 데 사용되고, 인산염 값은 침전을 제어하는 데 사용됩니다.

인산염 침전의 과제

철염이나 알루미늄염은 일반적으로 사용되는 침전제입니다. 침전제를 너무 많이 주입하면 염분과 슬러지 양이 증가할 수 있습니다. 염분이 너무 많으면 물 속의 이온 수가 증가해 pH 값을 변화시키고 결국 시스템의 부식을 초래할 수 있습니다. 슬러지 양이 많으면 처리 비용이 상승합니다. 마지막으로 침전제를 과다 주입하면 보통 매우 고가인 침전제를 낭비하게 됩니다.

EU 물 관리 기본 지침(Water Framework Directive, WFD)은 폐수 처리 플랜트의 배출 값에 직접적인 영향을 주는 지표수의 환경 목표를 규정합니다. 배출되는 인의 한계값은 플랜트 규모에 따라 다르고 일반적으로 1 ~ 2 mg/l입니다. 지역별 상황에 따라 필요한 경우, 예를 들어 폐수 처리 플랜트의 방류수가 주의를 요하는 수역으로 방류되는 경우 한계값이 훨씬 낮아질 수 있습니다.

Liquiline Control을 통한 자동 인산염 제거

인산염 농도는 보통 날씨, 시간 및 폐수 네트워크로 폐수를 내보내는 방류 시설의 특성에 따라 크게 변동합니다. 이러한 변동에 대처하기 위해 Liquiline Control은 부하에 따라 침전제를 주입합니다.

즉, 제어 시스템이 폭기조의 현재 인산염 값과 현재 WWTP를 통해 흐르는 폐수의 양을 고려합니다. 인산염에 대해 설정한 목표 값에 도달하고 인 한계값을 준수할 때까지 침전제가 계속 주입됩니다. 또한 침전제의 과다 주입을 방지해 염분과 슬러지 양의 증가를 막습니다.

장점

  • 유입수 양이 변동하고 부하 피크가 높은 경우에도 지정된 인 배출 값을 완벽히 준수

  • 인산염 침전제 소비 최적화

  • 2개의 주입 펌프를 동시에 제어

  • 철 계열 침전제, 알루미늄 계열 침전제, 혼합 침전제 사용 가능

  • 언제든지 수동 작동으로 전환해 완전한 프로세스 제어 가능

다운로드