키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

합성고무 생산 최적화 — 모든 배치를 성공적으로 수행하는 방법

중합 반응 속도론과 미세구조에 대한 실시간 Raman 정보를 통해 조기에 프로세스를 제어하여 수율을 높이고, 일관성을 강화하며, 합성고무 생산의 사이클 시간을 단축할 수 있습니다.

화학 폴리머 합성고무 플랜트 이미지
소개

합성고무 중합 프로세스의 성능 손실

솔루션 스티렌 부타디엔 고무(Solution Styrene Butadiene Rubber, SSBR) 및 에멀전 스티렌 부타디엔 고무(Emulsion Styrene Butadiene Rubber, ESBR) 생산에서는 수율, 일관성 및 생산성 손실의 대부분이 배치 내부에서 발생합니다. 이는 반응 속도론과 미세구조의 변화 과정을 실시간으로 확인할 수 없기 때문입니다. 이러한 정보를 확보하지 못하면 조기에 프로세스를 제어하거나, 배치가 진행 중인 상태에서 더 이른 시점에 반응 종결점을 검증할 기회를 놓치게 됩니다. 그 결과 공간-시간 수율과 유효 반응기 생산 능력을 높일 수 있는 결정을 적시에 내리지 못하게 됩니다. 종결점 판단이나 조정과 같은 중요한 결정이 오프라인 샘플링과 실험실 분석에 걸리는 시간 때문에 지연되는 경우가 많습니다. 이러한 지연은 단순히 품질에만 영향을 미치는 것이 아닙니다. 반응이 이미 최적 종결점에 도달했음에도 불구하고 반응기를 계속 점유하게 되어 반응기가 연간 생산할 수 있는 배치 수를 제한하는 원인이 됩니다.

합성고무의 핵심 물성은 중합 과정에서 형성되기 때문에 적절한 반응 시점을 놓치면 이를 회복할 수 없습니다. 대부분의 고무 생산은 과도한 중합을 방지하기 위해 쇼트스톱 전략을 사용하여 최적 전환율에 도달하기 전에 반응을 종료합니다. 이로 인해 제품 전환율을 충분히 활용하지 못하고, 배치 간 변동성이 증가하며, 비용이 많이 드는 스트리핑 및 회수 프로세스가 필요해집니다. 그 결과 등급 저하 제품이나 규격 미달 제품이 발생하며, 이는 반응기 가동률, 생산 능력, 운영 수익성을 직접적으로 저하시킵니다.

인사이트

인라인 Raman 분광법을 통해 확인할 수 있는 정보

인라인 Raman 분광법합성고무 반응기 내부의 반응 영역에서 직접 화학적 정보를 제공하고, Mooney 점도 및 전환율 목표 달성을 위한 종결점 모니터링의 정밀도를 향상시킵니다. Raman 프로브는 배치가 진행되는 동안 실제 온도 및 압력 조건에서 반응 혼합물 자체의 화학 조성을 측정합니다. 이를 통해 지연되거나 외부 샘플에 의존하지 않고 폴리머 사슬이 형성되는 지점에서 반응 속도론과 미세구조 변화 과정을 현장에서 연속적으로 확인할 수 있습니다.

실시간 Raman 모니터링을 통해 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다.

  • 모노머 소비량(부타디엔 및 스티렌)
  • 배치 전 과정에 걸친 반응 속도론
  • 미세구조 변화(cis, trans, vinyl, styryl)
  • 유리 전이 온도(Tg)에 영향을 미치는 이성질체 분포
  • 조기 폴리머 블록 형성 및 응집 위험

이러한 측정이 인라인 방식으로 수행되기 때문에 반응 거동을 실험실 데이터로부터 나중에 재구성하는 것이 아니라 변화하는 과정 그대로 실시간으로 관찰할 수 있습니다.

실행

반응 가시성이 운영 의사결정에 미치는 영향

이러한 정보는 반응기 내부에서 배치가 진행되는 동안에 생성되기 때문에 운영자는 더 이상 수 시간 간격으로 채취한 실험실 샘플을 바탕으로 값을 추정할 필요가 없습니다.

배치 진행 중 반응 속도론과 미세구조를 연속적으로 확인할 수 있게 되면 운영 제어 방식을 사후 대응형에서 선제 대응형으로 전환할 수 있습니다. 운영자는 이미 발생한 상황을 뒤늦게 파악하는 대신, 편차가 확대되기 전에 배치 진행 중에 직접 개입할 수 있습니다.

Raman 정보를 통해 다음과 같은 조치가 가능합니다.

  • 종결점 판단에 대한 신뢰도 향상
  • 미세구조 변화 발생 시 즉각적인 공급 또는 조건 조정
  • 배치 진행 중 실시간 진행 여부 결정
  • 지연된 반응을 촉진하기 위한 조치(예: 개시제 또는 모노머 추가) 여부를 판단할 수 있는 확정적 정보 제공
  • 고온, 고압 반응기에서 위험 물질을 수동 샘플링하는 작업 방지

데이터 기반 종결점 판단은 단순한 제어 개선이 아니라 생산 능력을 향상시키는 핵심 수단입니다. 종결점을 실시간으로 검증할 수 있게 되면 실험실 분석 결과를 기다리지 않고 목표 전환율과 미세구조를 달성하는 즉시 배치를 종료할 수 있습니다. 불필요한 반응 시간을 1시간이라도 줄일 수 있다면, 이는 곧바로 공간-시간 수율 향상과 동일한 반응기 용적에서 연간 생산 능력 증가로 나타납니다. 중요한 것은 더 많은 데이터를 생성하는 것이 아니라, 반응 거동이 변화할 때 의사결정에 활용할 수 있는 가시성을 확보하는 것입니다.

제조용 화학 반응기 이미지 ©Endress+Hauser

고무 반응기 내의 정밀 배치 제어

합성 폴리머 제조 프로세스에서 배치 품질과 생산성은 반응 중에 가장 큰 위험에 노출됩니다. 인라인 Raman 모니터링은 모노머 전환율과 미세구조 변화를 반응기 내부에서 연속적으로 가시화하여 프로세스 제어를 실험실 확인 방식에서 실시간 배치 정보 기반으로 전환합니다. 종결점은 배치가 진행되는 동안 검출되며, 실험실 결과가 아닌 실제 반응 상태를 기준으로 더 이른 시점에 검증된 종료점을 설정할 수 있습니다. 또한 규격 미달 제품이 생산되기 전에 수정 조치를 취할 수 있으며, 결정 역시 반응 후가 아닌 반응 중에 이루어집니다.

이를 통해 더 예측 가능한 배치 사이클, 더 엄격한 물성 제어, 더 높은 유효 반응기 처리량을 실현하여 배치 후 보정이 아닌 설계 단계에서부터 비용을 절감하고 공간-시간 수율을 향상시킬 수 있습니다.

측정 가능한 가치

반응 정보를 실질적인 생산성 향상으로 연결

SSBR 및 ESBR 중합 프로세스에서는 의사결정의 지연이 곧 쇼트스톱 전략의 사용, 긴 배치 유지 시간, 긴 사이클 타임, 높은 변동성 및 수율 손실로 이어집니다. 인라인 Raman 분광 모니터링은 종결점을 더욱 정밀하게 검출하고 미세구조를 연속적으로 추적하여 일관성을 향상시키는 동시에 배치 시간을 단축할 수 있도록 지원합니다.

생산업체는 일상 운영에서 다음과 같은 성과를 누릴 수 있습니다.

  • 조기 종결점 검출 및 배치 승인
  • 배치 간 변동성 감소
  • 물성 제어를 유지하면서 수율 향상
  • 사이클 시간 단축으로 반응기 가동률 향상
  • 수동 추출 샘플링이 불필요해져 운영 안전성 향상

이러한 성과는 프로세스 후 보정을 통해서가 아니라 배치 중에 실현됩니다.

실질적인 관점에서 볼 때 배치를 조기 검증하여 종료할 수 있다는 것은 반응기당 연간 판매 가능 생산 톤수의 증가를 의미하며, 결과적으로 프로세스 정보가 실질적인 재무적 수익으로 연결됩니다.

합성고무 플랜트에서의 가치 실현

인라인 Raman 분광법은 다음과 같은 방식으로 적용됩니다.

  • ATEX 인증 Raman 분석기와 침적형 또는 바이패스형 프로브
  • 고온 및 고압 환경에서 연속 측정
  • 가스 크로마토그래피(GC) 및 핵자기공명분석(NMR)으로 검증된 실시간 스펙트럼 모델
  • 실험실 → 파일럿 → 상용화 생산으로 이어지는 단계적 도입을 통해 모델 및 프로세스 노하우 유지

Raman 기술은 기존 제어 시스템을 대체하는 것이 아니라, 기존에는 확인할 수 없었던 반응 변수를 배치 운영 중에 제어 및 최적화에 활용할 수 있도록 함으로써 기존 시스템을 보완합니다.

합성고무 중합 프로세스에서 검증된 기술

인라인 Raman 모니터링은 수십 년간 부타디엔 기반 고무 및 니트릴-부타디엔 고무를 포함한 합성고무 생산 프로세스에 적용되어 왔습니다. 모노머 전환율과 미세구조를 실시간으로 측정하여 신규 제품 등급의 실험실-프로세스 전환 시간을 단축하고, Tg에 영향을 미치는 핵심 물성의 제어 일관성을 향상시키고, 위험 단계에서 수동 샘플링을 제거하여 운영 안전성을 높이는 데 기여했습니다.

운영 적용

Raman 분광법이 내 프로세스에 적합할까요?

Raman 분광법 도입 준비도를 평가하기 위한 팁과 간단한 자가 진단 체크리스트를 통해 Raman 분광법이 화학 프로세스에 제공할 수 있는 잠재적 가치를 확인해 보세요.

주요 제품 특징 

Raman 분광 시스템 살펴보기

/
엔드레스하우저의 전문성

왜 엔드레스하우저인가?

엔드레스하우저는 프로세스 분석 기술(PAT)을 중합 워크플로우에 직접 통합하여 합성고무 생산업체가 예측 가능한 고성능 배치 운영을 실현할 수 있도록 지원합니다.

  • 중합 및 엘라스토머 화학 프로세스에 대한 깊이 있는 전문성
  • 방폭 환경에 적합한 견고한 Raman 시스템
  • 우수한 엔지니어링 역량과 장기적인 파트너십
  • 강력한 현지 기술 지원을 갖춘 광범위한 글로벌 서비스 네트워크

엔드레스하우저는 개발 단계부터 상용화 생산에 이르기까지 배치가 진행되는 동안에 모든 배치를 효과적으로 제어할 수 있도록 지원합니다.

FAQ

알아두면 유용한 필수 정보

다음 단계

문의하기

엔드레스하우저의 화학 산업 전문가와 함께 당면한 프로세스 과제를 논의해 보세요. 엔드레스하우저가 지원해 드리겠습니다.

미주

추천 콘텐츠