Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global
전 세계 엔드레스하우저 직원들은 올해 그룹의 70주년을 다양한 행사에서 축하하는 동시에 특별한 방식으로 좋은 대의를 위해 노력하고 있습니다. 엔드레스하우저 워터 챌린지의 일환으로 직원들은 달리기 및 기타 신체 활동을 통해 베트남 물 프로젝트를 위한 기부금을 모았습니다. 캠페인은 이제 두 번째 라운드로 향하고 있습니다.
엔드레스하우저 워터 챌린지는 2019년에 시작되었습니다. 이 이니셔티브를 통해 직원들은 달리기, 자전거 타기, 수영 또는 기타 스포츠 활동에 참여하여 미리 정해진 거리를 걷고 사람들에게 깨끗한 물을 제공하는 데 사용되는 특정 금액을 기부합니다. 엔드레스하우저는 안전하고 경제적이며 지속 가능한 물 공급에 대한 기업의 약속을 비영리 부문으로 확대하고 있습니다.
엔드레스하우저 임직원들은 다양한 팀 활동을 통해 70일 만에 지구 한바퀴 일주를 성공했습니다. 40,075km 지점은 불과 5주 만에 도달했습니다. Endress+Hauser Water Challenge는 전 세계 직원들을 동참하고 있으며, 캠페인은 이제 두 번째 지구 일주를 목표로 하고 있습니다.
올해 Endress+Hauser Water Challenge는 라오스와 캄보디아 국경 근처에 있는 중부 고원 지역의 베트남 꼰뚬(Kon Tum) 지방에서 프로젝트를 지원합니다. 이 프로젝트는 간선 도로에서 약 10km 떨어진 기반 시설이 거의 없는 90가구 마을에 깨끗한 식수를 제공할 것입니다. 마티아스 알텐도르프 CEO는 "이 프로젝트를 통해 1,000명이 넘는 사람들의 삶을 지속적으로 개선할 수 있습니다."라고 강조합니다.
기부금은 지하수를 펌프로 운반한 다음 역삼투압을 통해 걸러내고 정화하는 마을 중앙의 워터 하우스 건설에 사용됩니다. 태양 전지판은 낮 동안 필요한 전기를 생성합니다. 또한 프로젝트의 일환으로 마을 광장이 재설계되고 진입로가 새롭게 증축될 예정입니다.
Endress+Hauser Vietnam은 현지 대표인 NK Engineering와 함께 프로젝트를 진행할 예정입니다. 엔드레스하우저는 2020년 첫 번째 워터 챌린지 프로젝트를 베트남에서 완료한 바 있습니다.
파일 크기: |
7.8 MB |
파일 이름: |
Endress_Hauser_Anniversary_Water Challenge.zip |
Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global