데이터센터 냉각 최적화와 인프라 효율성 향상을 통한 안정적인 운영 실현
정밀한 측정과 시스템 수준의 제어를 통해 데이터센터 냉각을 최적화하여 증가하는 열 부하에 대응하면 인프라 및 에너지 효율을 높이고, 가동 중단 위험을 줄이며, 안정적이고 미래에 대응하며 확장 가능한 운영을 실현할 수 있습니다.
요약
- AI, 머신러닝, 고성능 컴퓨팅의 확산으로 전력 밀도와 열 부하가 증가하면서 데이터센터 냉각 기술이 빠르게 발전하고 있습니다.
- 하이브리드 및 액체 냉각 방식은 공랭 방식의 한계를 넘어 효율적으로 열을 제거하고 안정적인 운영을 실현하기 위한 필수 요소가 되고 있습니다.
- 액체 분석을 통해 유량, 온도, 압력, 냉각 유체 품질을 연속적으로 정확하게 측정하면 효율성을 높이고, 위험을 줄이고, 확장 가능한 운영을 실현할 수 있습니다.
지금 데이터센터 냉각 최적화가 중요한 이유
핵심 정보
인공지능(AI), 머신러닝, 고성능 컴퓨팅(HPC)의 확산으로 인해 전력 밀도와 발열량이 전례 없는 수준으로 증가하면서 데이터센터 냉각 최적화가 전략적 최우선 과제가 되고 있습니다 . 최신 GPU(Graphics Processing Unit) 또는 TPU(Tensor Processing Unit) 기반 플랫폼의 워크로드는 기존 IT 환경의 CPU(Central Processing Unit) 기반 시스템보다 최대 10배 더 많은 에너지를 필요로 하며, 훨씬 더 많은 열을 발생시켜 냉각 시스템을 물리적, 운영적 한계까지 밀어붙이고 있습니다. 냉각은 데이터센터 에너지 소비의 최대 40%를 차지하기 때문에 , 비효율적인 냉각은 운영 비용, 지속 가능성 목표 달성, 인프라 확장에 직접적인 영향을 미칩니다.
핵심 정보
최신 데이터센터를 위한 최적의 냉각 아키텍처 선택
하이브리드 및 액체 냉각식 데이터센터 시스템에서 효율적인 열 제거를 지원하는 냉각탑.
실제 환경에서 최적의 데이터센터 냉각 최적화 전략은 워크로드 밀도, 칩 요구사항, 시설 설계, 장기적인 확장성 목표에 따라 달라집니다 . 기존의 공랭 방식은 특히 랙 밀도가 낮거나 혼합된 환경 그리고 외기 온도가 낮아 프리 쿨링의 효과를 활용할 수 있는 지역에서 여전히 널리 사용되고 있습니다. 또한 핫 아일 및 콜드 아일 컨테인먼트와 같은 공기 흐름 최적화 전략은 공기 재순환을 줄이고 열 관리를 개선하여 냉각 효율을 더욱 높여줍니다. 업계 자료에 따르면 현재 전 세계 대부분의 데이터센터는 랙당 10~30 kW 수준의 중간 전력 밀도에서 운영되고 있으며, 이러한 환경에서는 공랭 방식이 여전히 효과적입니다 .
그러나 AI, HPC, TPU 및 GPU 기반 워크로드가 급증하면서 전력 밀도와 발열량 역시 크게 증가하고 있습니다. 그 결과 에너지 효율 저하와 집중된 열 부하의 관리 한계 등 공랭 방식의 한계가 뚜렷이 드러나고 있습니다.
이러한 과제를 해결하기 위해 액체 냉각 시스템은 고밀도 데이터센터 운영을 지원하는 핵심 기술로 자리 잡고 있습니다 . 주요 데이터센터 액체 냉각 기술로는 다음이 있습니다.
- 후면 도어 열교환기(RDHx)
- 직접 칩(D2C) 액체 냉각
- 초고밀도 애플리케이션을 위한 액침 냉각
데이터센터 액체 냉각 기술은 공랭 방식보다 열을 더 직접적이고 효율적으로 제거하여 랙 밀도가 높은 고성능 컴퓨팅 환경에서 열 관리와 제어를 향상시킵니다. 또한 액체 냉각 방식은 에너지 소비를 줄여 전반적인 운영 비용 절감에도 기여합니다. 일부 경우에는 칩 자체의 냉각 요구로 인해 내부 및 외부 열전달 루프 간에 완전한 액체 냉각 방식은 아니더라도 최소한 하이브리드 방식으로의 전환이 이미 진행되고 있습니다.
상당수의 최신 대규모 데이터센터에서는 하이브리드 냉각 아키텍처를 도입하여 데이터센터 냉각 성능을 최적화하고 있습니다. 이 시스템은 일반적으로 랙 수준의 액체 냉각과 외기로 열을 방출하는 드라이 쿨러를 결합함으로써 중앙 칠러 설비가 1차 냉각 루프의 액체를 필요한 입구 온도까지 다시 냉각하는 부담을 줄입니다. 이를 통해 수요 증가에 대응하면서 에너지 효율, 성능 및 인프라 확장성을 최적화할 수 있습니다.
이러한 액체 냉각 또는 하이브리드 시스템에서는 냉각 분배 장치(CDU)가 핵심적인 역할을 수행합니다. CDU는 1차 및 2차 냉각 루프 간의 열 전달을 관리하여 정밀한 온도 제어와 안정적인 열 조건을 유지하고 동적인 부하 조건에서도 시스템이 효율적으로 작동하도록 지원합니다. 다양한 데이터센터 냉각 기술과 아키텍처에 대해 자세히 알아보세요.
엔드레스하우저의 전문가와 함께 당면한 과제를 논의해 보세요
엔드레스하우저의 전문가는 언제 어디서나 여러분을 지원할 준비가 되어 있습니다.
측정 기반 냉각 최적화: 핵심 변수의 측정과 제어를 통한 성능 및 신뢰성 향상
엔드레스하우저는 첨단 측정 기술을 통해 데이터센터에서 냉각 시스템의 효율을 향상시킬 수 있도록 지원합니다.
어떤 냉각 기술을 사용하든 최적화의 핵심은 복잡하게 상호 연결된 시스템 전반에 걸쳐 안정적인 조건을 유지하는 것입니다. 효과적인 냉각을 위해서는 열 전달, 전력 사용 효율(PUE), 물 사용 효율(WUE), 시스템 신뢰성에 직접적인 영향을 미치는 물리적, 화학적 변수들을 지속적으로 제어해야 합니다.
바로 이 지점에서 측정이 필수적인 역할을 합니다. 정밀하고 신뢰할 수 있는 스마트 측정 솔루션은 냉각 루프 전반에 걸쳐 이러한 변수들을 능동적으로 제어하고 안정화하는 데 필요한 정보를 제공합니다. 유량은 모든 랙에서 균일하게 열이 전달되도록 적절한 균형을 유지해야 하며, 온도 안정성은 핫스팟과 과도한 냉각을 방지하는 데 필수적입니다. 또한 압력 모니터링은 막힘, 누설, 불균형 또는 펌프 관련 문제가 성능에 영향을 미치기 전에 미리 감지하는 데 도움이 됩니다. 액체 냉각 환경에서는 오염, 부식 또는 파울링이 시간이 지남에 따라 열 전달 효율을 떨어뜨리고 인프라를 손상시킬 수 있기 때문에 액체 분석이 냉각 유체 품질에 결정적인 역할을 합니다.
이러한 변수들을 정확하고 신뢰성 있게 측정하면 비효율과 편차를 조기에 발견할 수 있기 때문에장애가 발생한 후 대응하는 대신 성능을 선제적으로 최적화할 수 있습니다. 산업용 측정 솔루션은 높은 정확도와 장기적인 안정성은 물론, 까다로운 운영 조건에서도 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.