Raman 분석기를 통한 바이오리액터 컨트롤러 혁신
Raman 기술과 Catalyx OpenBIO® 바이오리액터 컨트롤러를 통한 효율성 향상
한 제약업체는 펜실베이니아를 포함한 여러 사업장에 30대 이상의 엔드레스하우저 Raman 분석기를 통합 설치했습니다. Rxn2 및 Rxn4 모델을 포함해 여러 분석기들이 R&D 및 제조 현장에 구축되었습니다. Raman 데이터는 Catalyx OpenBIO® 바이오리액터 컨트롤러를 통해 사내 바이오리액터 제어 플랫폼에 통합되어 공급량을 실시간으로 조절하는 데 활용되었습니다. 이러한 통합을 통해 세포 성장 조건을 최적화하여 일관된 생물학적 프로세스 성능을 확보할 수 있었습니다.
Raman 분석기 사용 시 장점
Catalyx OpenBIO® 바이오리액터 컨트롤러와 Raman 분석기 및 프로브를 도입함으로써 효율성을 향상시키고 수율과 처리 가능 배치 수를 극대화해 매년 유닛당 약 30만 달러의 투자 수익(ROI)을 달성했습니다.
바이오리액터 컨트롤러를 둘러싼 과제
이 제약업체의 주요 과제는 기술자와 연구자들의 업무 효율성을 향상시키는 것이었습니다. 기존에는 용기에서 수작업으로 샘플을 추출하여 실험실에서 분석한 후 이를 이용해 공급량을 조절했습니다. 이러한 수동 프로세스는 시간이 많이 소요되고 오염되기 쉬워 샘플의 무결성과 데이터의 정확성을 저해할 수 있었습니다.
Raman 분석기를 통한 바이오리액터 컨트롤러 프로세스 개선
이 제약업체가 찾은 해결책은 Catalyx의 Catalyx OpenBIO® 바이오리액터 컨트롤러 플랫폼과 엔드레스하우저의 Raman Rxn2 및 Rxn4 분석기와 Rxn-10 프로브를 함께 구축하는 것이었습니다. 엔드레스하우저의 광학 분석 측정 계기와 Catalyx의 플랫폼을 이용해 바이오리액터에서 포도당 농도를 측정하고 이 데이터를 기반으로 즉각적으로 공급량을 조절해 세포 성장을 위한 최적의 조건을 확보할 수 있었습니다.
바이오리액터 컨트롤러는 실험실 자동화 시스템과 어떻게 통합되나요?
바이오리액터 컨트롤러는 실시간 Raman 데이터를 제어 플랫폼으로 직접 가져와 실험실 자동화 시스템과 통합함으로써 이전에는 수동 오프라인 작업이었던 워크플로우를 자동화할 수 있도록 지원합니다. 예를 들어, Catalyx OpenBIO® 바이오리액터 컨트롤러는 엔드레스하우저의 Raman 분석기 및 Rxn-10 프로브와 연결되어 포도당 농도와 같은 주요 파라미터를 연속적으로 측정하고 이 정보를 기반으로 공급량을 자동으로 조절하여 최적의 바이오리액터 조건을 유지합니다.
바이오리액터 컨트롤러를 선택할 때 어떤 기능에 주목해야 하나요?
실시간 데이터 통합(예: Raman 기반 제어), 모든 용기 또는 센서와 호환되는 개방형 아키텍처, 원활한 시스템 통합을 위한 OPC UA 연결 지원, S88 레시피 기반 작동을 통한 일관성 및 확장성 제공, 감사 추적을 통한 데이터 무결성 강화, 수동 샘플링을 없애 오염 위험을 줄이고 배치 처리 속도를 높이는 자동화 기능을 갖춘 컨트롤러를 찾으십시오.
Raman 분광법의 장점은 무엇인가요?
Raman 분광법은 실시간으로 현장에서 프로세스 정보를 제공하여 화학적 조성 및 반응 진행 상황을 즉각적으로 확인할 수 있습니다. 이 기술은 특정한 분자 지문을 제공하여 물질과 미묘한 화학적 변화를 정밀하게 식별할 수 있습니다. Raman 분광법은 샘플 준비가 필요 없고, 수용액 환경에서도 사용할 수 있으며, 비파괴 분석을 지원하고, 유리나 폴리머 포장을 투과하여 측정할 수 있습니다.
엔드레스하우저: 미국의 산업 자동화 전문기업
엔드레스하우저는 미국에서 활동하는 최대 규모의 산업 자동화 및 프로세스 측정 기업 중 하나입니다. 유량, 레벨, 압력, 온도 및 액체 분석을 위한 측정 및 자동화 기술과 프로세스 산업을 위한 첨단 디지털 솔루션을 제공합니다. 엔드레스하우저는 미국 내에 65만 평방피트가 넘는 제조 시설과 전국적인 판매 및 서비스 네트워크를 구축하여 다양한 산업 분야의 고객들을 지원하고 있습니다.
문의처
저희 제품에 관심이 있으십니까? 해당 작업 용도에 대해 상담받고 싶은신가요?