키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

안전하고 효율적인 메탄올 사용

엔드레스하우저의 스마트 측정 기술을 신뢰하는 Everllence

Everllence는 해운 업계를 더욱 기후 친화적으로 만들기 위해 메탄올을 연료로 사용하는 혁신적인 엔진 개발에 주력하고 있습니다. 이를 위해 최고 수준의 안전성, 정밀성 및 자동화 기준을 충족하는 새로운 메탄올 탱크 설비를 구축했습니다. 엔드레스하우저는 충진부터 저장과 분배까지 모든 주요 측정 포인트에 적합한 측정 기술을 제공하고 있습니다.

엔드레스하우저의 스마트 측정 기술을 신뢰하는 Everllence ©Stefan Hobmaier

Everllence 아우크스부르크 테스트 설비의 메탄올 테스트 엔진

결과

  • Everllence의 새로운 메탄올 탱크 설비는 완전히 자동화되어, 폭발 위험이 있는 구역에서 더 이상 수동 개입이 필요하지 않습니다.

  • Heartbeat Technology와 Bluetooth 액세스를 통해 테스트 시간이 크게 단축되고 유지보수 작업이 더욱 간편해졌습니다.

  • SIL 인증 계기와 이중화 측정을 통해 최고 수준의 운영 안전성과 가용성을 확보했습니다.

  • 통합된 운영 방식으로 누구나 직관적으로 운영할 수 있습니다.

  • 엔드레스하우저는 복잡한 요구사항에도 불구하고 일정에 맞춰 문제없이 프로젝트를 완료해 뛰어난 납기 준수 능력을 입증했습니다.

과제

Everllence의 새로운 메탄올 탱크 설비는 매우 엄격한 안전 요건을 충족하면서 수동 개입 없이 완전히 자동화된 방식으로 안정적으로 운영되어야 합니다. 테스트 벤치에 기후 친화적인 메탄올을 지속적으로 공급하기 위해서는 ATEX 환경에서 레벨부터 온도까지 모든 값을 정밀하게 측정해야 합니다. 특히 화재의 조기 감지, 지속적인 불활성화, 이중벽 탱크의 안전한 모니터링 등이 매우 중요한 요소입니다.

엔드레스하우저의 솔루션

메탄올 탱크 설비에는 레벨 모니터링부터 온도 측정까지 종합적인 안전 개념이 필요합니다. 엔드레스하우저는 SIL 인증 센서, 자가 모니터링을 지원하는 Heartbeat Technology, 방폭 지역 출입 없이 유지보수를 수행할 수 있는 Bluetooth 액세스 등 모든 요구사항을 충족하는 솔루션을 개발했습니다. 또한 정밀한 측정과 통합된 운영 방식을 통해 까다로운 환경에서도 최고의 안전성과 효율성을 제공합니다.