Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

효율, 규정 준수 및 지속가능성을 높이기 위한 폐수 관리 전략

폐수 관리 및 슬러지 처리 운영을 최적화하는 방법

최신 폐수 처리 플랜트의 항공 사진
소개

전체 플랜트에서 폐수 관리 문제를 해결하는 방법

폐수를 관리할 때는 폐수 처리 공정의 모든 단계에서 운영 효율, 지속가능성 및 규제 준수 간의 균형을 유지해야 합니다. 폐수 수집 및 우수 관리부터 유입량 최적화에 이르기까지 다양한 작업을 처리하는 폐수 처리 플랜트는 적절한 비용 관리와 안정적인 처리 성능이 중요합니다. 예를 들어 생물학적 폐수 처리 과정의 에너지 사용량 절감, 최적화된 폴리머 주입 및 탈수를 통한 슬러지 처리 과정 개선, 바이오가스 생산, 그리고 디지털화를 활용한 투명성 제고 및 의사결정 강화가 우선적으로 이루어져야 합니다. 이와 동시에, 물 재사용에 대한 수요가 증가하고 규제 요건이 강화됨에 따라 플랜트를 더욱 스마트하게 효율적으로 운영해야 할 필요성이 커지고 있습니다.

주요 통계

핵심 정보

3,800억 m³

전 세계에서 매년 발생하는 폐수량

이러한 폐수량은 2030년까지 24%, 2050년까지 51% 증가할 것으로 전망됨(출처: United Nations University)

핵심 정보

11%에 불과

현재 전 세계에서 재사용되는 처리 폐수의 비율

(출처: ESG News)

생물학적 처리 공정의 개선 방안을 논의하는 폐수 전문가들 ©Endress+Hauser

생물학적 처리 공정의 개선 방안을 논의하는 폐수 업계 전문가들

전략

더욱 스마트하고 지속 가능한 폐수 처리 운영을 위한 최선의 전략은?

오늘날의 폐수 처리 과제를 극복하려면 전체 처리 공정에서 종합적인 접근 방식이 필요합니다. 주요 전략에는 유입 관리 최적화, 생물학적 처리의 에너지 사용량 절감, 슬러지 효율 극대화 등이 있습니다. 디지털화가 이루어지면 공정을 더욱 상세히 확인하고, 자동화를 개선하며, 물 재사용을 통해 중요한 자원을 보존할 수 있습니다. 동시에, 지속적인 규제 준수를 강화하고 회복탄력성을 높이려면 선제적인 모니터링과 보고가 필요합니다.

태블릿을 활용한 폐수 처리 공정 모니터링 ©Endress+Hauser
태블릿을 활용한 폐수 처리 공정 모니터링

철저한 폐수 관리 통제

이점

운영상의 과제를 정량화된 비즈니스 성과로 전환하는 방법

적절한 운영 및 디지털 전략을 구현하면 폐수 처리 플랜트의 효율을 높이고, 비용을 절감하며, 지속가능성을 제고하고, 장기적으로 규제 요건을 준수할 수 있습니다.

  • 운영 비용 절감
  • 에너지 소비 감소
  • 처리 효율 향상
  • 자원 회수율 제고
  • 운영 가시성 향상
  • 회복탄력성 상승
  • 규제 준수 강화
  • 물 재이용 사업 지원
  • 탄소 발자국 감소
  • 미래에 대비한 운영
고객 사례

폐수 처리 플랜트에서 미래에 대비하는 방법

ProRheno AG는 엔드레스하우저의 솔루션을 활용해 바젤의 폐수 처리 플랜트를 현대화하고 확장하여 처리 용량, 규제 준수, 지속가능성 및 환경 보호 역량을 개선했습니다.

“개방성, 지리적 접근성, 신뢰성 등 여러 요인을 검토하여 엔드레스하우저를 선정했습니다. 직원들과의 협업도 매우 만족스럽습니다.”
스위스 ProRheno AG의 프로젝트 매니저 로베르토 프라이(Roberto Frei)

태블릿을 사용해 현장에서 값을 확인하는 업계 전문가 ©Endress+Hauser

산업용 태블릿에 시각 정보로 표시된 공정 데이터

디지털화

투명성, 운영 효율 및 규정 준수에 디지털화가 반드시 필요한 이유

디지털화가 이루어지면 더욱 우수한 투명성, 지속적인 운영 정보 및 데이터 기반의 의사 결정을 통해 폐수 처리 플랜트의 역량을 강화합니다. 플랜트에 실시간 모니터링, 자동화된 보고 및 지능형 공정 최적화를 통합하면 운영 비용을 절감하고, 처리 성능을 향상시키며, 자산의 신뢰성을 높이고, 규제 준수를 강화하며, 지속가능성 목표를 달성할 수 있습니다.

규정 준수

규제 준수가 중요한 이유

규제 준수는 효과적인 폐수 관리의 핵심이며, 플랜트가 모니터링과 보고를 통해 환경을 보호하고, 공중 보건을 지키며, 투명성을 확보할 수 있게 합니다. 또한 신뢰할 수 있고 지속 가능하며 회복탄력성이 뛰어난 운영이 가능해집니다. 규제 준수는 폐수 수질, 영양 염류 배출, 슬러지 처리 및 배출물에 대한 제한을 규정하는 환경 규제 요건을 통해 이루어집니다. 플랜트에서는 당국이 정한 기준을 준수하고 있음을 입증하기 위해 지속적인 모니터링, 실험실 검사, 보고, 감사 및 공정 관리를 실시합니다.

폐수 관리를 최적화할 준비가 되셨나요?

지속 가능하고, 관련 규정을 준수하며, 비용 효율적인 폐수 관리를 위한 다음 단계를 시작해 보세요. 엔드레스하우저의 현지 전문가가 지원해 드리겠습니다.

문의 주시는 내용에 대해 최대한 상세하게 기재해 주시면, 보다 빠르고 정확한 응대가 가능합니다.

FAQ

폐수 관리의 주요 질문에 대한 답변

미주

추가 정보 알아보기