Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

우수 관리 시스템: 침수 및 배수망 월류 방지

지속적인 모니터링이 문제 해결에 도움이 되는 방식

한국 서울의 청계천은 폭우 시 배수로 역할을 합니다.

안전하고 규정을 준수하며 효율적인 공급망 운영을 위한 지속적인 모니터링

하수도 시스템이나 배수망은 우수, 생활 하수 및 산업 폐수를 처리 플랜트로 안전하게 보내는 통로입니다. 폭우가 내릴 때 플랜트의 최대 유입 용량이 한계에 도달하면 하수관로 넘침과 침수를 방지하기 위해 우수 저류조에 미처리 폐수를 일시적으로 저장합니다. 많은 플랜트에서는 법적 요건 준수와 효율적인 배수망 운영을 위해 계측 및 모니터링 기술을 활용하여 저류조 충수율, 수위, 방류량, 월류량을 지속적으로 모니터링합니다.

핵심 정보

25 mm 강우량

으로 불과 1헥타르의 토지에서 250 m³ 이상의 우수가 발생할 수 있으므로 침수와 하수관 월류를 방지하려면 신뢰할 수 있는 모니터링이 필수적입니다.

전자 유량계를 이용하는 직관 유입 유량 측정용 대형 배관 ©Endress+Hauser
전자 유량계를 이용하는 직관 유입 유량 측정용 대형 배관

Promag W 400 전자 유량계를 이용한 직접 유입 유량 측정

인사이트

하수관망의 신뢰할 수 있는 모니터링

하수관망은 유량 및 수위 모니터링을 통해 폐수량을 측정하고, 폐수 처리 플랜트가 설계된 수리학적 용량 범위 내에서 운영되게 합니다. 실시간 모니터링을 통해 집중 호우 시의 수리학적 부하 증가에 대한 조기 경보가 이루어지므로 월류 및 처리 중단을 방지하는 데 도움이 됩니다. 하수구 구간별 펌프 제어와 결합된 유량 및 수위 측정을 바탕으로 효율적으로 하수관망을 관리하고 안정적으로 폐수를 처리할 수 있습니다.

Promag W 400, Promag W 10과 같은 직접 유량 측정을 위한 전자 유량계는 폐수 환경에서도 안정적으로 성능을 발휘합니다.

비접촉식 계기를 이용한 개방형 배수관 모니터링 ©Endress+Hauser

FlexView FMA90 및 Micropilot FMR20B를 이용한 개방형 수로 모니터링

인사이트

하수도 시스템의 지속적인 수위 모니터링

수로 및 하수도 시스템에서 수위 측정은 수위와 유량의 상호관계 파악에 필요한 데이터를 제공하므로 매우 중요합니다. 지속적인 모니터링을 통해 배관 막힘, 수위 상승, 공공 수로로 진행되는 월류를 조기에 감지할 수 있습니다. 이를 바탕으로 운영 담당자는 환경적 또는 운영상의 문제가 발생하기 전에 시정 조치를 취할 수 있습니다. 또한 신뢰할 수 있는 수위 데이터가 있으면 배수망 제어 및 계획 수립의 효율을 높이는 데 도움이 됩니다.

  • 습기나 가스층이 존재하는 까다로운 하수관 환경에서도 Micropilot FMR20B와 같은 레이더 계기를 FlexView FMA90 제어 장치와 함께 사용할 경우 안정적인 성능을 발휘할 수 있습니다.
  • 원격 모니터링이 필요할 경우 배터리 구동식 Micropilot FWR30을 사용할 수 있습니다.
  • Netilion 또는 SupplyCare를 이용해 시스템 전반의 측정 데이터를 중앙 집중식으로 시각화하고 분석할 수 있습니다.
제어 장치에서 값을 확인하는 업계 전문가 ©Endress+Hauser

FMR20B 레이더 센서와 FlexView FMA90 제어 장치를 결합하여 저류조를 지속적으로 모니터링

인사이트

우수 저류조 월류를 방지하기 위한 모니터링

효과적인 우수 저류조 모니터링에서는 강우량, 수위 및 유량 데이터를 종합적으로 활용하여 집중 호우 시 폐수 처리 시설과 수로를 보호합니다. 또한 수위 측정 기능을 통해 사용 가능한 저장 용량을 확인하고, 처리되지 않은 폐수를 배출할 수 있는 시점을 알 수 있습니다. 유량 측정은 월류량을 정량화하고, 기록 장치는 규제 준수 및 보고를 위해 상황 발생 빈도와 방류량을 기록합니다. 원격 접속을 이용하면 중앙 집중식 모니터링, 신속한 대응 및 장기적인 배수망 계획 수립이 가능합니다.

  • 레이더 센서 Micropilot FMR10B, Micropilot FMR20B 또는 Micropilot FMR30B를 이용한 지속적인 저류조 수위 모니터링을 통해 수위 상승을 조기에 감지할 수 있습니다. RIA15 공정 표시기는 저류조의 상태를 실시간으로 명확하게 파악하여 월류를 방지합니다.
  • Micropilot FMR20B 또는 Micropilot FMR30B 레이더 센서를 FlexView FMA90 제어 장치와 결합하면 유입 및 유출 유량을 모니터링하고, 저류 용량을 확인하며, 집중호우 시 저류조 거동을 더욱 자세하게 파악할 수 있습니다.
  • Memograph RSG45 데이터 관리 장치는 수위, 유량, 경보 및 강우와 관련된 공정 데이터를 기록합니다. 과거 기록이 있으면 호우 발생 상황과 월류 상황을 분석하여 규제 요건을 충족하는 데 도움이 됩니다.
펌프장의 정수압 측정 ©Endress+Hauser

펌프장에서 Waterpilot FMX21을 이용한 정수압 수위 측정

인사이트

하수 펌프장 모니터링

펌프 가동을 제어할 때 펌프장의 수위 측정이 매우 중요하며, 이러한 측정을 하면 처리되지 않은 폐수가 통제되지 않은 상태로 환경, 도로 및 가정으로 역류하는 것을 방지할 수 있습니다. 수위, 압력 및 유량을 지속적으로 모니터링하면 펌프장의 성능과 관련된 중요한 데이터를 얻을 수 있고, 파손을 조기에 감지하며, 경제적 손실을 가져오는 가동 중단을 최소화할 수 있습니다. 폐수 처리 분야에서 부식성이 강한 H₂S 가스, 거품, 기름기 및 이물질은 측정을 어렵게 만들 수 있으므로 내구성이 뛰어난 계측 장비가 꼭 필요합니다. 용도에 따라 정수압, 레이더 또는 초음파 기술을 활용하여 신뢰할 수 있는 수위 측정이 가능합니다.

  • 정수압 측정 방식을 사용하는 Waterpilot FMX21은 이물질 부착과 마모에 강해 내구성 있는 플러시 마운트 구조를 갖추고 있습니다.
  • Micropilot FMR10B, Micropilot FMR20B 또는 Micropilot FMR30B와 같은 비접촉식 레이더 계측기는 거품이나 결로 현상의 영향을 받지 않습니다.
  • FlexView FMA90과 같은 제어기 및 디스플레이와 결합된 시스템이며, 효율적인 펌프 제어와 균형 잡힌 펌프 사용을 지원합니다.
제품의 주요 특징

신뢰할 수 있는 우수 관리를 위한 측정 솔루션

우수 관리가 안정적이려면 유량, 수위, 강우량 및 월류 상황을 지속적으로 파악해야 합니다. 작업자가 수리 부하 증가를 감지하고, 펌프를 제어하며, 가용 저장 용량을 확인하고, 규제 보고를 위한 방류량 기록에 도움이 되는 하수관망, 저류조 및 펌프장의 계측 기술을 살펴보세요.

/
상황 기록

규제 준수 및 사후 분석을 위한 월류 상황 관련 문서

비가 내리면 저류조의 성능, 월류 지속 시간, 방류량에 대한 기록이 필요합니다. 수위, 유량 및 경보 데이터를 지속적으로 기록하면 사건을 정확하게 재구성할 수 있으며, 규제 보고 및 감사에 필요한 추적성을 확보할 수 있습니다. 또한 과거 기록은 월류 상황 조사에 도움이 되며, 이를 통해 플랜트는 반복적으로 발생하는 문제를 파악하고, 배수망 성능을 평가하며, 향후 호우가 환경에 미치는 영향을 줄이기 위한 대책을 마련할 수 있습니다.

FAQ

우수 관리 및 하수관망 관련 자주 묻는 질문

문의 주시는 내용에 대해 최대한 상세하게 기재해 주시면, 보다 빠르고 정확한 응대가 가능합니다.

미주

추천 콘텐츠