발전 플랜트는 일상 생활과 산업 운영의 근간으로서, 핵심 프로세스에 안정적으로 에너지를 공급하는 동시에 안전하고 신뢰할 수 있는 성능을 유지하는 데 필수적입니다.
개요
프로세스 투명성과 측정을 통한 안전하고 효율적이며 신뢰할 수 있는 운영 실현
안전하고 효율적인 고품질 운영의 기반인 프로세스 투명성
산업 및 에너지 운영자는 안전한 운영, 높은 효율성, 일관된 품질을 동시에 달성해야 하는 압박을 받고 있습니다. 발전 설비와 핵심 에너지 인프라에서는 이러한 우선 과제들이 서로 밀접하게 연결되어 있습니다. 수요 증가, 노후화된 자산 그리고 복잡해지는 시스템으로 인해 프로세스 투명성은 필수 요소가 되었습니다. 신뢰할 수 있는 측정과 실제 적용 가능한 데이터는 안전성 향상, 성능 최적화 그리고 장기적인 운영 안정성 확보의 기반을 제공합니다.
안전성, 효율성 및 품질을 함께 관리해야 하는 이유
안전성, 효율성 및 품질은 종종 별개의 과제로 다루어지지만, 실제로는 동일한 기반 위에 구축됩니다. 프로세스 투명성이 부족하면 운영 위험이 증가하고 불필요한 에너지 소비가 발생하며 프로세스 변동성이 커집니다. 반대로 정확한 측정과 신뢰할 수 있는 데이터는 편차를 조기에 감지하고 프로세스를 안정화하며 낭비를 줄일 수 있도록 도와줍니다. 산업 환경에서는 프로세스와 시스템이 긴밀하게 연결되어 있으므로 운영 성능을 보장하는 통합 솔루션이 필요합니다.
복잡해지는 에너지 시스템과 통합 최적화 과제
발전 및 핵심 에너지 인프라 운영자에게 이러한 통합적 접근 방식은 점점 더 중요해지고 있습니다. 에너지 시스템은 전기화와 디지털화의 확대와 시장 변동성의 증가로 인해 지속적으로 변화하고 있습니다. 수요가 증가함에 따라 안전하고 신뢰할 수 있으며 회복력이 높은 에너지 공급의 확보가 점점 더 어려워지고 있습니다. 이러한 환경에서 프로세스 투명성과 신뢰할 수 있는 측정은 운영 안정성 유지, 성능 향상, 장기적인 회복력 확보를 위해 필수적입니다.
발전 환경은 고압 시스템, 극한의 온도, 연료 및 화학물질 취급, 노후화된 인프라 그리고 작업자의 실수 위험으로 인해 본질적으로 높은 위험성을 내포하고 있습니다. 설비 고장은 유독성 물질 누출, 폭발, 장비 손상, 인명 피해, 규제 위반으로 이어질 수 있으며, 운영자에게 심각한 안전 위험과 막대한 규정 미준수 비용을 초래할 수 있습니다. 이러한 위험을 관리하기 위해서는 신뢰할 수 있는 운영 데이터가 필수적입니다.
가스 유량, 연도가스 처리, 유해물질 취급과 같은 핵심 프로세스를 지속적으로 모니터링하면 누출, 과열, 운영 한계 초과와 같은 비정상 상태를 조기에 감지할 수 있습니다. 이러한 조기 감지를 통해 신속하게 대응함으로써 운영 안정성, 신뢰성 및 안전성을 향상시키고, 중대한 사고, 예기치 않은 장비 고장 및 가동 중단을 예방할 수 있습니다.
Flooding risks are usually caused by poor planning, unpredictable natural events, and equipment failure. Check our solutions for hydroelectric power plants.
에너지 수요 증가와 연료 비용 상승으로 인해 운영자는 발전 설비와 인프라 자산 전반에 걸쳐 효율성을 최적화해야 하는 압박을 받고 있습니다. 시간이 지남에 따라 터빈, 보일러, 열회수 시스템 및 전력망 인터페이스는 마모, 파울링, 최적화되지 않은 운영 조건으로 인해 성능이 저하될 수 있으며, 이는 연료 소비 증가, 에너지 생산량 감소, 열전달 성능 저하로 이어질 수 있습니다.
정확한 측정은 유량, 온도, 압력, 수질, 연료 공급량과 같은 핵심 변수를 모니터링하여 실제 운영 상태에 대한 정보를 제공합니다. 이를 통해 운영자는 비효율 요소를 파악하고 연료 소비 최적화, 운영 변수 조정, 유지보수 계획 개선과 같은 목표 지향적 개선 조치를 시행함으로써 성능을 안정화하고 투자 수익률(ROI)을 높일 수 있습니다.
Takes little steam to carry a large amount of energy; takes little water to damage the turbine. Learn how you can optimize the life-cycle costs of your water/ steam circuit.
태양광이나 풍력 같은 변동성이 큰 에너지원의 통합 확대에 따라 에너지 전환이 진행되면서 발전 분야에서 프로세스 변동성이 주요 과제로 떠오르고 있습니다. 불안정한 운영 조건은 장비에 가해지는 부담을 증가시키고 배출량을 높이며 다운스트림 시스템에 부정적인 영향을 미칠 수 있고, 이는 결과적으로 비효율적인 연료 사용, 규정 미준수 위험 그리고 예기치 않은 가동 중단으로 이어질 수 있습니다.
따라서 특히 증기와 연료의 성능 같은 주요 비용 요소의 경우 일관된 프로세스 품질을 유지하는 것이 매우 중요합니다. 증기 상태, 유량 일관성, 압력 안정성, 연료 조성과 같은 변수를 연속적으로 모니터링하면 편차를 조기에 발견할 수 있습니다. 고정밀 계기를 활용하면 제어 시스템을 통해 신속하게 개선 조치를 취할 수 있어 생산량 안정화, 장비 보호, 장기적인 성능 신뢰성 확보에 도움이 됩니다.
Corrosion and scaling are the enemies of your water steam circuit. This is why you need to find reliable solutions to keep the water chemistry in balance.
에너지 산업은 더욱 유연하고 분산되어 있으며 상호 연결된 시스템으로 전환됨에 따라 점점 더 복잡해지고 있습니다. 이러한 복잡성을 관리하기 위해 운영자들은 원격 모니터링, 연결된 자산 및 데이터 기반 운영을 적극적으로 도입하고 있으며, 이를 통해 분산된 인프라 전반에 대한 가시성을 높이고 변화하는 수요와 운영 조건에 더욱 신속하게 대응하고 있습니다.
현장에서 수집된 측정 데이터는 고급 분석을 통해 실제 적용 가능한 정보로 전환되고, 이를 통해 예측 유지보수, 프로세스 최적화 그리고 한 차원 높은 자동화가 가능해집니다. 디지털 시스템의 성능은 기반이 되는 측정 데이터의 신뢰성과 정확성에 달려 있기 때문에 고품질 데이터는 필수적입니다.
측정은 안전하고 효율적이며 신뢰할 수 있는 산업 운영에서 핵심적인 역할을 합니다. 장비 상태와 프로세스 변수의 연속적인 모니터링은 누출, 파울링, 과열, 프로세스 드리프트와 같은 문제의 초기 징후를 파악하여 유지보수를 사후 대응 방식에서 예방 및 예측 방식으로 전환할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 예기치 않은 가동 중단을 줄이고 자산 활용도를 높이며 운영을 안정화할 수 있습니다. 동시에 통합 측정 및 모니터링 시스템은 데이터 수집을 일상 운영에 내재화함으로써 환경, 안전 및 인증 요구사항 준수를 지원합니다. 그 결과 감사를 더욱 쉽게 수행할 수 있으며, 규제 보고를 지원하고 운영자가 조기에 개선 조치를 취할 수 있게 하여 벌금 부과와 운영 차질의 위험을 줄일 수 있습니다.
계기는 단순한 기술적 요구사항이 아니라 운영 우수성을 실현하기 위한 전략적 핵심 요소입니다. 산업용 측정 솔루션은 높은 정확도, 장기적인 안정성 그리고 까다로운 환경에서도 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다. 이러한 솔루션은 데이터 기반 의사결정, 프로세스 최적화 및 자동화의 기반을 형성합니다. 측정을 통해 투명성과 제어 능력이 향상됨에 따라 운영자는 안전성을 향상시키고 효율성을 높이며 복잡한 산업 시스템 전반에 걸쳐 일관된 품질을 유지할 수 있습니다.
Cutting cost on maintenance can bear considerable risks unless state-of-the-art technologies are employed. Be sure of proper device operation with our instrument installation hook up capabilities.
엔드레스하우저는 측정 계기, 디지털 솔루션 및 애플리케이션 전문성을 통해 산업 및 에너지 운영자의 가시성, 제어 능력 및 운영 신뢰도를 향상시킵니다. 엔드레스하우저는 프로세스 산업 및 핵심 인프라 전반에 걸쳐 다음을 지원합니다.
핵심 프로세스 변수의 투명성 향상
운영 안정성 및 에너지 성능 개선
규정 준수 및 품질 목표 달성
데이터 기반 최적화를 위한 기반 강화
까다로운 환경에서 신뢰성 유지
FAQ
안전성, 효율성 및 품질에 관한 주요 질문
미주
더 많은 정보를 원하세요?
Power & Energy: Empower the future
You provide the world with energy - we provide you with application know-how for your power plant including: steam (coal, gas and oil), combined cycle gas turbine, waste-to-energy, hydro and nuclear.
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.