Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

데이터센터를 위한 첨단 냉각 기술 및 아키텍처

공랭식 냉각과 하이브리드 설계에서부터 직접 칩 냉각과 액침 냉각에 이르기까지, 현대 데이터센터 아키텍처는 높아지는 전력 밀도를 효율적이고 안정적으로 관리하기 위해 액체 냉각 기술의 도입이 점차 확대되고 있습니다.

에너지 효율적인 운영과 연결 네트워크를 보여주는 데이터센터 및 서버 랙

문의 주시는 내용에 대해 최대한 상세하게 기재해 주시면, 보다 빠르고 정확한 응대가 가능합니다.

소개

공랭식에서 액체 냉각 방식으로: AI 시대의 발열 및 효율성 과제 해결

랙 밀도 증가, 반도체 설계 발전, 인공지능(AI) 워크로드 증가 그리고 지속 가능성 목표로 인해 데이터센터 냉각 방식이 새롭게 변화하고 있습니다. 기존의 공랭식 냉각 및 컨테인먼트 전략은 여전히 많은 시설에서 사용되고 있지만, 전력 밀도가 증가하고 반도체 제조사의 냉각 요구 수준이 높아짐에 따라 열 관리 능력에 한계를 보이고 있습니다. 이에 따라 운영자들은 열을 보다 직접적으로 제거하고, 전력 사용 효율(PUE)을 개선하고, 예측 가능한 확장을 지원하는 액체 기반 냉각 아키텍처를 도입하고 있습니다. 이러한 냉각 아키텍처는 하이브리드 냉각부터 후면 도어 열교환기, 직접 칩 액체 냉각 그리고 일부 도입되고 있는 액침 냉각에 이르기까지 다양합니다.

이러한 기술 모두에서 안정적인 운영은 액체 분석, 유량, 온도, 압력의 정확한 측정에 달려 있습니다. 엔드레스하우저는 산업용 계기, 디지털 서비스 그리고 수명주기 전반에 걸친 전문 지식을 통해 안전성, 효율성 및 장기적인 성능을 확보할 수 있도록 냉각, 특히 액체 냉각 분야에서 데이터센터 운영자를 지원하는 신뢰할 수 있는 파트너입니다.

현대 데이터센터 환경의 서버 랙 ©Adobe Stock/Connect world
인사이트

전력 밀도 증가에 따라 진화하는 데이터센터 냉각 아키텍처

AI, 머신러닝 및 고성능 컴퓨팅의 확산으로 인해 데이터센터의 발열량은 지속적으로 증가하고 있으며, 이에 따라 냉각 아키텍처는 기존의 공조 시스템(HVAC)과 공기 분배 방식의 한계를 넘어 진화하고 있습니다. 냉각 시스템은 데이터센터 전체 에너지 소비량의 최대 40%를 차지하기 때문에 효율적인 열 제거와 열 안정성 확보가 중요한 설계 기준이 되고 있습니다. 액체 냉각은 열을 발생원 가까이에서 제거할 수 있고 더욱 예측 가능한 제어가 가능하기 때문에 점차 공랭식 냉각을 보완하거나, 고밀도 구역에서는 공랭식을 대체하는 형태로 확대되고 있습니다.

모든 냉각 아키텍처에서 정확하고 신뢰할 수 있는 프로세스 데이터는 필수적입니다. 엔드레스하우저는 유량, 온도, 압력, 액체 분석을 포괄하는 종합적인 제품 포트폴리오를 통해 운영자가 데이터센터 냉각 성능을 최적화하고 전력 사용 효율(PUE)과 물 사용 효율(WUE)을 높일 수 있도록 지원합니다.

안정적인 냉각 성능을 보장하는 데이터센터 옥상의 HVAC 설비 ©Adobe Stock/eric1207cvb
인사이트

여전히 중요하지만 정밀한 온도 제어가 필수인 공랭식 냉각

CRAH(Computer Room Air Handler)와 CRAC(Computer Room Air Conditioner)를 사용하는 공랭식 냉각은 저밀도 또는 혼합형 데이터센터 환경에서 여전히 널리 사용되고 있습니다. 컨테인먼트 전략을 통해 기류 효율을 개선할 수 있지만, 랙 밀도가 높아짐에 따라 공랭식 시스템은 온도 편차와 과냉각에 더 민감해지며, 그 결과 에너지 소비가 증가할 수 있습니다.

따라서 공랭식 시스템에서 급기 및 환기 조건을 안정적으로 유지하기 위해서는 정확한 온도 측정이 필수적입니다. iTHERM ModuLine TM151 및 TM152 온도 센서와 iTEMP TMT82 트랜스미터는 냉각 회로와 유틸리티 시스템의 온도를 정확하게 모니터링합니다. 견고한 설계와 빠른 응답 속도로 과열을 방지하고 불필요한 에너지 사용을 줄일 수 있습니다.

고밀도 랙 환경을 지원하는 첨단 액체 냉각 시스템 ©Adobe Stock/.shock
인사이트

하이브리드 냉각과 후면 도어 열교환기(RDHx)를 통한 액체 냉각의 역할 확대

하이브리드 냉각 아키텍처는 공랭식 냉각에 후면 도어 열교환기 같은 액체 기반 솔루션을 결합한 냉각 방식입니다. 이 시스템은 기존 레이아웃을 유지하면서 랙 가까이에서 열을 제거할 수 있어 냉각 용량을 높이기 위한 실용적인 대안으로 떠오르고 있습니다. 후면 도어 시스템은 일반적으로 냉수 또는 물-글리콜 루프와 연결되기 때문에 안정적인 액체 유량 제어가 매우 중요합니다.

하이브리드 환경은 제한된 설치 공간과 복잡한 배관 구조를 수반하는 경우가 많습니다. 엔드레스하우저의 Picomag 전자 유량계는 컴팩트한 설계와 뛰어난 설치 유연성으로 2차 냉각 루프에 적합하고, Proline Promag W 300은 직관부 없이도 대구경 배관에서 정확한 유량 측정을 제공하며 압력 손실을 유발하지 않습니다. 이러한 장점 덕분에 액체 냉각을 확대하는 과정에서 안정적인 열 제거를 유지할 수 있습니다.

액체 냉각 시스템이 적용된 데이터센터 인프라를 점검하는 기술자 ©Adobe Stock/Gorodenkoff
인사이트

고밀도 AI 워크로드를 지원하는 직접 칩(D2C) 액체 냉각

직접 칩 액체 냉각은 CPU, TPU, GPU에 직접 장착된 콜드 플레이트를 통해 냉각수를 순환시키는 방식입니다. 이 아키텍처는 워크로드 변화에 따라 냉각 용량을 실시간으로 조절할 수 있기 때문에 공랭식 냉각이 한계를 보이는 AI, 머신러닝, 고성능 컴퓨팅 환경에서 도입이 점차 확대되고 있습니다.

안정적인 운영을 위해서는 냉각 스키드, 분배 루프 및 유틸리티 시스템 전반에 걸쳐 신뢰성 있는 모니터링이 필수적입니다. 엔드레스하우저는 고밀도 액체 냉각 환경에서 열 안정성을 유지하고 핫스팟을 방지할 수 있도록 정밀한 유량 및 온도 측정 솔루션을 통해 직접 칩 냉각 시스템을 지원합니다.

효율적인 열 관리를 위해 서버 랙을 점검하는 기술자 ©Adobe Stock/Gorodenkoff
인사이트

초고밀도 환경에서 액체 냉각을 구현하는 액침 냉각

액침 냉각은 IT 장비를 절연 유체에 직접 담가 냉각하는 방식으로, 제한된 공간에서 매우 높은 열 제거 효율을 제공합니다. 단상 및 2상 액침 냉각 시스템은 일반적인 환경보다는 특수 목적의 초고밀도 환경이나 연구개발 프로젝트에서 주로 사용됩니다.

액침 냉각 시스템에서도 시설 측의 액체 루프와 열 방출 시스템은 여전히 매우 중요합니다. 이러한 인터페이스에서 유량, 레벨 및 온도를 안정적으로 측정하면 전체 냉각 인프라를 안전하고 예측 가능하게 운영할 수 있습니다.

데이터센터 건물 외관 ©Adobe Stock/SNEHIT PHOTO
인사이트

전체 냉각 효율을 결정하는 열 방출 및 유틸리티 시스템

랙에 적용된 냉각 기술이 무엇이든 간에, 전체 냉각 성능은 칠러, 열교환기, 열 방출 시스템과 같은 업스트림/다운스트림 인프라에 크게 좌우됩니다. 대부분의 현대 데이터센터는 확장성과 운영 효율성을 높이기 위해 이러한 설비를 중앙 집중식으로 운영하고 있습니다. 액체 냉각의 에너지 절감 효과를 실현하기 위해서는 이러한 시스템의 최적화가 필수적입니다.

유틸리티 및 열 방출 시스템 전반에 걸쳐 유량과 온도를 정확하게 측정하면 냉각 수요가 증가함에 따라 투명성을 높이고, 에너지 사용을 최적화하고, 안정적인 운영을 유지할 수 있습니다. 엔드레스하우저의 측정 솔루션은 산업 환경에서 요구하는 수준의 신뢰성을 바탕으로 이러한 목표 달성을 지원합니다.

액체 냉각식 데이터센터 랙의 상태를 확인하는 엔지니어 ©shutterstock/Frame Stock Footage
인사이트

표준화된 측정 솔루션을 통한 냉각 아키텍처 확장 지원

데이터센터 냉각 인프라는 용량 확장과 신기술 도입에 따라 지속적으로 발전하고 있습니다. 표준화되고 신뢰할 수 있는 측정 솔루션은 공랭식, 하이브리드(드라이 쿨러 포함) 및 액체 냉각 아키텍처 전반에 걸쳐 복잡성을 줄이고 일관된 성능을 지원합니다.

엔드레스하우저는 광범위한 계기 포트폴리오와 디지털 서비스를 통해 설비 가시성 확보, 상태 모니터링 그리고 수명주기 전반에 걸친 최적화를 지원합니다. 이를 통해 데이터센터 운영자는 높은 가동률을 유지하는 동시에 액체 냉각 시스템을 안정적으로 확장할 수 있습니다. 액체 냉각식 데이터센터 시스템을 위한 측정 및 계측 전략에 대해 자세히 알아보세요.

주요 제품 특징

데이터센터 냉각용 제품 살펴보기

/
FAQ

데이터센터 냉각 기술에 관한 주요 질문

문의 주시는 내용에 대해 최대한 상세하게 기재해 주시면, 보다 빠르고 정확한 응대가 가능합니다.

미주

추천 콘텐츠