Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global
새로운 물리적 계층에 대한 프로세스 산업의 기대에 힘입어Ethernet-APL의 성능이 입증되었습니다. 계측기 제조업체 엔드레스하우저는 다양한 제조업체의 구성 요소를 사용하여 신뢰성 높고 견고한 Ethernet-APL 시스템을 구축할 수 있다는 것을 증명하기 위해 현실적인 Ethernet-APL 설정의 두 가지 로드 테스트를 성공적으로 완수했습니다. 이 같은 결과는 산업용 통신 분야에서 혁신적인 변화를 가져올 것으로 예상됩니다.
테스트는 다른 제조업체의 구성 요소를 결합하여 Ethernet-APL 기술을 기반으로 신뢰성 높은 시스템을 만들 수 있는지 증명하기 위해 고객의 사양에 맞추어 설계되었습니다. 글로벌 화학 기업 BASF는 고객 관점에서 요구 사항을 정의했으며, 하드웨어 공급 업체로는 엔드레스하우저, Pepperl+Fuchs, Honeywell 및 ABB가 참여했습니다.
첫 번째 테스트는 엔드레스하우저의 유량계, 압력계, 온도 및 레벨 센서를 포함해 약 240개의 계측기기로 진행되었습니다. 이들은 모두 Ethernet-APL과 PROFINET을 사용하는 Pepperl+Fuchs의 필드 스위치 및 Honeywell 제어 시스템과 통합 가능했습니다. 두 번째 테스트에서는 ABB가 제어 시스템을 제공하고 이전 필드 스위치 및 측정 장치와 함께 테스트되었습니다.
테스트 결과는 성공적이었습니다: Ethernet-APL은 프로세스 환경의 실무에서 적용 가능합니다. 최대 네트워크 레이아웃으로 테스트 케이스가 수행되었으며 확장성과 오류 허용성이 성공적으로 확인되었습니다. 총 넷로드 또는 중복 스위치 전환 시간과 같은 모든 관련 요구 사항이 충족되거나 초과 달성되었습니다.
엔드레스하우저의 개방형 통합 파트너 프로그램은 보완적인 제품의 원활한 상호작용을 보장하고자 12개 이상의 제조업체가 참여하고 있습니다. 이들 파트너는 다른 브랜드 제품의 통합과 디지털화가 전혀 다른 일반적인 프로세스 자동화 응용 분야에서 완전히 활용될 수 있는지를 테스트하고 문서화합니다.
엔드레스하우저의 개방형 통합 파트너 프로그램 책임자인 Jörg Reinkensmeier는 "로드 테스트는 Ethernet-APL이 실제로 사용될 수 있음을 증명했으며, 다양한 제조업체의 구성 요소들이 원활하게 함께 작동함을 확인했다. 개방형 통합 파트너간의 긴밀한 협력을 통해 기술을 검증할 수 있어 자랑스럽게 생각하며, Ethernet을 프로세스 자동화 현장 수준으로 가져온 새로운 단계에 도달했다고 생각한다."고 언급했습니다.
Ethernet-APL은 공정의 현장 수준에서 이더넷 사용을 가능케 합니다. 전원과 통신을 결합하여 전송하는 2선 기술은 가혹한 공정 환경에 적합합니다. 긴 거리와 폭발성 대기환경에서도 높은 대역폭으로 빠른 디지털 데이터 전송이 가능합니다. 현장 계기의 데이터에 쉽게 접근하여 공정 자동화를 높일 수 있으며, 효율성과 전문성을 더욱 향상시킬 수 있습니다.
로드 테스트의 성공으로 BASF, Endress+Hauser, Pepperl+Fuchs, Honeywell 및 ABB는 개방적이고 미래 지향적이며 IIoT에 대비된 기술 인프라로의 중요한 한 걸음을 내딛었습니다. 이를 통해 고객은 더욱 유연하고 효율적이며 비용 효과적인 산업 시스템을 구축하고 더 많은 이익을 누릴 수 있을 것입니다.
엔드레스하우저는 곧 PROFINET 프로토콜을 통해 데이터를 전송하는 전체 포트폴리오의 이더넷-APL 측정 장치를 출시할 예정입니다.
보다 자세한 내용을 확인해 보세요: https://eh.digital/launch-ethernet-apl.
파일 크기: |
27.5 MB |
파일 이름: |
Endress_Hauser_Ethernet-APL load tests.zip |
Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global