Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

비침습식 온도계를 통한 교정 효율화

iTHERM SurfaceLine TM611을 통한 운영 효율성 향상

온도는 화학 산업에서 안전성과 생산성 모두에 직접적인 영향을 미치는 중요한 파라미터입니다. 일관된 품질과 규제 준수를 위해서는 온도계를 자주 교정해야 합니다. 화학 플랜트에서는 주변 조건에 상관없이 정확한 측정을 보장하기 위해 절연재를 적용한 표면 장착형 온도계를 사용하여 배치 시작 시 유량을 확인합니다.

화학 에틸렌 플랜트 ©Adobe Stock/ Tanakorn

이점

  • 절연재 제거 없이 신속한 교정 가능

  • 비침습식 설치로 위험 및 가동 중단 감소

  • 침습식 센서에 준하는 정확한 측정 보장

  • 최소한의 드리프트와 안정적인 장기 성능 제공

  • 비침습식 설치로 취급이 용이

과제

케이블 프로브는 길이가 길고 파이프 표면에 직접 장착되기 때문에 재교정 작업이 어렵고 복잡합니다. 절연재를 제거하고, 긴 프로브를 교정한 후 다시 설치한 뒤, 절연재를 다시 적용해야 합니다. 이렇게 복잡한 과정 때문에 중요한 작업에서는 큰 도전 과제가 됩니다. 또한 가열 중에 슬러리의 점도가 변하기 때문에 정확한 온도 측정이 어렵습니다. 기존 센서는 빠르게 응답하지 못하고 극한의 환경을 견디지 못하는 경우가 많기 때문에 비효율, 안전 위험, 금속 회수율 감소로 이어질 수 있습니다.

엔드레스하우저의 솔루션

이 문제를 해결하기 위해 북유럽의 한 화학 제조업체는 iTHERM SurfaceLine TM611 개발 과정에서 엔드레스하우저와 협력했습니다. 이 비침습식 온도계는 실제 프로세스 조건에서 테스트되었고, 교정에 소요되는 시간과 노력을 크게 줄여줍니다.