최적의 산업 유지보수 시나리오는 잠재적인 문제가 발생하기 전에 이를 미리 예방하는 것입니다. 그렇다면 어떤 유지보수 전략들이 존재하고, 각 시나리오에 어떻게 IIoT를 적용할 수 있을까요?
Article05.01.2026
요약
문제가 전혀 발생하지 않는 이상적인 유지보수 시나리오는 현실적으로 달성하기 어렵습니다. 이는 기술의 부족 때문만은 아니며, 대량의 데이터를 해석하고 이를 바탕으로 조치를 취하는 과정의 복잡성 때문인 경우가 많습니다.
기술 팀은 일상 업무가 일정의 대부분을 차지하기 때문에 유입되는 데이터를 분석하고 실행 가능한 계획을 수립할 시간이 부족합니다.
IIoT와 AI 기술은 스마트 계기에서 생성되는 데이터를 쉽게 이해할 수 있도록 직관적인 대시보드와 서비스를 제공함으로써 이러한 과정을 단순화합니다.
이러한 솔루션은 사후 유지보수에서 예측 유지보수로의 전환을 가속화하여 기업이 고장을 더욱 효과적으로 예측하고 예방할 수 있도록 지원합니다.
예측 유지보수를 위해서는 일반적으로 단계적인 접근이 필요하며, 이는 기존 유지보수 전략에 IIoT를 통합하는 것에서 시작됩니다.
목차목차
산업 설비의 중요도
산업 설비는 중요도가 서로 다르며, 이에 따라 생산 프로세스에 미치는 영향이 결정됩니다. 일반적으로 산업 설비는 중요도 A, B, C의 세 가지 범주로 분류됩니다.
중요도는 프로세스 중단을 방지하기 위해 유지보수 팀에게 요구되는 주의와 관심의 정도를 결정합니다.
중요도 A는 생산 연속성과 제품 품질에 필수적인 설비를 의미합니다. 이 범주에 속한 설비의 고장은 거의 필연적으로 생산 라인의 중단을 초래합니다.
중요도 B는 고장이 발생할 경우 생산 효율에 영향을 미칠 수 있지만 완전한 중단을 초래하지는 않는 설비를 의미합니다. 예정된 가동 중단 시간에 적절히 수리할 때까지 임시 솔루션을 통해 운영을 유지할 수 있는 경우가 많습니다.
중요도 C는 고장이 발생하더라도 생산에 영향을 미치지 않는 설비를 의미합니다. 계기가 부정확하게 작동하거나 작동하지 않더라도 수리를 연기할 수 있습니다.
이러한 중요도 분류는 필요한 유지보수 유형에 직접적인 영향을 미치기 때문에 매우 중요합니다. 예를 들어, 중요도 C 설비는 고장이 생산에 즉각적인 영향을 주지 않기 때문에 일반적으로 계획된 사후 유지보수와 연관됩니다. 반면 중요도 A와 B 설비는 예기치 않은 가동 중단을 방지하고 운영 신뢰성을 확보하기 위해 예방 또는 예측 유지보수 전략이 요구되는 경우가 많습니다.
사후 유지보수란 무엇인가요?
사후 유지보수는 모든 산업 분야에서 일상적으로 광범위하게 수행됩니다. 이 유형의 유지보수는 계기가 작동 중에 고장이 발생한 경우 유용합니다. 일반적으로 사후 유지보수는 계획된 방식과 계획되지 않은 방식 두 가지로 나뉩니다.
계획되지 않은 사후 유지보수는 중요도가 높은 계기가 고장 나고 프로세스를 다시 가동하기 위해 최대한 빨리 조치를 취해야 하는 경우에 수행됩니다. 이 경우 대부분 가동 중단이 발생하며, 생산이 멈춘 매 순간마다 손실이 발생합니다. 경우에 따라서는 원자재나 완제품 손실이 발생할 수도 있습니다.
계획된 사후 유지보수는 중요도가 낮은 계기나 설비가 고장 났지만 생산에는 영향을 미치지 않는 경우에 수행됩니다. 이 경우에 유지보수를 계획할 수 있지만, 이러한 유지보수 방식 역시 최선의 해결책은 아닐 수 있습니다.
사후 유지보수에서 IIoT를 어떻게 활용할 수 있나요?
설비가 고장 나면 최대한 신속하게 기능을 복구하는 것이 중요합니다. IIoT 솔루션은 필수 정보와 도구에 즉시 접근할 수 있도록 하여 사후 유지보수 과정을 크게 가속화할 수 있습니다.
예를 들어, Field Xpert 같은 스마트 핸드헬드 계기와 Netilion Library 같은 IIoT 서비스를 함께 사용하면 설비 문서와 계기 파일에 빠르게 접근할 수 있습니다. 이러한 통합은 직관적인 사용자 인터페이스를 통해 효율적인 문제 해결과 계기 설정을 지원합니다.
또한 Netilion Health를 통한 온라인 상태 모니터링으로 전환하면 향후 유사한 고장을 예방하는 데 도움이 됩니다. 예측 정보를 활용해 계획되지 않은 가동 중단을 줄이고 전반적인 신뢰성을 높일 수 있습니다.
Field Xpert 산업용 태블릿 같은 도구와 IIoT 서비스를 함께 사용하면 계기 데이터와 유지보수 문서에 효율적으로 접근할 수 있습니다. Netilion Analytics는 플랜트를 명확하게 시각화하여 예방 유지보수 작업을 위한 전략적 계획 수립을 지원합니다. 또한 Netilion Health는 연결된 계기의 현재 및 과거 상태 데이터를 제공하여 유지보수 팀이 설비 상태를 평가하고 작업 우선순위를 효과적으로 결정할 수 있도록 지원합니다.
예측 유지보수란 무엇인가요?
예측 유지보수는 설비를 연속적 또는 주기적으로 모니터링하여 설비 상태를 평가하고 시간 경과에 따른 변화를 감지하여 고장을 예측하는 고급 전략입니다. 실시간 데이터와 과거 데이터를 분석하여 잠재적인 고장을 예측하고 장애가 발생하기 전에 미리 조치를 취할 수 있습니다.
이 방식은 스펙트럼 기반 ODS(Operating Deflection Shape) 분석 같은 기법을 사용하여 대형 설비를 연속적으로 모니터링하며, 이를 통해 설비 고장으로 이어질 수 있는 이상 현상을 조기에 파악할 수 있습니다.
프로세스 자동화 분야에서 예측 유지보수에는 스마트 계기에서 데이터를 수집하여 해석하는 과정이 중요합니다. 최신 IIoT 서비스는 이러한 정보를 분석하기 위한 효율적이고 지능적인 도구를 제공하여 유지보수 팀이 데이터 기반 의사결정을 통해 가동 중단을 최소화하고 자산 성능을 최적화할 수 있도록 지원합니다.
예측 유지보수 진행 시 주요 과제 중 하나는 데이터 수집입니다. 상당수의 산업용 계기는 여전히 아날로그 4–20 mA 신호에 의존하고 있어 상세한 진단 정보를 수집하는 데 한계가 있습니다.
그러나 최근의 기술 발전으로 완전한 데이터 통합을 위한 새로운 가능성이 열리고 있습니다. WirelessHART나 Bluetooth® 지원 계기 같은 솔루션은 데이터를 현장 엣지 시스템으로 전송한 다음 클라우드 플랫폼으로 전송하는 효율적인 방법을 제시합니다. 이러한 혁신은 중요한 계기 정보에 대한 접근을 단순화하여 고급 분석을 지원하고 예측 정보를 제공합니다.
예측 유지보수에서 IIoT를 어떻게 활용할 수 있나요?
IIoT 서비스는 예측 유지보수를 효과적으로 실현하는 데 필수적입니다. 유지보수 작업을 시작하기 전에 데이터를 검증하고 IIoT 플랫폼이 제공하는 정보를 기반으로 모든 계획을 수립하는 것이 중요합니다.
Netilion 같은 최신 IIoT 생태계는 현장 계기에서 생성되는 복잡한 데이터 스트림을 손쉽게 해석할 수 있도록 지원합니다. 이러한 플랫폼은 정보를 접근 가능한 형태로 제공하기 때문에 전문적인 데이터 분석 기술 없이도 정보를 활용할 수 있습니다. IIoT 서비스의 핵심 장점 중 하나가 바로 이러한 사용 편의성입니다. 원시 데이터를 실행 가능한 정보로 변환하여 유지보수 팀이 신속하고 확신 있게 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
요약
IIoT는 계기 데이터, 문서, 상태 정보에 대한 준실시간 접근을 제공하여 사후, 예방, 예측 유지보수를 모두 지원합니다. 그 결과 사후 유지보수 시 더욱 신속한 문제 해결이 가능해지고, 플랜트 전반에 걸친 가시성을 통해 예방 유지보수 작업의 계획 수립이 개선되며, 연속적인 모니터링과 데이터 해석을 통해 예측 유지보수가 간소화됩니다. 결국 가동 중단을 줄이고, 자산 성능을 최적화하며, 전반적인 운영 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.
Netilion is an award-winning IIoT ecosystem, designed for industrial processes. It connects the physical and digital worlds to send valuable information from the field to you anywhere at any time.
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.