재활용이 불가능한 폐기물을 에너지로 전환하는 폐기물 소각
열적 폐기물 처리는 폐기물 부피를 줄이고, 재생 에너지를 생산하며, 오염물질을 안전하게 제거하는 현대 폐기물 관리의 핵심 축입니다.
요약
- 고효율 에너지 회수와 결합된 생활 폐기물 소각은 폐기물 에너지화(WtE) 솔루션을 통해 폐기물 부피를 줄이고, 에너지를 생산하며, 매립지에서 발생하는 메탄 배출을 저감하는 데 기여합니다.
- 열적 폐기물 처리 플랜트는 통제된 고온 연소, 효율적인 에너지 회수, 연속 배출 모니터링 시스템(CEMS)을 통해 환경 규정 준수와 안정적인 운영을 보장합니다.
- 연속 모니터링과 유연한 측정 기술은 연도 가스 조성의 높은 변동성을 제어하고 안전하고 효율적이며 규정을 준수하는 연소 프로세스 구현에 반드시 필요합니다.
폐기물 소각을 통한 지속 가능한 에너지 생산 및 자원 회수
고효율 에너지 회수와 결합된 생활 폐기물 소각은 폐기물 에너지화(WtE) 접근법을 통해 폐기물 부피를 줄이고, 에너지를 생산하며, 매립지에서 발생하는 메탄 배출을 저감하는 데 기여합니다. 이는 폐기물 부피를 획기적으로 줄이고, 재생 에너지를 생산하며, 다른 방법으로는 처리하기 어려운 유해 물질을 안전하게 제거함으로써 현대 폐기물 관리에서 중요한 역할을 합니다. 폐기물 소각은 매립지의 메탄 배출을 방지하여 더욱 기후 친화적인 옵션을 제공하는 동시에 재에서 금속과 광물을 회수할 수도 있습니다. 소각은 재활용이 불가능하거나 오염된 폐기물 흐름을 처리함으로써 순환 경제와 경쟁하는 것이 아니라 이를 보완하고 안정화하는 역할을 합니다. 생활 폐기물 소각 플랜트와 유기 폐기물 처리 시설을 통해 지역사회에 안정적인 기저부하 열 및 전력을 공급할 수 있습니다. 또한 많은 유해 폐기물 및 슬러지 처리 시설에서는 회수된 에너지를 활용하여 자급자족 방식의 플랜트 운영을 지원합니다. 이러한 기능들을 통해 열적 처리는 회복력 있고 지속 가능한 폐기물 및 에너지 관리 시스템의 핵심 구성요소가 되었습니다.
폐기물 소각이란?
폐기물 소각은 유기, 고형 및 유해 폐기물을 약 850°C에서 1,100°C의 고온에서 연소시키는 열적 처리 프로세스로, 이 과정에서 폐기물은 재, 연도 가스, 입자상 물질, 열로 전환됩니다. 소각 플랜트에서 연소를 통제함으로써 배출을 최소화하고 에너지 회수를 극대화할 수 있습니다.
폐기물 소각 프로세스
분류된 재활용 불가 폐기물이 소각 시스템에 투입되면 열 방출, 연소 품질 및 연도 가스 생성을 결정하는 열화학 반응을 통해 처리됩니다. 연도 가스에는 프로세스 안정성과 환경 영향을 나타내는 중요한 지표가 포함되어 있기 때문에 연속적인 모니터링이 필수적입니다.
폐기물에서 에너지를 회수할 때 연도 가스 조성의 변동성이 매우 크기 때문에 까다롭고 빠르게 변하는 조건에서도 오염물질을 정확히 추적하기 위해서는 유연한 측정 기능을 갖춘 혁신적인 CEMS 솔루션이 반드시 필요합니다.
- 폐기물 처리: 폐기물 선별 및 소각로 투입.
- 연소실: 균일한 열 분포를 위해 이동식 화격자 또는 유동층에서 고온 연소 수행.
- 에너지 회수: 연소로 발생한 열로 증기를 생성하고, 이를 통해 터빈을 구동하여 전기 또는 지역난방 생산.
- 배출 제어: 전기 집진기, 스크러버, 촉매 변환기 등 혁신적인 여과 시스템을 통해 연도 가스 배출 전 오염물질 제거.
- 잔재물 관리: 재는 처리 후 도로 건설 등에 재활용되거나 안전하게 매립.
열에서 청정 공기로 전환: 폐기물 소각에서 연소 제어, 연도 가스 정화, 배출 모니터링의 연계
효과적인 폐기물 소각은 안정적인 연소, 신뢰할 수 있는 연도 가스 정화, 정밀한 배출 모니터링이라는 세 가지 핵심 요소의 긴밀한 연계에 기반합니다. 아래에서는 이 세 요소가 실제로 어떻게 작용하여 안정적이고 효율적이며 규정을 준수하는 열적 폐기물 처리를 구현하는지 살펴봅니다.
연소 제어를 통한 안정적인 열적 처리 보장
효율적인 폐기물 소각은 폐기물의 발열량 및 수분 함량 변동에 상관없이 안정적이고 정밀하게 제어되는 연소에 기반합니다. 주요 제어 작업에는 1차 및 2차 공기 유량, 화격자 또는 유동층 작동, 소각로 온도 및 산소 농도의 조절이 수반됩니다. 연속 O₂ 및 CO 측정은 연소의 완전성에 대한 실시간 피드백을 제공하여 운영자가 공기 및 연료 공급을 조정하고 높은 연소 품질을 유지할 수 있습니다. 안정적인 연소는 CO 피크를 최소화하고, 열 폭주를 방지하고, 슬래그 형성을 줄이고, 후단 가스 정화 프로세스에 예측 가능한 연도 가스 특성을 제공합니다. 중요한 이유: 효과적인 연소 제어는 환경 규정 준수, 에너지 회수, 플랜트 안전의 기반입니다.
연도 가스 처리
연소 단계 이후 연도 가스는 입자상 물질, 산성 가스, 미량 오염물질을 제거하기 위한 일련의 정화 프로세스를 거칩니다. 전기 집진기 또는 백필터는 재와 분진을 포집하고, 습식, 건식 또는 반건식 스크러버는 HCl, HF, SO₂를 중화하며, SNCR 또는 SCR 시스템은 NOₓ 배출을 저감합니다. 또한 활성탄 또는 유사 흡착제는 중금속, 수은 그리고 다이옥신과 퓨란 같은 유기 미량 오염물질을 제거합니다. 정화 프로세스에서 정확한 측정을 통해 올바른 시약 주입과 필터 및 스크러버의 안정적인 작동을 보장할 수 있습니다. 중요한 이유: 다단계 연도 가스 정화를 통해 엄격한 배출 규정을 준수하고 후단 플랜트 설비의 신뢰성을 보호할 수 있습니다.
배출 모니터링
연속 배출 모니터링 시스템(CEMS)은 EN 14181과 산업 배출 지침 같은 규정을 준수하기 위해 주요 오염물질을 추적합니다. 최신 CEMS는 다양한 측정 기술을 이용하여 폐기물 에너지화 플랜트 고유의 동적 연도 가스 조성에 대응해야 합니다. 규정 준수 외에도 배출 모니터링은 연소 이상과 연도 가스 정화 효율 저하에 대한 조기 경보를 제공합니다. 운영자는 추세 데이터를 기반으로 공기 유량, 시약 주입, 보일러 작동을 선제적으로 조정할 수 있습니다. 중요한 이유: CEMS는 프로세스 제어와 환경 관리를 연계하여 안전하고 효율적이며 규정을 준수하는 운영을 보장합니다.
효율적인 폐기물 소각의 장점
- 부피 감소: 폐기물 부피를 최대 90%까지 줄여 매립 의존도 감소
- 에너지 생산: 폐기물을 열과 전기로 전환하여[FS1] 지역 전력망을 지원하고 화석연료 의존도 감소
- 위생적 처리: 병원체와 유해 물질을 제거하여 의료 및 산업 폐기물 처리에 적합
- 토지 이용 효율성: 매립지보다 적은 공간을 필요로 하여 인구 밀집 지역에 적합
폐기물 소각을 최적화할 준비가 되셨나요?
과제 및 환경 영향
- 대기 오염 위험: 다이옥신, 퓨란, 중금속이 배출될 수 있지만, 최신 플랜트에서는 다단계 스크러빙 및 활성탄 시스템으로 저감
- 재 처리: 잔존 재는 종종 독성을 지니므로 안전한 매립 필요
- 높은 자본 비용: 소각 시설 건설 및 유지 비용이 매립보다 높음
소각 vs 매립 - 지속 가능성 관점
매립과 비교할 때 소각은 메탄 발생을 방지하여 온실가스 배출을 줄이고 재생 에너지를 생산하므로 폐기물 계층 구조에서 더 상위에 위치합니다. 그러나 두 방식 모두 환경 영향이 있고, 가장 지속 가능한 접근법은 소각과 고품질 재활용 및 퇴비화를 결합하여 순환 경제를 지원하는 것입니다.
결론: 에너지 회수 및 기후 목표를 위한 핵심 동력
소각은 만능 해결책은 아니지만, 재활용 및 자원 회수와 결합하면 지속 가능한 폐기물 관리를 위한 강력한 수단이 될 수 있습니다. 폐기물 에너지화(WtE) 플랜트는 폐기물을 에너지로 전환하고, 매립 의존도를 줄이며, 엄격한 환경 제어를 통해 기후 목표 달성에 기여합니다.