엔드레스하우저는 2050년까지 온실가스 순배출 제로(Net-Zero)를 달성하겠다는 전사적 목표를 수립했습니다. 이 목표를 달성하기 위한 가장 큰 과제는 그룹의 전방 및 후방 가치 사슬에 있으며, 특히 Scope 3가 온실가스 배출량의 대부분을 차지하고 있습니다. 한스 요아힘 프뢸리히(Hans Joachim Fröhlich) 기술 및 포트폴리오 총괄이사는 “당사 계측기에 상당량의 강철과 알루미늄이 사용되므로, 전체 환경 발자국의 3분의 1 이상이 외부에서 조달하는 구매품에서 발생합니다. 또한 계측기의 긴 수명을 감안할 때, 환경 발자국의 약 절반은 고객이 실제로 계측기를 사용하는 동안 발생되는 에너지 소비와 기타 요인에 기인합니다.”라고 설명합니다.
이러한 이유로 프뢸리히 총괄이사는 그룹 포트폴리오의 탈탄소화를 실현하고자 엔드레스하우저의 각 제품 센터와 긴밀히 협력하고 있습니다. “현재 저희는 제품 포트폴리오를 항목별로 면밀히 검토하고 있습니다. 차세대 계측기의 지속 가능성을 강화하는 동시에, 합리적인 가격에 더 뛰어난 성능을 제공하거나 더 낮은 가격으로 동일한 성능을 유지하는 등 고객에게 부가가치를 제공하는 것을 목표로 삼고 있습니다.”
이러한 혁신 프로세스를 구체화하기 위해 엔드레스하우저는 그룹 전반에 적용되는 새로운 에코디자인(Ecodesign) 가이드라인을 도입하고 있습니다. 이 프레임워크는 향후 제품 개발 부문의 사내 표준으로 자리 잡을 예정이며, 1,300명이 넘는 R&D 연구 인력의 업무 지침서 역할을 하게 됩니다. 가이드라인은 친환경 원칙과 관행을 규정하는 한편, 개발자들의 창의성이 저해되지 않도록 자율성도 충분히 보장합니다. 궁극적인 목표는 사용 금속의 종류, 원자재 절감, 전자 부품, 에너지 소비는 물론, 분석기 제품군의 시험 가스 배출량에 이르기까지 다각적인 요소를 고려하여 여러 유형의 계측기 설계를 최적화하는 것입니다. 아울러 엔드레스하우저는 순환 경제 구축을 가속화하기 위해 계측기의 수리 용이성과 재활용 가능성을 한층 더 끌어올릴 계획입니다.
개발 기간 단축
앞으로 개발팀은 소프트웨어 도구를 활용하여 자신들의 설계 아이디어가 환경에 미치는 영향을 사전에 평가할 수 있게 됩니다. 일례로 이러한 도구를 사용해 계측기 제조에 사용되는 특정 자재의 생산에 투입되는 에너지 믹스를 명확히 파악할 수 있습니다. 아울러 첫 번째 프로토타입을 제작하기 전에 설계 변형안을 가상으로 테스트하고 최적화하는 시뮬레이션 기술의 도입도 크게 확대될 예정입니다. 한스 요아힘 프뢸리히 총괄이사는 “새로운 친환경 및 저배출 소재로 제작된 부품의 거동을 시뮬레이션하는 데 있어 엔드레스하우저는 이미 업계를 선도하고 있습니다.”라고 설명합니다. 개발팀은 컴퓨터 시뮬레이션을 적극 활용함으로써 새로운 부품, 어셈블리 및 전체 계측기의 성능과 상업적 타당성을 신속하게 평가할 수 있습니다.
프뢸리히 총괄이사는 엔드레스하우저의 순배출 제로 목표를 달성하고, 나아가 친환경적 지속 가능성과 상업적 타당성의 이상적인 결합을 실현하기 위해서는 디지털화와 더불어 공급업체와의 긴밀한 파트너십이 병행되어야 한다고 강조합니다. 엔드레스하우저와 마찬가지로 이러한 공급업체 역시 공정 최적화를 지속적으로 추진하고 있으며, 상당수가 이미 동종 업계 경쟁사 대비 매우 선진적인 가치 사슬을 구축하여 운영하고 있습니다. 프뢸리히 총괄이사는 “이러한 노력이 모여 고객 이익과 대담한 기후 변화 대응 목표를 달성하기 위한 지속가능한 혁신을 한층 가속화하고 있습니다.”라고 이야기합니다. 엔드레스하우저는 이르면 오는 2034년까지 전방 및 후방 가치사슬에서 발생하는 배출량을 35%까지 감축하는 것을 목표로 삼고 있습니다.
설계에 내재된 지속 가능성
엔드레스하우저는 새롭게 수립된 에코디자인 가이드라인을 기반으로, 혁신 프로세스에 지속 가능성 원칙을 더욱 깊이 내재화하고 있습니다. 본 프레임워크는 신제품 개발은 물론 기존 제품을 재설계하는 과정에서도, 초기 단계부터 환경적 요소를 고려하도록 규정하고 있습니다. 궁극적인 목표는 제품의 구조적 설계 방식이나 생산에 투입되는 자재, 부품 선정 단계에 집중하여 엔드레스하우저 제품이 환경에 미치는 영향을 최소화하는 것입니다. 우수한 친환경 설계는 원자재 절감이나 고객의 운영 비용 감소로 이어지기 때문에, 환경적 이점은 물론 경제적 부가가치도 동시에 창출합니다. 이번에 도입된 프레임워크는 최신 EU 에코디자인 지침을 충족하며, 엔드레스하우저 그룹 내 기존 표준들을 통합하는 역할을 합니다.