Netilion은 산업 프로세스 엔지니어링의 프로세스를 위해 설계된 멀티 브랜드 및 클라우드 기반 산업용 IoT 에코시스템입니다. 물리적 세계와 디지털 세계를 연결합니다. 넷틸리온은 디지털화를 통해 고객이 언제 어디서나 프로세스를 지원 및 최적화하고 사실에 기반한 의사 결정을 신속하게 내릴 수 있도록 지식을 제공합니다. 확장 가능한 접근 방식과 다양한 디지털 오퍼링을 통해 Netilion은 고객의 요구에 정확하게 맞춘 옵션을 제공합니다.
멀티 브랜드 IIoT 에코시스템
다양한 공급업체의 장비가 설치되어 있습니다. IIoT 솔루션은 가능한 한 많은 자산의 데이터를 제공해야 하며, Netilion은 이를 수행할 수 있습니다. 이 멀티 브랜드 에코시스템은 장치 유형이나 제조업체에 관계없이 플랜트에 투명성을 제공합니다.
보안 + 개인 정보 보호
시설의 정보는 소중하며 보호가 필요합니다. Netilion은 국제적으로 인정받는 클라우드 플랫폼 보안 표준을 충족하므로 디지털 방식으로 데이터에 액세스할 수 있습니다. IIoT 에코시스템은 데이터를 위한 안전한 항구입니다.
간단하고 쉬운
모든 도구의 장점은 사용 편의성에 따라 좌우됩니다. IIoT 에코시스템 Netilion을 개발할 때 항상 사용하기 쉽게 만드는 것을 목표로 합니다. 초기 구현은 간단하고 일상적인 사용은 편안합니다. 몇 번의 탭만으로 모든 데이터를 활용할 수 있습니다.
Netilion Health를 사용하여 플랜트의 신뢰성을 향상시키세요. 현장 장치에서 모든 데이터를 수집하고 진단 정보와 원인 및 해결 방법을 표시하므로 문제를 빠르고 쉽게 해결할 수 있습니다. Netilion Health는 유지보수 팀이 문제를 미리 예방할 수 있도록 지원합니다.
문서화를 디지털화하여 시간을 절약하고 업무 흐름을 최적화하세요. Netilion Library는 현장 자산의 모든 유형의 기술 문서를 관리하는 파일 관리 서비스입니다. 교정, 수리 등 이벤트를 생성하고 관리하며, 자체 문서를 추가하고 동료들과 정보를 공유할 수 있습니다.
인프라에 데이터와 지식을 더하세요. Netilion은 플랜트 내 다양한 플랫폼 간 데이터를 통합할 수 있는 여러 방법을 제공합니다. 개방형 프로토콜과 전용 통합 기능을 지원하며, Netilion Connect API 서비스를 통해 통합 환경을 필요에 맞게 구성할 수 있습니다.